No passado foram desenvolvidas tecnologias de gerenciamento da instalação elétrica que se traduzem basicamente nas funções de motorização e medição para os disjuntores de caixa aberta e caixa moldada. Hoje, através do sistema de comunicação Acti9, a Schneider Electric torna possível o gerenciamento completo da sua instalação elétrica estendendo essas funções para os dispositivos modulares de proteção Acti9, como mini-disjuntores, interruptores diferenciais residuais, relés de impulso (telerruptores) e contatores. O sistema de comunicação Acti9 se torna hoje a nova referência para os sistemas modulares por se tratar de um sistema ativo, ou seja, focado em uma dinâmica orientada para funções de controle e monitoramento.
Diferente dos painéis de distribuição convencionais que requerem muitos cabos de comunicação, energização e comando, o sistema de comunicação Acti9 pode ser integrado facilmente em qualquer arquitetura de gerenciamento. A conexão através de cabos pré-fabricados da linha Acti9 pode resultar em um ganho de tempo de até 40% na montagem e evita erros de instalação.
O sistema de comunicação Acti9 é composto por:
- Dispositivo RCA para comando remoto de disjuntores Acti9 iC60
- Contator com disjuntor integrado Reflex iC60
- Dispositivo ARA para religamento automático de disjuntores Acti9 iC60 e interruptores diferenciais residuais iID com 4 programas pré-configurados
- Smartlink Acti9 Modbus e Smartlink Acti9 Ethernet ( integrado com software de comissionamento) para prover conectividade para os sistemas modulares de proteção.
Produtos inovadores e totalmente voltados para os objetivos de eficiência energética
RCA – Telecomando para controle remoto auxiliar
O telecomando RCA permite a motorização dos dispositivos Acti9 compatíveis através de comandos provenientes de um sistema de controle. A função de controle remoto (rearme/desarme), através do RCA, poderá ser utilizada para mini-disjuntores Acti9 de 1P, 1P+N, 2P,3P e 4P . O RCA é utilizado como interface de controle entre Smartlink/CLP/Sistema supervisório e os mini-disjuntores. Deve ser compatível com auxiliares elétricos do disjuntor:
- Dispositivos de proteção contra fuga à terra;
- Dispositivo de indicação de trip(falha) do mini-disjuntor;
- Dispositivo de indicação de status(On/Off) do mini-disjuntor;
As ordens podem ser transmitidas a partir de diferentes pontos de controle:
- 230 V CA proveniente de controle local por chaveamento
- 230 V CA proveniente de controle local por pulso
- 24 V CC proveniente de controle centralizado por chaveamento permitindo que o RCA se conecte diretamente com um CLP, um sistema de supervisão e qualquer outro dispositivo de comunicação com entradas/saídas de tensão 24 V CC.
- Conexão rápida com Smartlink Acti9 via cabos pré-fabricados;
As ordens recebidas através dos diferentes pontos de controle devem ser processados à medida que chegam, na ordem em que chegam.
Através de uma chave seletora, é possível escolher entre comando local ou comando através de um controle centralizado em 24 V CC.
O dispositivo de controle remoto RCA deve fornecer duas opções de funcionamento após ocorrência de falha, de modo a conciliar a segurança de instalação e disponibilidade:
- Função rearme automático após ocorrência de falha do disjuntor habilitado
- Função rearme automático após ocorrência de falha do disjuntor desabilitado
O dispositivo de controle remoto do disjuntor deve ser equipado com um indicador de status operacional:
- Produto operacional,
- Produto bloqueado após falha, se a função rearme após o disparo é desativado
- Produto desativado manualmente
O dispositivo de controle remoto inclui um contato auxiliar que pode indicar remotamente, a qualquer momento, o estado do disjuntor de circuito (aberto / fechado).
Ele também pode ser equipado com um auxiliar de indicação remota que distingue entre disparos e a abertura manual.
Reflex – Contator + Disjuntor
O Reflex iC60 é um contator com disjuntor integrado. O Reflex iC60 possui auxiliares de sinalização integrados para total simplicidade. A flexibilidade de seu modo de controle adapta-se facilmente às mudanças em sua instalação, otimizando o tempo de concepção para solução de iluminação e gerenciamento de edifícios. Comunica-se facilmente com controladores programáveis e sistemas BMS, sem a necessidade de dispositivos adicionais.
Reflex iC60 é o melhor “all-in-one” para aplicações de controle e proteção da iluminação:
- Telecomando por ordem mantida e/ou por pulso segundo três modos de operação, a ser escolhido pelo usuário;
- Segurança total na instalação;
- Fácil cabeamento;
- Consumo reduzido e baixo aquecimento no painel;
- Solução biestável;
- Interface compatível com Smartlink Acti 9 e controlador lógico programável (comando remoto e indicações);
Fácil especificação:
Conexão com PLC via Interface Ti24;
Fácil escolha:
- Conexão rápida com Smartlink Acti9 via cabos pré-fabricados;
- Compatível com todos acessórios da oferta Acti9;
Fácil instalação:
- Até 25% de economia de espaço no painel;
- 50% menos cabos de potência;
- 20 a 70% de menos fios de comando;
- Totalmente compatível com BMS, modo de controle flexível que se adapta a mudança e 100% reciclável;
ARA – Religador Automático para Mini-disjuntores iC60 e DR’s iID
O religador automático ARA está totalmente alinhado com o objetivo de manter a continuidade de serviço, sendo muito útil para utilização em locais de difícil acesso além de minimizar a necessidade de deslocamento de pessoal para solucionar problemas de falha em mini-disjuntores ou DR’s. O religador automático ARA permite:
- Assegurar o rearme automático do dispositivo de proteção associado após o desligamento.
- Aumentar a disponibilidade das instalações sem supervisão, isoladas, com difícil acesso e que exijam elevada disponibilidade (telefonia móvel, autoestradas, estações de bombeamento, aeroportos, estradas de ferro, estações meteorológicas, estações de serviço, caixas eletrônicos, iluminação pública, túneis…), e isto devido ao retorno à operação sem intervenção de pessoal em caso de falta transitória (descargas atmosféricas, sobretensões industriais…).
- O operador pode escolher um programa de religamento pré-definido que permita conciliar segurança e disponibilidade das instalações, considerando o ambiente da instalação.
- A configuração de segurança do circuito é realizada pelo dispositivo de travamento
O religador automático ARA efetua um número de tentativas de rearme segundo o programa escolhido pelo usuário. O programa inclui os seguintes parâmetros:
- Uma temporização antes do rearme (TA)
- Uma temporização de reinicialização (TB)
- Um número máximo de tentativas de religamento
Se após as tentativas, a falha ainda continuar, o dispositivo se coloca a espera de um rearme manual, ou rearme final à distância por energização de Y2.
Interatividade e conectividade dos dispositivos Acti 9
O novo sistema modular Acti9 torna sua instalação de distribuição elétrica mais segura, mais simples e mais eficiente. Quando combinado com o concentrador de dados Smartlink permite o comando/ monitoramento dos dispositivos modulares Acti9 por meio de webpage, controlador lógico programável (CLP) ou sistema supervisório via rede de comunicação Modbus ou Ethernet – Acti9 Smartlink Modbus e Acti9 Smartlink Ethernet.
Os dispositivos Acti9 Smartlink baseados nos protocolos Modbus RTU ou Ethernet concentram as informações dos painéis e permitem a troca de dados em tempo real de maneira totalmente flexível e alinhada com os objetivos de eficiência energética. Com o sistema de comunicação Acti9 é possível:
- Otimizar o consumo de energia e garantir uma melhor eficiência energética
- Colete e analise dados dos medidores de energia em cada área para cada tipo de carga ou circuito
- Automatize, agende e controle operações de cargas para otimizar o consumo de energia
- Aumentar a continuidade de serviço e a qualidade de energia
- Tenha informações precisas e imediatas de alarmes no caso de queda de energia (desarme de componente por defeito ou falha)
- Programe manutenções através das informações de tempo de funcionamento e número de manobras efetuadas
- Alocar custos
- Através dos medidores de energia, colete informações de energia desde grandes áreas ou setores até cargas individuais.
O sistema de comunicação Acti9 é um sistema aberto:
- O Smartlink Modbus pode ser usado como módulo de E/S distribuída e é equipado com 11 canais digitais.
- O Smartlink Ethernet pode ser usado como módulo de E/S distribuída e é equipado com 7 canais digitais e 1 canal analógico
- Cada canal digital é composto por:
- Dois terminais de alimentação elétrica: 0 V e 24 Vcc
- Duas entradas lógicas de 24 Vcc (I1 e I2)
- Uma saída lógica de 24 Vcc (Q)
Smartlink – Concentrator de dados
Todos os dados são armazenados na memória do concentrador de dados Smartlink: número de ciclos, consumo, tempo de operação, etc. mesmo em casos de falta de energia. O Smartlink Acti 9 também pode trocar dados com qualquer dispositivo com entradas/saídas digitais de 24 V CC.
Não é necessária nenhuma configuração dos produtos conectados. Quando o Smartlink Acti 9 é energizado, a comunicação é automaticamente ajustada aos parâmetros de comunicação do Mestre (CLP, supervisório) nos protocolos Modbus ou Ethernet .
Smartlink Acti9 Modbus:
Endereço Modbus facilmente configurável por chaves seletoras frontais e possibilidade de controlar/monitorar até 11 dispositivos Acti9 pelos canais digitais:
Smartlink Acti9 Ethernet:
O Smartlink Acti9 Ethernet possui uma porta Modbus mestre, sendo possível realizar funções de escrita e leitura em até 8 Smartlinks Acti9 Modbus conectados como escravos. Possui 7 canais digitais para controle/monitoramento, 1 canal analógico com duas entradas (0…10V ou 4…20mA) e webpage incorporada para facilidade de configuração, controle e supervisão dos dispositivos modulares. A configuração é feita através de uma porta Ethernet:
Acesso autorizado somente com login e senha, sendo possível configurar privilégios (visualizador, operador e administrador) de utilização aos usuários:
Webpage com interface simples e totalmente intuitiva com possibilidade de atuação e monitoramento dos dispositivos modulares de proteção e medidores de energia:
O concentrador de dados Smartlink permite:
- Monitorar Mini-disjuntores e interruptores diferenciais residuais através do módulo auxiliar iOF+SD24:
- status aberto/fechado (através de módulos auxiliares iOF24 ou iOF+SD24)
- status de trip (falha)
- número de ciclos de abertura/fechamento
- número de ações de disparo.
- Controlar Mini-disjuntores através do telecomando auxiliar RCA:
- comando de abertura
- comando de fechamento
- Monitorar e controlar contatores e telerruptores através dos módulos iACT24 e iATL24 respectivamente:
- comando de abertura
- comando de fechamento
- estado aberto/fechado
- número de ciclos
- tempo total de operação sob carga (dispositivo fechado).
- Monitorar e Controlar o Contator com disjuntor integrado – Reflex iC60:
- comando de abertura
- comando de fechamento
- status aberto/fechado
- status de trip (falha)
- número de ciclos
- tempo total de operação sob carga.
- Realizar a leitura de medidores de energia:
- número de pulsos registrados
- ajuste de valor de pulso (por exemplo: kWh)
- consumo total registrado
- consumo de energia estimado.
- Realizar a leitura de sensores analógicos (somente para Smartlink Acti9 Ethernet):
- sensor de temperatura
- sensor de umidade
- detector de CO2
- detector optico
- ….
Exemplo de arquitetura com sistema de comunicação Acti 9:











Conversa
Show. Parabéns a equipe de desenvolvimento e final. Top.
Feliz ano Novo
2021 venha em dobro de sucesso.
Muito top e de auto confiabilidade.
Dispositivo interessante.
Muito top e pelo fato de poder ser aplicada aos sistemas residenciais vai facilitar muito a vida da pessoas
Ter em casa um sistema que antes só era aplicada nas indústrias
Quero entrar em contacto com voces