Será que vai chover?

Em dezembro passado, participei de uma maratona em Lima, no Peru. Fui panelista e ouvinte de diversos paineis da COP-20 e tive a oportunidade de ouvir e trocar experiência com organizações privadas, ONGs e com diversas instâncias dos Governos de diferentes países. Entre um encontro e outro, peguei a estrada para conhecer um povoado, a 2 horas da capital, que até então vivia à luz de velas. Enquanto nós nos preocupamos em carregar o celular para obter os benefícios dos aplicativos que controlam e facilitam a nossa vida, aqueles chefes de família, aqueles jovens, nossos vizinhos, gastam a maior parte da sua renda em vela na tentativa de não viver igual aos nossos ancestrais, na mais profunda escuridão.

Saí de lá convicta de que estamos à beira de uma nova ruptura, que pode ser ter impactos tão profundos quanto a era do gelo ou a revolução industrial. Na Cidade da Luz, a questão energética precisa assumir um papel de destaque na COP21, já que é um tema crucial para o alinhamento entre crescimento econômico e mitigação dos efeitos das mudanças do clima. O dilema ganha cada vez mais eco.

O presidente Barack Obama, em seu discurso na cúpula das Américas no Panamá, mês passado, afirmou que seu país está engajado em parceria com outros países para a produção de energia limpa e mais barata. Mas será essa a única alternativa?

 

No mesmo evento, o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, reafirmou a intenção brasileira de formar um bloco que dê voz aos países latino americanos. Será mesmo a questão climática um problema exclusivo dos grandes emissores?

 

Para quem ainda não entendeu a importância dessa discussão, tome como exemplo o que acontece em São Paulo. A cidade, que vem sofrendo consequências bastante tangíveis das mudanças climáticas, aprendeu a olhar para o céu e fechar as torneiras. O prosaico “Será que vai chover?” tornou-se “Será que está chovendo nos reservatórios?”

O Brasil, que sofre com o aumento do custo da energia, em parte provocado pelo acionamento das temíveis e poluentes térmicas, também precisa olhar para sua economia de forma sistêmica e incluir as questões sociais e climáticas junto da agenda econômica. Aliás, essa foi outra recomendação saída do Panamá, dessa vez, trazida pelo Fórum de Jovens da Américas.

Saí de Lima convicta de que o nosso continente pode contribuir muito e ganhar um papel de destaque nesse cenário. Um estudo realizado pela ABESCO com o nosso apoio aponta para um potencial total de eficiência energética no Brasil de 46 GW, uma economia potencial de 11 bilhões de reais, se houvesse uma redução de 10% do consumo atual, somando todos os setores (residencial, industrial, comercial), seria o equivalente à produção energética anual de uma Usina de Belo Monte. Na Schneider Electric, estamos cada vez mais atentos a esses números e nossa posição é chamar a atenção para isso. Antes de discutir a produção, que certamente será necessária, vamos discutir a eficiência do uso e com isso, ganhar mais tempo para planejar esses investimentos, quem sabe, usando novas tecnologias que surgem a cada ano. De acordo com a Agência Internacional de Energia –IEA – 40% das emissões poderiam ser evitadas com medidas de eficiência energética.
O que se espera de Paris é uma inédita convergência dos pilares da sustentabilidade, de verdade que seja um acordo pautado em mudanças sociais, questões econômicas e climáticas com o mesmo impacto. Espera-se que os países tenham contribuições distintas na preservação da biodiversidade e sequestro de carbono, bem como na redução imediata do nível de emissões atuais. Por esse ângulo, o acordo de Paris também nos dá a esperança de ter uma agenda inclusiva do ponto de vista de igualdade de gênero. O tema, tratado timidamente em salas menores, desde a ECO92, vem ganhando força, à medida que a participação das mulheres na economia e na sociedade também se fortaleceu nas duas últimas décadas. De acordo com relatório divulgado em abril/2015 pela ONU, a atuação profissional da mulher na América Latina aumentou de 40% para 54% entre 1990 e 2013. Com relação à ECO92, hoje é mais aceito o fato de que os países em desenvolvimento e os países mais pobres do globo, também tem uma participação determinante de mulheres e que a integração de suas questões na agenda de mudanças climáticas é essencial para a execução do acordo desde os níveis comunitários, como na liderança de grandes corporações e governos.

Um exemplo: Em 2012, quando nos preparávamos para a Rio+20 decidimos apresentar um projeto de energia sustentável para comunidades amazônicas. Devido aos desafios de distância, tivemos que treinar as pessoas que executariam a instalação da rede elétrica na própria comunidade, e, em meio a uma turma de dezenove homens, uma mulher: a professora da reserva. Sempre engajada com os temas de sua comunidade, a mãe de cinco filhos aos trinta anos, não se intimidou e, ao contrário dos homens treinados queria saber sobre a tecnologia e sua manutenção para ensinar aos seus alunos como conservar o sistema solar que receberam naquela ocasião, por mais tempo. Como resultado, três anos depois a tecnologia sobrevive graças a um sistema de gestão comunitária, que não tínhamos visto em mais de trinta países onde mantemos projetos dessa natureza. O que eu tiro dessa experiência é que as mulheres poderiam ter uma contribuição ainda mais relevante para a questão climática, se não estivessem ainda preocupadas em sobreviver, seja combatedo a violência doméstica ou diminuindo as desigualdades com relação aos homens no mercado de trabalho, enfim, se deixassem der ser minoria.

Se sairmos com essas respostas da COP21, a única pergunta que fica é: Será que vai chover em Paris de 30 de novembro a 11 de dezembro? Será o país afetado pelas mudanças climáticas em pleno inverno seco e rigoroso? Ou será que choverão esperanças de um acordo legítimo e legalmente vinculante? É dessa chuva que nosso planeta precisa para voltar a florescer!

Tags: , , , , , , , , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.