A importância da digitalização dos quadros elétricos no sector industrial e terciário

A digitalização dos quadros elétricos nos sectores industrial e terciário é um processo que está a transformar a forma como as instalações elétricas são geridas e monitorizadas. Este desenvolvimento não só melhora a eficiência operacional, como também contribui para a sustentabilidade, um aspeto cada vez mais relevante no contexto das regulamentações europeias, como a ISO 50001, que promove a gestão eficiente da energia.

Os benefícios da digitalização serão então discutidos e os protocolos de comunicação utilizados nos analisadores de redes, centrais de medida e contadore de energia de quadros elétricos da Schneider Electric serão explicados em maior detalhe.

Digitalização dos quadros elétricos

Benefícios da digitalização

  1. Eficiência energética: A digitalização permite a monitorização constante do consumo de energia, facilitando a identificação de ineficiências e a implementação de medidas corretivas. Isto traduz-se numa utilização mais racional da energia, ajudando as empresas a cumprir a norma ISO 50001.
  2. Sustentabilidade: A capacidade de analisar dados em tempo real permite às organizações reduzir a sua pegada de carbono. A digitalização incentiva práticas sustentáveis, otimizando a utilização de recursos e minimizando o desperdício de energia.
  3. Manutenção preditiva: Os sistemas digitais podem prever falhas no equipamento através da análise de dados históricos e em tempo real. Isto não só reduz o tempo de inatividade, como também prolonga a vida útil do equipamento.
  4. Integração com IoT: A digitalização facilita a integração dos quadros elétricos em sistemas de Internet das Coisas (IoT), permitindo a comunicação entre diferentes dispositivos e sistemas de monitorizaçãos. Isto melhora a tomada de decisões e a automatização de processos.
  5. Conformidade regulamentar: A digitalização ajuda as empresas a cumprir os regulamentos cada vez mais rigorosos em matéria de energia e sustentabilidade na Europa. A norma ISO 50001, em particular, exige uma abordagem sistemática à gestão da energia, o que é mais fácil de conseguir com sistemas digitalizados.

Protocolos de Comunicação em Quadros Elétricos

A digitalização dos quadros elétricos baseia-se em protocolos de comunicação que permitem a interação entre os dispositivos e os sistemas de monitorização.

De seguida, descrevem-se três dos protocolos mais relevantes utilizados nos analisadores de rede, centrais de medida e contadores de energia da Schneider Electric: Modbus TCP/IP, Modbus RTU e Zigbee.

Descrição: O Modbus TCP/IPé uma variante do protocolo Modbus que funciona através de redes Ethernet. Utiliza o protocolo de comunicação TCP/IP para a transmissão de dados.

Características:

  • Velocidade: Oferece velocidades de transmissão de até 100 Mbps.
  • Distância: A distância máxima entre dispositivos pode atingir os 100 metros numa rede local, que pode ser alargada através de comutadores.
  • Vantagens: Permite a ligação de vários dispositivos numa rede, é amplamente utilizado e fácil de implementar.
  • Topologias de rede: Suporta topologias em estrela, bus e anel.

Descrição: O Modbus RTUé um protocolo de comunicação em série que utiliza a interface RS-232 ou RS-485.

Caraterísticas:

  • Velocidade: Taxas de transmissão típicas de 9600 a 115200 bps.
  • Distância: Até 1200 metros, dependendo da velocidade de transmissão e do meio utilizado (o RS-485 pode atingir distâncias maiores).
  • Vantagens: Eficiente em ambientes industriais, baixo custo de implementação e baixo consumo de energia.
  • Topologias de rede: Principalmente em linha ou em bus.

Descrição: O Zigbee é um protocolo de comunicação sem fios concebido para aplicações de baixo consumo e redes de área pessoal (PAN).

Caraterísticas:

  • Velocidade: Tipicamente até 250 kbps.
  • Distância: Alcance operacional de 10 a 100 metros, consoante o ambiente e a configuração da rede.
  • Vantagens: Ideal para aplicações em que é necessário uma comunicação de curto alcance e um baixo consumo de energia; permite a criação de redes auto-organizadas.
  • Topologias de rede: Suporta topologias em estrela, em malha e em árvore.1

Em resumo

A digitalização dos quadros elétricos é um passo crucial para a eficiência energética e a sustentabilidade nos sectores industrial e terciário. Ao adotar tecnologias avançadas e protocolos de comunicação como o Modbus TCP/IP, Modbus RTU e Zigbee, as empresas não só melhoram o seu desempenho operacional, como também se alinham com os regulamentos europeus de gestão de energia. A transição para sistemas digitalizados não é apenas uma melhoria técnica, mas um compromisso para um futuro mais sustentável e eficiente.

Digitalização dos quadros elétricos

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.