Aumente o ciclo de vida de seus motores trifásicos!

Você enfrenta problemas com motores trifásicos?

Os motores trifásicos são amplamente utilizados nas industrias pois são uma opção mais eficiente. Também possuem tamanho reduzido quando comparados a um motor monofásico equivalente.

Utilizam um cabeamento de menor espessura e ainda podemos controlar a tensão aplicada nos polos do motor trifásico.

Além disso, ele é o mais indicado para aplicações que demandam maior potência!

 

Apesar destas atratividades, é muito comum encontrarmos motores trifásicos com eficiência reduzida. Paradas não programadas podem ocorrer, resultando na redução da rentabilidade do negócio.

Muitas vezes culpamos os fabricantes de máquina pelos motores queimados, mas nem sempre eles são os culpados de fato.

A qualidade da rede elétrica que alimenta a indústria influencia diretamente no ciclo de vida dos motores elétricos das esteiras, elevadores, tornos ou sistemas de ventilação.

 

Na sequência temos outro grande problema:

O que ocasionou a queima do motor trifásico?

 

A fase, tensão e frequência estão sempre associados à queima dos motores elétricos quando não estão em condições de operação nominal.

Oscilações na rede, influência de ondas eletromagnéticas externas, tempestades, descargas elétricas, transformadores queimados e diversos outros fatores podem ocasionar na perda de uma das fases, na sobretensão ou até mesmo uma sobrefrequência.

Por estes motivos nós sempre devemos monitorar corretamente as linhas que alimentam o motor elétrico, evitando que a eficiência do processo seja comprometida. E como podemos garantir tensão, fase e frequência de forma confiável, segura e precisa?

Utilize o relé Zelio NFC de controle e monitoramento da Schneider Electric!

 

Eles são auto-alimentados e projetados para uma grande faixa de tensão, sendo compatíveis com cerca de 90% das aplicações do mercado atual.

Você pode identificar a falha exata da rede elétrica através dos LEDs da interface frontal. Podemos também programar um alarme de acordo com a falha ocorrida. São até 10 alarmes configurados utilizando lógica E, OU e NÃO.

Um outro ponto forte é que as configurações podem ser realizadas para um contato reversível e replicadas para o segundo contato reversível. E o mais interessante: Tudo isso através do celular, utilizando o aplicativo Zelio NFC!

 

Não perca mais tempo e substitua seus relés convencionais pela linha Zelio NFC, o futuro dos relés industriais.

Conheça os recursos do Zelio NFC no vídeo abaixo:

Veja os dados técnicos do Zelio NFC RMNF22TB30.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.