Maximize a produtividade dos sistemas industriais com o AVEVA Insight

Para maximizar a produtividade dos sistemas industriais, é essencial contar com ferramentas que forneçam uma visão clara e prática dos dados operacionais. O AVEVA Insight surge como uma solução importante que transforma o modo como as indústrias monitorizam e otimizam os seus processos. Neste artigo, explicamos como pode maximizar a produtividade das suas máquinas, linhas e sistemas industriais através do AVEVA Insight, gerando um modelo de eficiência.

Uma das principais necessidades do setor industrial é supervisionar e maximizar a eficiência das máquinas, linhas e sistemas para alcançar os objetivos de produção e também otimizar a produtividade. Para isso, as equipas precisam de poder tomar decisões de forma ágil e transformar as operações com ferramentas que convertam os dados industriais em informação prática e útil, acessível a qualquer momento e a partir de qualquer lugar. É o caso do AVEVA Insight, que permite melhorar até 30% a eficiência dos equipamentos.

O que é o AVEVA Insight?

O AVEVA Insight é uma solução Cloud avançada para a Indústria 4.0, concebida para recolher e analisar dados de todos os equipamentos instalados numa planta industrial, permitindo agrupá-los por zonas, linhas, máquinas e até por clientes.

Esta ferramenta facilita o desempenho dos ativos, a supervisão da OEE (Overall Equipment Effectiveness ou eficácia global dos equipamentos), dos macrodados e da análise. Em suma, proporciona a informação necessária no contexto adequado para que qualquer pessoa possa gerir com facilidade as suas operações e ativos, em qualquer momento e lugar – ou seja, simplifica o complexo.

Como maximizar a produtividade com o AVEVA Insight?

Esta plataforma não apenas centraliza a informação, como também permite uma análise detalhada que ajuda a identificar se está a funcionar abaixo do seu rendimento ótimo, indicando também as causas para as poder solucionar rapidamente.

A plataforma AVEVA Insight analisa toda esta informação e permite visualizar os detalhes da produção e da utilização dos ativos. Vamos então ver, passo a passo, o que a ferramenta oferece no que toca à produtividade. Ao clicar em “Eficiência do equipamento”, o primeiro aspeto que vamos observar é o indicador de OEE, que informa sobre o desempenho desta métrica com base em três fatores: disponibilidade, rendimento e qualidade. No caso que vemos na imagem, o índice de disponibilidade está abaixo do desejado.

Se o índice de disponibilidade estiver abaixo do desejado, o sistema vai informar sobre as principais causas de inatividade. Pode revelar, por exemplo, que os estados de espera são responsáveis pela maioria das paragens do equipamento, sendo estes os que têm o maior impacto em termos de tempo.

Analisamos também a produção, para poder determinar o quão longe estamos da meta. Podemos constatar que estamos 12% abaixo dos objetivos atuais, mas que há muito tempo para recuperar o atraso. Para saber se este desvio na disponibilidade do equipamento está relacionado com a operação dos diferentes grupos de trabalho, analisamos a disponibilidade com base nesses turnos.

Também podemos ver uma grande diferença na disponibilidade do ativo entre os três turnos de trabalho – e então, com esta informação, temos um bom ponto de partida para corrigir a situação.

Em suma, o AVEVA Insight permite assegurar que cumprimos os nossos objetivos de produtividade. Esta plataforma recolhe dados reais de máquinas e sistemas, permitindo-nos analisar a produção e entender de forma simples e em tempo real o que precisamos de melhorar para atingir os níveis de eficiência requeridos.

Tags: , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.