Ainda mais dicas práticas para melhorar a ergonomia e o design das interfaces de operador

Este artigo é dedicada à ergonomia das interfaces de operador – que, podendo parecer que não, é um fator  importante para as suas máquinas. Se você tem curiosidade sobre as razões pelas quais a ergonomia é importante para suas máquinas ou sobre as dicas anteriores, você encontrará a primeira parte do artigo aqui e a segunda parte aqui.

Vamos focar-nos numa característica-chave de todas as interfaces de operador: as marcações. De facto, quanto mais fáceis for ler e entender as suas marcações, mais intuitiva será a utilização da sua máquina.

La importancia de la estética

A primeira coisa a fazer é escolher a estética das marcações para aumentar a sua legibilidade. Por exemplo, pode:

  • Escolher as cores do texto e do fundo para um melhor contraste.
Usar cores complementares para o texto e o fundo fornece o contraste ideal e a melhor legibilidade.
  • Escolher a fonte e a política de escrita certas: num tamanho de etiqueta normal, a legibilidade aumenta se evitar tipos de letra serifados e colocar todas as palavras em maiúsculas.
Exemplo da mesma marca com e sem serif.
  • Colocar as legendas acima dos botões, em vez de abaixo, para evitar que sejam escondidas pela mão do operador.
  • Manter a sua escolha estética coerente e simples:
    • É melhor utilizar menos de quatro cores quando possível, e nunca mais do que oito;
    • Pode parecer óbvio, mas é crucial manter as mesmas regras em todo o painel.
  • Utilizar logotipos fáceis de entender para substituir ou complementar um texto: o nosso cérebro costuma reagir mais rapidamente a símbolos do que a palavras escritas, e os logotipos são geralmente fáceis de entender, independentemente do idioma do operador.

Níveis de marcações possíveis

A segunda coisa a ter em mente é que existem quatro níveis de marcações possíveis. Tirar partido deles pode ajudá-lo a criar uma hierarquia de informações, que por sua vez tornará toda a sua interface de controlo mais fácil de entender.

Os quatro níveis de marcações são:

Marcações diretamente no painel

Pode utilizar legendas de painéis (ou seja, autocolantes de marcação) ou gravação direta no chassis da máquina

Marcações em etiquetas e placas de legendas

Marcações nas tampas dos botões de pressão

Marcações nas molduras dos botões de pressão de montagem embutida.

Alavancar estas áreas pode ajudá-lo a criar marcações intuitivas, fornecendo rapidamente as informações mais importantes ao operador. Aqui estão alguns exemplos:

Na interface de controlo de um forno, o título escrito no painel de legenda e o logotipo indicado na lente da luz-piloto estão claramente a indicar ao operador que ele tem um problema relacionado com a temperatura do forno. Caso precise de mais detalhes, o texto na moldura do botão de pressão está a informá-lo de que é um problema de sobreaquecimento.
Ao escrever nos painéis de legenda, pode agrupar os textos e evitar repetições. Quanto menos texto houver para ler, mais intuitiva será a sua interface.

Outra forma de utilizar estas quatro marcações possíveis é criar uma interface bilingue. Isto pode ser útil para fabricantes que exportam de máquinas ou para máquinas utilizadas em regiões bilíngues, como no sul dos Estados Unidos, onde cada vez mais operadores apreciam interfaces em espanhol, para além de em inglês.

O botão de pressão de montagem embutida acima está a tirar partido das marcações na tampa e na moldura para propor uma indicação em chinês/inglês para mudar a velocidade de uma correia transportadora.

Descubra mais

Descubra mais dicas para melhorar a ergonomia e o design das interfaces em nossa brochura “Construir estações de trabalho eficientes para os operadores”, ou comece a utilizar a nossa Ferramenta de Seleção e Personalização de Produtos para desenhar a sua interface de controlo.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.