Como escolher a cor correta dos botões de pressão/luz-piloto para a interface da sua máquina?

Para quem não está ligado ao mundo industrial, estar em frente a uma máquina pode ser desconcertante. O painel de controlo, mesmo que muitas vezes seja claro e organizado, pode rapidamente parecer uma árvore de Natal para quem não sabe como o compreender. Entre os diferentes ecrãs HMI, os botões de todas as cores e os indicadores luminosos e as torres de luz que multiplicam os efeitos intermitentes e, por vezes, sonoros, é muito difícil saber o que fazer. Como se pode imaginar, tudo isto não existe desta forma para dar resposta a uma lógica puramente estética, que tentaria fazer com que uma interface de comando se parecesse com a nave espacial mais fixe.

botões

Pelo contrário, todas as cores e a forma como são apresentadas são homogéneas e dependem sobretudo da norma IEC 60073, que define os princípios de codificação para indicadores e elementos de controlo.

De facto, a cor de um produto, mas também a sua mudança de estado no tempo (intermitente, estroboscópico, etc.), são os meios visuais mais eficazes para atrair a atenção. Por conseguinte, estes códigos de cores, ou outros símbolos visuais, devem ser utilizados tendo em conta um significado coerente: atualmente, as cores dos botões são sobretudo utilizadas para indicar a prioridade da ação, ao passo que a intermitência serve geralmente para chamar a atenção do utilizador final.

Para melhor esclarecer, a norma IEC 60073 refere-se apenas às seguintes cores:

botões

Abaixo deixamos uma explicação simplificada dos códigos de cores para atuadores, botões e funções iluminadas.

botões

Para além disso, a norma também enumera códigos visuais e de cores que podem ser semelhantes às informações fornecidas pelos sinais de trânsito aquando da aprendizagem do exame teórico de condução.

botões
botões

É normal se a informação na tabela acima lhe parecer familiar!

Traduzindo isto para o mundo das interfaces homem/máquina, eis as principais funções a considerar:

Atuadores de emergência:

Os atuadores de EMERGÊNCIA DE STOP / OFF devem ser identificados pela cor VERMELHA. São permitidas exceções se a cor não estiver disponível, e nesse caso devem ser utilizados outros meios para identificar de forma fiável a função do atuador.

Se o mesmo atuador for utilizado tanto para o funcionamento de emergência como para o funcionamento normal de STOP / OFF, a cor deve ser VERMELHA. São permitidas exceções se a cor não estiver disponível.

botões

Atuadores STOP / OFF:

Relativamente aos atuadores STOP / OFF, as cores de referência são o BRANCO, o CINZA e o PRETO, sendo a preferência principal pelo PRETO.

O VERMELHO é permitido. No entanto, o VERDE é totalmente proibido.

botões

Atuadores START / ON:

BRANCO, CINZA e PRETO são as cores preferidas para os atuadores START / ON, que provocam o fecho dos dispositivos de comutação e o arranque do equipamento, com preferência para o BRANCO.

O VERDE também é permitido. O VERMELHO não pode ser utilizado.

Quando o BRANCO e o PRETO são utilizados para distinguir entre os atuadores START / ON e STOP / OFF, então a cor BRANCA deve ser utilizada para os atuadores START / ON e a cor PRETA deve ser utilizada para os atuadores STOP / OFF.

botões

Os mesmos atuadores servem para START e STOP ou ON e OFF:

BRANCO, CINZA e PRETO são as cores preferidas para os atuadores que, quando acionados várias vezes, atuam alternadamente como START / ON e STOP / OFF.

As cores AMARELA e VERDE não devem ser utilizadas. A cor VERMELHA só deve ser utilizada nos casos em que um mesmo atuador, que não seja um botão de pressão, seja utilizado tanto para STOP / OFF DE EMERGÊNCIA como para o funcionamento normal.

BRANCO, CINZA e PRETO são as cores preferidas para os atuadores que causam movimento quando são acionados e param o movimento quando são libertados. O VERDE também é permitido. O VERMELHO não deve ser utilizado.

botões

Atuadores de RESET:

Os atuadores de RESET (utilizados, por exemplo, com relés de proteção) devem ser AZUIS, BRANCOS, CINZENTOS ou PRETOS, excetuando os atuadores de RESET que também servem como atuadores de STOP / OFF. A cor desses atuadores STOP / OFF deve ser BRANCA, CINZA ou PRETA.

No que diz respeito à iluminação das luzes indicadoras, esta também é regida por toda uma série de códigos. Existem 3 tipos de luzes-piloto:

  • Tipo A: Os atuadores têm a mesma cor quer estejam ligados ou desligados.
  • Tipo B: Estes atuadores têm uma cor iluminada, que é diferente da sua cor não iluminada. Ambas as cores têm um significado.
  • Tipo C: Os atuadores deste tipo têm várias iluminações possíveis, o que lhes permite indicar diferentes condições, por exemplo. A cor, quando não estão acesos, não tem qualquer significado.

O código de cores para os indicadores luminosos é o mesmo que para os outros botões não iluminados. Em caso de dificuldades na atribuição de uma cor adequada, deve ser utilizado o BRANCO neutro.

Atenção! A cor VERMELHA utilizada nas aplicações de STOP / OFF DE EMERGÊNCIA deve ser atribuída ao próprio atuador e não à sua iluminação (mesmo que esta redundância seja permitida).

botões

Para os atuadores do tipo A e B, podem distinguir-se os seguintes modos de funcionamento principais:

Um atuador é iluminado para indicar ao operador que pode ou deve operar o atuador iluminado ou, em algumas aplicações, que deve executar uma determinada tarefa e depois operar o atuador. A receção ou execução do comando (que foi dado através do acionamento do atuador) é confirmada desligando a luz ou alterando, por exemplo, o código de cor ou meios adicionais de codificação (por exemplo, o tempo).

Sequência: O primeiro atuador acende-se, depois o operador opera o atuador. As cores BRANCA, AMARELA, VERDE ou AZUL devem ser utilizadas neste modo.

botões

Uma luz intermitente pode ser utilizada para chamar a atenção do operador, por exemplo, no caso de um alarme. Quando utilizado desta forma, o funcionamento do atuador pode transformar a luz intermitente numa luz fixa. A luz fixa permanece então acesa até que a causa do alarme tenha sido eliminada por uma ação separada.

Quando um atuador apagado foi operado, acende-se para confirmar que o comando (acionado ao operar o atuador) foi recebido ou executado. Permanece aceso até que se siga um comando contrário.

Sequência: Primeiro ativar o atuador, depois o atuador liga-se.

Neste modo, devem utilizar-se as cores BRANCA, AMARELA, VERDE ou AZUL.

Os atuadores iluminados podem ser utilizados com uma luz intermitente para fornecer “confirmação em etapas”. Quando o atuador não iluminado é operado, a luz começará a piscar para confirmar que uma operação ou sequência de arranque ou um período de transição foi iniciado. Quando isto estiver completo, a luz mudará automaticamente para uma luz fixa ou permanecerá desligada, para confirmar que as condições normais de funcionamento foram estabelecidas.

Os atuadores do Tipo C podem ser utilizados em ambos os modos. Cada aplicação deve ser cuidadosamente considerada para evitar confusão.

NOTA: Misturar os modos 1 e 2 no mesmo visor pode causar confusão e deve ser evitado, a menos que sejam claramente diferenciados pelo tipo de atuador ou por outros meios de codificação.

botões

A Schneider Electric oferece uma vasta gama de cores para os botões, combinando robustez e estética, para dar resposta a todas as necessidades. Para facilitar ainda mais a arrumação e a montagem dos produtos de iluminação LED, aumentando ao mesmo tempo o contraste e a pureza das cores em relação ao padrão, poderá também descobrir a nova gama de funções de iluminação que oferece agora um único LED branco compatível com todas as cores de cabeças.

Você pode encontrar mais informações sobre como escolher seus botões/luzes piloto para a interface da sua máquina em nosso siteem

Tags: , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.