4 razões pelas quais as tecnologias multi-carrier e os gémeos digitais estão a surgir como disruptores do setor da produção industrial

O setor da produção industrial está a passar por um período de mudanças profundas. Do ponto de vista do mercado, o apetite dos clientes por produtos diversificados e entregues rapidamente cresceu. Do lado da tecnologia, as soluções de transporte de produtos de última geração e os gémeos digitais estão a abrir uma era totalmente nova para os fabricantes de máquinas e para a indústria como um todo.

A tendência de comprar online (as vendas de e-commerce ultrapassaram os 4.200 mil milhões de dólares em todo o mundo em 2020) e a crescente procura por produtos personalizados pressionaram os fabricantes globais para reconfigurarem o fabrico dos seus produtos e embalagens, reduzindo o tempo de colocação no mercado e os custos operacionais.

As máquinas no chão de fábrica são forçadas a manusear vários formatos continuamente, e o tempo necessário para as configurar para os diferentes formatos torna-se um importante diferenciador de produtividade. Os fabricantes de sistemas de automação, como a Schneider Electric, deram resposta a estes desafios através da inovação com tecnologias multi-carrier e gémeos digitais.

Como os fabricantes podem dar uma melhor resposta às exigências de personalização em mudança

Hoje, muitos fabricantes não estão preparados para lidar com a nova onda de exigências de personalização.

Felizmente, com a robótica como parte integrante das máquinas, a conectividade melhorada destas, análises de dados e a crescente importância do software no chão de fábrica, já estão a acontecer transformações significativas para ajudar a suprir as crescentes necessidades do mercado.

Tecnologias disruptivas, como soluções de transporte multi-carrier combinadas com software de gémeo digital, adicionam inovação a esta transformação.

Os sistemas de transporte de produtos multi-carrier são capazes de mover, organizar ou agrupar produtos nas posições certas e no momento certo. Juntamente com a suite EcoStruxure Machine Expert Twin Simulation, o multi-carrier Lexium MC12 oferece:

  • Circuitos flexíveis construídos por módulos
  • Diferentes transportadoras para se moverem independentemente ao longo da pista
  • Ferramentas de design digital para emular diferentes circuitos, permitindo testar e otimizar as aplicações de antemão.

Isto traz um novo nível de liberdade para a criação de designs de máquinas mais rápidos e flexíveis, ajudando as organizações de utilizadores finais a obter uma produção mais inteligente.

Os utilizadores finais estão cada vez mais atentos a estas novas tecnologias disruptivas, e por isso a aumentar a sua procura. Os OEMs que não conseguirem adaptar-se correm o risco de perder a sua vantagem competitiva no mercado. Felizmente, agora os fabricantes tornam possível desenhar máquinas a partir de kits de ferramentas, tornando a adaptação relativamente fácil.

Businesswoman with tablet in a modern factory hall

Como o sistema multi-carrier facilita as tarefas relacionadas com o movimento das máquinas

A nova geração de soluções de transporte multi-carrier, como o Lexium™ MC12, apresenta benefícios significativos para OEMs e utilizadores finais:

  1. Redução de até 30% no design e no tempo de lançamento no mercado – O multi-carrier Lexium MC12 para OEMs representa uma verdadeira revolução no processo de design de máquinas. Esta tecnologia traz uma nova oportunidade para as empresas se diferenciarem dos concorrentes, através do rápido desenvolvimento de soluções e da qualidade de design melhorada. A velocidade, flexibilidade, escalabilidade e simplicidade são amplificadas para gerar níveis de eficiência nunca antes alcançados.

A nova geração do multi-carrier Lexium MC12 garante:

  • Circuitos de transporte de produtos construídos a partir de componentes padronizados que podem ser combinados livremente;
  • A redução do número de partes de formato específico;
  • Uma solução acondicionada com software de gémeo digital. Os responsáveis pelos projetos podem agora emular um circuito completo e começar a testar a máquina imediatamente, antes de disponibilizar o hardware.

Em conjunto, estas capacidades permitem diminuir o tempo de design e aumentar a flexibilidade e funcionalidade das máquinas.

  • Aumento do desempenho e da flexibilidade das máquinas em até 50% – Ao contrário do que acontece nas abordagens tradicionais, os fabricantes de máquinas já não precisam de escolher entre desempenho ou flexibilidade quando desenham as suas máquinas.
  • Agilidade operacional – A nova geração de tecnologias de transporte multi-carrier permite uma produção inteligente mais ágil para o utilizador final. Os procedimentos de troca necessários para passar rapidamente de um formato de produto para outro numa linha de produção podem agora acontecer de forma automática. De facto, ao longo do tempo as mudanças podem ser reduzidas, em alguns casos para quase zero, o que tem um impacto positivo na eficácia geral dos equipamentos (OEE, na sua sigla em inglês). Os clientes que testaram estes sistemas reportam reduções de 50% no tempo gasto nas mudanças de formato, o que aumenta os resultados da linha de produção, especialmente quando as trocas são um acontecimento comum.
  • Capacidade de manutenção – O design dos sistemas de transporte multi-carrier também oferece um novo nível de simplicidade de manutenção com:
    • Máquinas de menor dimensão e montagem e desmontagem fácil dos componentes pelos técnicos de campo;
    • Ao contrário das correias transportadoras tradicionais, a parte eletrónica e os sensores são incorporados ao longo de todo o circuito para monitorizar continuamente a integridade da máquina;
    • A informação pode ser partilhada com o operador em tempo real (por exemplo, se uma parte do circuito sofreu danos ou está a ocorrer muito atrito em algum ponto). Isto permite que a manutenção seja planeada de forma proativa, o que ajuda a evitar situações de tempo de inatividade imprevisto.

Para mais informação

Saiba mais sobre o sistema de transporte multi-carrier Lexium™ MC12 de próxima geração nesta demonstração interativa.

Descubra como a Livetech conseguiu mais produtividade e flexibilidade das máquinas utilizando o multi-carrier Lexium MC12 e robôs, registando uma poupança de custos de até 40% e ganhos de 50% na rapidez dos tempos de troca.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.