Melhore o desempenho das máquinas com soluções abrangentes de automação e movimento

A pressão para adicionar mais recursos de automação às suas máquinas pode ser intensa. Os seus clientes enfrentam desafios extraordinários no que toca à força de trabalho, para além de disrupções inesperadas que ameaçam a sua capacidade competitiva. A verdade é que 80% dos fabricantes veem a produção inteligente como a chave para o sucesso futuro.

Provavelmente está a lidar com uma variedade vertiginosa de opções de automação e controlo de movimentos para desenhar máquinas melhores para os seus clientes. Sejam controladores lógicos programáveis nano (PLCs) ou controladores de movimento robóticos, estes componentes oferecem aos utilizadores finais camadas adicionais de inteligência, automação e análise de máquinas. Isto pode ser esmagador.

De certeza que quer reduzir o tempo de comissionamento, resolução de problemas e manutenção das máquinas novas, certo? Então, necessita de plataformas de automação que sejam flexíveis, mas que também o ajudem a crescer.

Os controladores oferecem flexibilidade para diferenciar as suas máquinas

Os controladores mais recentes oferecem aos fabricantes de máquinas uma base sólida, mas também liberdade criativa para se conseguirem diferenciar. Estes sistemas de controlo são capazes de lidar com arquiteturas de máquinas simples ou complexas e integrar-se em sistemas grandes e intricados. Ajudam clientes de todos os tipos e dimensões a conseguir designs de máquinas altamente produtivos, eficientes, escaláveis e sustentáveis.

O software ajuda-o a crescer e a diferenciar o seu negócio. As principais soluções de software para fabricantes de máquinas baseiam-se em padrões globais de automação e oferecem flexibilidade e escalabilidade. O software tem funções básicas, mas não é uma caixa negra que faz sempre a mesma coisa. Não é necessário criar código do zero para cada nova máquina; podem criar-se bibliotecas personalizadas ou utilizar bibliotecas e funções existentes, testadas e validadas; e o software também permite que qualquer utilizador bloqueie a propriedade intelectual.

Soluções robóticas de alto desempenho com tecnologia servo dinâmica

Os seus clientes querem integrar soluções robóticas no design das máquinas, especialmente para o manuseio e processamento de materiais e segmentos de embalagens. As funções complexas das máquinas podem ser executadas por robôs de eixo único, robôs cartesianos, robôs delta e robôs SCARA. O espectro de ofertas de alto desempenho para fabricantes de máquinas também inclui:

  • Servo-acionamentos autónomos dinâmicos com servomotores
  • Servo-acionamentos e servomotores integrados
  • Movimento linear, robôs cartesianos e robôs Delta controlados por servo-acionamentos.

A última geração de servo-acionamentos incorpora inteligência e suporta múltiplos bus de campo, bem como a capacidade de comutação de motores de terceiros. Pode ser integrada para uma ampla gama de funcionalidades, máquinas e sistemas de controlo de movimento.

Um exemplo das inovações mais recentes é um novo sistema de transporte multi-carrier que permite que os fabricantes de máquinas desenhem máquinas mais rápidas e flexíveis com menores dimensões. O sistema utiliza a mais recente tecnologia de movimento linear para mover os produtos individualmente pela máquina, e permite que os utilizadores finais aumentem os resultados sem aumentar a sua pegada. Assim, podem fazer mais sem ter que criar novas linhas de produção, o que pode ser impraticável ou dispendioso se tiverem que se mudar para um edifício novo ou maior.

Gémeo digital: uma ferramenta poderosa para simular novos sistemas

Os controladores mais inovadores incluem capacidades de gémeos digital para reduzir o tempo de comissionamento e aumentar a facilidade de implementação dos sistemas. Um gémeo digital é uma ferramenta poderosa para ajudar os fabricantes de máquinas a melhorar a sua otimização de código, validação de design e resolução de problemas. O software executa simulações em tempo real de sistemas físicos sem ter que esperar que o sistema físico seja construído.

Uma estrutura de gémeos digital permite:

  • Aumentar a produtividade
  • Melhorar o design e a qualidade do produto através da simulação de cenários “e se” e da incorporação de feedback
  • Melhorar o desempenho das máquinas, antecipando e evitando possíveis erros dos operadores.

Com os avanços de software mais recentes, que incluem capacidades de gémeo digital, os clientes podem comissionar e executar rapidamente um sistema robótico delta virtual para pick-and-place com transportadores de alimentação ou um sistema MC12, apenas ao conectar-se ao controlador de robótica.

O poder das inovações de software une a tecnologia

Os utilizadores finais querem que ajuda para construir uma máquina que possa enviar informações para o chão de fábrica. As inovações de software mais recentes conseguem-no ao fornecer uma única plataforma para muitas funções, incluindo controlo de movimento e robótica/mecatrónica. O software:

  • É escalável, seguro e funciona com PLCs e nanocontroladores através de controladores robóticos, num nível conectado e com diferentes redes e protocolos Ethernet;
  • Economiza tempo de engenharia com modelos predefinidos e validados que permitem aplicar bibliotecas completas ou até mesmo um novo módulo de máquina;
  • Oferece liberdade de diferenciação: uma vez que se entre no design da máquina, o software oferece liberdade criativa;
  • Automatiza os testes de regressão, o que reduz o tempo de comissionamento, resolução de problemas e ajuda a testar a sua aplicação para garantir que não afeta outros recursos;
  • Proporciona uma conexão aberta com redes e bus de campo de terceiros.

A plataforma de software deve oferecer-lhe a tranquilidade de criar um código robusto e reutilizável, e ao mesmo tempo facilitar a oferta de máquinas mais inteligentes aos seus clientes.

O parceiro certo é importante desde o design até ao ciclo de vida da máquina

Em última análise, quererá um parceiro que o possa ajudar a levar inovações para o mercado mais rapidamente. Não importa onde esteja no espectro de fabricantes de máquinas; desde as empresas pequenas às globais, é sempre necessário um parceiro que esteja ao seu lado, dedicando amplos recursos para o ajudar a incorporar mais automação e movimento.

A I&D de um parceiro deve mostrar-lhe em que pensar para o próximo nível de automação e controlo de movimento de máquinas, como um sistema de transporte multi-carrier. O seu parceiro deve ser capaz de o educar sobre analítica de máquinas e como tirar partido do software líder de programação de máquinas. Procure um parceiro para prepare protótipos e testar inovações que não estão totalmente desenvolvida; um parceiro que o ouça e transmita o seu feedback à equipa de design.

Um ponto diferenciador que deve procurar num parceiro é se os seus recursos de engenharia o podem levar ao componente certo de acordo com as suas necessidades, ou se se limitam aos componentes que oferecem. O seu parceiro tem um portefólio coeso de soluções de automação e movimento, software completo e abertura à conectividade de rede de terceiros?

Entenda como um parceiro de qualidade o pode ajudar a construir máquinas de maior qualidade, que incorporam mais robótica e movimento.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.