IP67 é melhor que IP66 certo? Errado, vamos entender os graus de proteção IP

A proteção de entrada, também conhecida como grau de proteção IP, é frequentemente mencionada como um critério chave para robustez, como o IP66 e IP67, especialmente para botões.

No entanto, muitos equívocos são compartilhados e alguns fabricantes estão tirando vantagens disso para promover seus produtos falsamente. Por isso te pergunto, você sabe realmente o que está comprando quando está escolhendo produtos com base em seu grau de proteção IP informado no catálogo?

Entendendo os graus IP

A classificação IP é composta por dois dígitos:

  • O primeiro: indica a proteção contra sólidos. No caso de IP66, o primeiro “6” significa que o produto está totalmente protegido contra poeira e outros sólidos
  • O segundo: indica a proteção contra líquidos. No caso de IP66, o segundo “6” significa que é resistente à entrada de água em jatos potentes.

IMPORTANTE: esses números não representam uma escala, mas sim categorias discretas de proteção.

Primeiro Dígito do grau IP

  • Digito “0” (IP0x) – Nenhuma proteção contra contato ou partículas.
  • Digito “1” (IP1x) – Protegido contra objetos sólidos maiores que 50 mm.
  • Digito “2” (IP2x) – Protegido contra objetos sólidos maiores que 12,5 mm.
  • Digito “3” (IP3x) – Protegido contra objetos sólidos maiores que 2,5 mm.
  • Digito “4” (IP4x) – Protegido contra objetos sólidos maiores que 1 mm.
  • Digito “5” (IP5x) – Proteção limitada contra poeira, entrada mínima permitida.
  • Digito “6” (IP6x) – Totalmente protegido contra poeira.

Segundo Dígito do grau IP

  • Digito “0” (IPx0) – Nenhuma proteção contra líquidos
  • Digito “1” (IPx1) – Protegido contra gotas verticais de água.
  • Digito “2” (IPx2) – Protegido contra gotas de água com inclinação máxima de 15°.
  • Digito “3” (IPx3) – Protegido contra água pulverizada até 60° da vertical.
  • Digito “4” (IPx4) – Protegido contra respingos de água de todas as direções.
  • Digito “5” (IPx5) – Protegido contra jatos de água de baixa pressão.
  • Digito “6” (IPx6) – Protegido contra jatos de água de alta pressão.
  • Digito “7” (IPx7) – Protegido contra imersão temporária em água até 1 metro.
  • Digito “8” (IPx8) – Protegido contra imersão contínua em água além de 1 metro.
  • Digito “9” (IPx9) – Protegido contra jatos de água de alta pressão e alta temperatura.

Os maiores equívocos do grau de proteção IP

IP67 é melhor que IP66: Errado

Muitos consumidores acreditam que uma classificação IP67 oferece uma proteção mais alta do que IP66, mas essa não é necessariamente a verdade. Embora um produto com classificação IP67 possa resistir à imersão temporária em água, ele pode não suportar a pressão de jatos de água potentes, ao contrário de um produto IP66.

Como falamos anteriormente, os graus de proteção IP não são uma escala, são categorias únicas. Portanto, ao escolher produtos para ambientes onde a água sob pressão é uma preocupação, é fundamental garantir que a classificação IP inclua tanto o primeiro quanto o segundo dígito adequados, como no caso de IP66.

IP69K é a mesma coisa que IP69: Errado

Outro equívoco comum é confundir IP69 com IP69K. Embora ambos indiquem uma proteção significativa contra água e sólidos, suas origens e especificidades de teste são diferentes.

O IP69 é uma classificação mais recente, definida pelo IEC 60529 em 2013, enquanto o IP69K é uma norma alemã estabelecida pela DIN 40050-9 desde 1993. Embora os produtos certificados com IP69K geralmente atendam aos padrões de IP69, é importante reconhecer que as normas de teste podem variar ligeiramente.

Portanto, ao selecionar produtos para ambientes exigentes, como cozinhas industriais ou instalações de processamento de alimentos, é prudente optar por produtos com certificação dupla IP69 e IP69K para garantir conformidade e confiabilidade.

Só por segurança, é melhor apostar em um produto IP69 ou mesmo em um produto com certificação dupla IP69 e IP69K.

Já pensou em comprar automação online? Acesse: se.com/br

Há muito mais do que gosto pessoal na escolha das cores dos botões e sinalizadores. Parece arte, mas é ciência! Confira:

https://blog.se.com/br/gestao-de-maquina-e-processos/2018/07/25/a-verdade-por-tras-das-cores-dos-botoes

Tags: , , , , , , , ,

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.