A verdade por trás das cores dos botões

Enquanto preparava o lançamento de nossos novos botões, nosso especialista em comunicação apresentou a imagem abaixo, que, acredito, não estaria fora de lugar em uma galeria de arte moderna. Isso me fez pensar um pouco sobre as verdadeiras razões pelas quais temos produtos tão coloridos. As cores vibrantes são definitivamente uma maneira de dar uma aparência moderna a uma interface de controle, mas, com certeza, nós, engenheiros, técnicos, eletricistas e etc, não estamos apenas escolhendo o botão azul, porque essa é a cor mais bonita na prateleira. Na verdade, além dos padrões “parada de emergência é um botão cogumelo vermelho em um fundo amarelo” e o mais comum “botão de reinicialização azul” e “botão de início verde”, eu não tinha pensado sobre a escolha da cor por um longo tempo. Então, eu decidi estudar e fui desenterrando os significados das cores para os botões.

 

 

Como muitas vezes para produtos industriais, encontrei alguns padrões que definem as cores e seu significado individual. A primeira interessante é a IEC 60204-1, que fornece orientações para cores em ambos, botões e sinalizadores. Essas diretrizes são apresentadas como conselhos e o padrão é, na verdade, mencionar que o fabricante e os usuários podem concordar com diferentes opções de cores. Uma abordagem simplificada desta diretriz seria:

Caso a escolha da cor não seja óbvia, branco e cinza são a recomendação favorita.
No entanto, através do significado das cores explicado, a definição real não é dada neste padrão. O padrão mais útil para definição de cores é, na minha opinião, a ISO 3864-4, que descreve áreas de aceitação de cores para sinalização de luzes.

Como você pode ver, a cor “Ambar” é realmente interessante, pois cobre duas cores usuais, a amarela e a laranja.

2 sinalizadores para a mesma cor âmbar

Por que temos 2 cores nesse escopo? Parte da resposta é sobre limitações técnicas nas pigmentações plásticas herdadas de tecnologias mais antigas. Outro motivo são as preferências geográficas, sendo que os operadores asiáticos estão mais acostumados com o amarelo para alarmes, em comparação aos operadores europeus e americanos que preferem a laranja.

Finalmente, ter duas cores está permitindo duas diferenciações:

  1. No caso muito raro em que as duas cores são usadas juntas, uma interface de controle pode indicar diferentes níveis de importância para os alarmes;
  2. Quando os operadores daltônicos podem usar a interface de controle, a distinção da sinalizadores mais próxima pode ser difícil de se ver levando a erros. Um sinalizador amarelo será mais fácil de ver perto de um sinalizador vermelho do que a laranja, mas uma luz laranja será mais facilmente distinguida perto de uma luz verde. O contraste com as outras cores no painel pode ser uma boa diretriz;

Abaixo e acima, vemos algumas interfaces de controle e a simulação de como operadores daltônicos poderiam perceber a mesma interface de controle.

Espero que tenham gostado dessa pequena viagem sobre as cores dos botões. Não hesite em compartilhar suas opiniões sobre as opções de cores nos comentários.

Clique aqui para descobrir mais sobre a linha mais completa de botões do mercado!

ONDE COMPRAR ESTE PRODUTO? COMPRE ONLINE!

► Acesse a Loja Oficial da Schneider Electric

► Loja Oficial da Schneider Electric no Mercado Livre

► Loja Oficial da Schneider Electric no Mercado Livre

 

Conheça no link abaixo o novo lançamento em botões da Schneider Electric.

Conheça meu outro artigo sobre porque os botões ainda estão longe de serem substituídos.

Botões sem fim, muito longe de dizer adeus!

Tags: , , , , , , ,

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.