Botões sem fim, muito longe de dizer adeus!

Com o avanço da tecnologia vivenciamos a evolução dos celulares, televisores e computadores, todos com telas resistentes, multi-touch, mais brilhantes, com sensibilidade a pressão, telas curvas, mais nítidas e com custos que ficam menores ano após ano.

Homem apertando botão

O avanço das telas foi notado também em outro mercado, muito diferente do varejo, que assim como os smartphones necessitam de uma interface entre o celular e o usuário. Trata-se do mercado de automação industrial. Muitos imaginaram e afirmaram que estaríamos vivendo o fim da era dos botões no mercado industrial.

Homem com mais botões

Se pensássemos pela lógica dos smartphones, poderíamos projetar em curto prazo o fim dos botões, sinalizadores, comutadores e dos alarmes sonoros e visuais que hoje são aplicados em máquinas, processos industriais e painéis elétricos. Dessa forma, seria fácil distinguir os que defendem o uso dos botões – como os apoiadores da Blackberry quando optou por seu teclado prático – e os que defendem as IHMs (telas com a mesma função dos celulares), como a interface entre os usuários e a máquina – assim como os apoiadores da Apple, quando ela lançou o Iphone sem nenhum teclado físico.

Podemos então, traçar um paralelo entre as indústrias citadas acima. As IHMs avançaram muito nos últimos anos, com telas multi-touch, grau de proteção maior, mais definição e nitidez, recursos avançados e maior velocidade, e é claro, com custos menores.

Painel de controle

Poderíamos supor que vivenciaremos o fim dos botões com o avanço das IHMs?

Que as vendas de botões devem cair? Que não seria mais necessário ter botões no painel, sinalizadores e que tudo seria resolvido pela IHM ?

Hoje, o que podemos afirmar é que este mercado é bem diferente do mercado de celulares e, apesar do avanço da tecnologia e do aumento da comercialização de IHMs , o mercado de botões continua crescendo. Isso ocorre porque ainda hoje todos os painéis precisam atender as normas vigentes no que diz respeito aos botões de emergência. E além disso, acionar um botão ainda é a maneira mais fácil e rápida de parar um processo, sem a necessidade de navegação em telas, desbloqueio da aplicação ou até a mesmo a retirada da luva por parte do operador.

A facilidade de usar, a velocidade no tempo de resposta, a simplicidade ao lidar com os dados analógicos como os potenciômetros (mesmo ao toque de luvas e outras ferramentas), a memória tátil para processos em que o operador precisa observar o que está acontecendo e com a mão operar a máquina, a resistência aos ambientes com temperaturas muito altas ou muito baixas e intempéries como maresia, ácidos, alta vida mecânica etc, são pontos extremamente relevantes que nos levam a continuar com a utilização dos botões. E assim como as IHMs, eles também apresentam novas tecnologias como: botões sem fio e sem bateria, biométricos e botões em rede.

As IHMs são essenciais para diagnósticos, relatórios, receitas e análises. Os botões não podem e não devem ser vistos como os celulares ultrapassados. Pelo contrário, com seus avanços tecnológicos, hoje seguem a trilha dos smartphones, pois são intuitivos, simples e fáceis de operar. Como diria Steve Jobs, “simplicidade é a última sofisticação”.

Para saber mais sobre os nossos botões clique aqui

Saiba como evitar perdas na indústria causadas pela queda de energia!

Tags: , , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.