Proteja a continuidade dos seus clientes com a UPS APC da Schneider Electric

O recente apagão de energia e as flutuações na rede eléctrica são um lembrete de que estar preparado é crucial para evitar períodos de inatividade. Como parceiro de confiança, sabe que a continuidade do negócio e a vida quotidiana dos seus clientes não podem ser interrompidas. A capacidade de responder rapidamente é essencial para minimizar os riscos e as perdas financeiras.

As soluções de UPS APC da Schneider Electric são a garantia fiável que os teus clientes precisam. Não só proporcionam energia de reserva, como também garantem:

  • Operações Sem Interrupções: Energia instantânea durante apagões para manter tudo em funcionamento.
  • Proteção de Equipamentos: Defesa eficaz contra picos e flutuações prejudiciais que podem danificar equipamentos dispendiosos.
  • Segurança de Dados: Proporcionam o tempo necessário para realizar encerramentos ordenados ou transições para geradores, protegendo a integridade dos dados.
  • Gestão Inteligente: Permitem a monitorização e gestão remota da energia, ideal para otimizar os seus serviços.
UPS

Com mais de 40 anos de experiência em fiabilidade e solidez, a Schneider Electric oferece:

  • Gama completa: Soluções personalizadas que se adaptam às necessidades específicas dos seus clientes, desde pequenos escritórios a grandes centros de dados.
  • Inteligência integrada: Com ferramentas como o PowerChute™ e o EcoStruxure™ IT, tem controlo total sobre a infraestrutura de TI dos seus clientes.

Apresentamos de seguida as principais soluções UPS por aplicação:

UPS em ambientes empresariais e centros de dados

Smart – Ultra UPS

Aplicação: Centros de dados modernos, computação de ponta e ambientes de TI exigentes.

Caraterísticas: Elevada densidade de potência, design compacto, baterias de iões de lítio e opções de tempo de funcionamento escaláveis.

Smart – On-Line UPS

Aplicação: Servidores, redes de voz/dados, laboratórios médicos e indústria ligeira.

Caraterísticas: Proteção de energia de dupla conversão em linha, alta densidade e capacidade até 20 kVA.

Smart – UPS

Aplicação: Servidores empresariais, dispositivos de armazenamento e de rede.

Caraterísticas: Variedade de modelos para satisfazer múltiplas necessidades e orçamentos, reconhecidos pela sua fiabilidade e eficiência.

UPS para pequenas e médias empresas

Easy – UPS

Aplicação: Pequenas e médias empresas que necessitam de proteção essencial em condições eléctricas instáveis.

Caraterísticas: Solução versátil e económica, fácil de instalar e manter.

UPS para casa e pequenos escritórios

Back – UPS

Aplicação: Casa e pequenos escritórios para proteger PCs, consolas de jogos, redes sem fios e outros dispositivos essenciais.

Caraterísticas: Fornece energia de reserva durante interrupções e protege contra picos de tensão.

Energia portátil e fora da rede

Schneider OffGrid

Aplicação: Utilizadores domésticos ou entusiastas do ar livre que necessitam de energia fora da rede.

Caraterísticas: O design robusto e portátil fornece energia contínua e fiável em qualquer lugar.

Infra-estruturas críticas como hospitais, aeroportos, centros de dados e muitos outros dependem das nossas soluções para continuarem a prestar serviçoS.

Certifique-se de que os seus clientes podem continuar o seu trabalho, operações e vida quotidiana sem interrupções. Garanta a sua tranquilidade e proteja os seus negócios com a UPS APC da Schneider Electric.

UPS

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.