Vai Uma Ajudinha: Assegure a proteção dos dispositivos dos seus clientes com UPSs: uma solução completa para as casas

As falhas de energia e fenómenos meteorológicos graves, como tempestades, podem causar apagões e flutuações no abastecimento elétrico das casas, bem como danos nos dispositivos eletrónicos ligados à corrente. É em momentos como estes que uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) pode tornar-se um grande aliado. Ismael Gonzalez, ET Distribution Account Manager da Schneider Electric, explica-nos que tipos de UPS existem e que considerações deve ter em conta ao escolhê-las para os seus clientes, neste artigo da nossa série “Vai Uma Ajudinha” – especialmente criada para si, eletricista profissional.

«Back UPS Pro»

Proteger os dispositivos e os dados

Tal como o seu nome sugere, as UPS oferecem uma fonte de alimentação ininterrupta para dispositivos eletrónicos, permitindo guardar o trabalho e desligar o computador em segurança ou mesmo continuar a trabalhar sem interrupções no caso de uma breve falha de energia.

Para além disso, as UPS domésticas evoluíram e oferecem agora funções de gestão e disponibilidade remota de redes domésticas. Alguns modelos são mesmo capazes de monitorizar uma ligação de rede e reiniciar automaticamente um modem ou router avariado; já não é necessário estar em casa para desligar e reiniciar manualmente os dispositivos. Para além disso, as tomadas inteligentes podem ser configuradas para proporcionar proteção contra picos de tensão, bem como autonomia e bateria de reserva, prolongando a vida útil dos dispositivos.

Mas o que deve ter em conta quando escolhe uma UPS?

Tipos de UPS

É importante conhecer os diferentes tipos de UPS disponíveis e como se adaptam às suas necessidades. Estes são os tipos mais comuns:

  • UPS offline ou em stand-by: São as mais simples e oferecem proteção contra apagões, quedas de tensão e picos de energia. Quando ocorre qualquer um destes eventos, a UPS entra rapidamente em ação para fornecer energia.
  • UPS inline (line interactive): São as mais comuns em casas e pequenos escritórios. Ao contrário do modelo anterior, estas UPS têm um filtro que estabiliza as flutuações de corrente numa base contínua. Quando ocorre uma falha de energia, entram em ação para proteger os seus dispositivos.
  • UPS online (Double Conversion): São as mais avançadas e oferecem uma proteção completa contra as falhas mais comuns no abastecimento elétrico. Ao contrário dos anteriores, este tipo de UPS funciona em contínuo, o que significa que não há mudança de abastecimento da energia da rede elétrica para a UPS quando se regista uma falha, o que garante um fornecimento estável e de qualidade. São ideais para pequenos escritórios, empresas e equipamentos de maior dimensão, como é o caso dos servidores.

Consideração ao escolher uma UPS

Antes de selecionar uma UPS, é essencial avaliar a frequência das falhas de energia e os dispositivos que pretende conectar. Por exemplo, se precisar de proteger um circuito fechado de câmaras ou um servidor, precisará de uma UPS mais potente do que a que será necessária para proteger uma consola de videojogos.

Também é importante calcular a potência total que pretende ligar. Se se tratar de um computador doméstico, deve considerar a torre, o monitor e outros periféricos, como um router. A soma dos watts dos dispositivos que vai ligar é o mínimo necessário. Em geral, recomenda-se que opte por uma UPS que ofereça, pelo menos, mais 20-25% de potência, de modo a estar preparado para qualquer eventualidade.

Outra questão a considerar para dimensionar corretamente uma UPS são os Volt-Amperes (VA), que é a potência aparente de um dispositivo. A relação entre a potência e os VA é estabelecida através do fator de potência, que se situa normalmente entre 0.6 e 0.8. Por exemplo, se uma UPS tiver uma potência nominal de 500 VA, a potência máxima será de aproximadamente 300 ou 350 watts, respetivamente.

A autonomia é também um fator-chave a considerar – é o tempo total de abastecimento de energia que a UPS pode fornecer quando está a funcionar. A quantidade de dispositivos conectados influencia a velocidade a que a bateria interna da UPS vai descarregando. Por conseguinte, é importante dimensionar corretamente a UPS com base nos dispositivos que considera críticos durante uma falha de energia.

Estar preparado e proteger dispositivos e dados não tem de ser dispendioso ou complicado. Existe uma vasta gama de soluções UPS acessíveis que oferecem energia segura e fiável. Por exemplo, a família APC Back-UPS® Pro da Schneider Electric oferece proteção garantida para sistemas informáticos de alto desempenho, routers/modems, dispositivos de armazenamento externo, consolas de videojogos e outros dispositivos eletrónicos. Os modelos Back-UPS Pro incluem um sistema de carregamento de alta eficiência que poupa energia e um regulador automático de tensão que ajuda a reduzir o consumo de energia.

Num mundo conectado e digital, as UPSs oferecem inovação, flexibilidade, segurança e eficiência energética. Proteja os dispositivos dos seus clientes, bem como os seus dados, com as UPSs da Schneider Electric, e mantenha-se sempre ligado.

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.