Vai uma Ajudinha: a energia de reserva é uma solução crítica que os eletricistas devem oferecer aos seus clientes

Mais do que nunca, os proprietários de habitações e os empresários estão preocupados com a fiabilidade do seu fornecimento de energia elétrica. Fenómenos naturais como tempestades fortes, ondas de calor e até incêndios florestais ameaçam regularmente a eletricidade fornecida pelos serviços públicos. Um apagão repentino pode desligar equipamentos críticos, afetar aplicações domésticas inteligentes e interromper os sistemas de ponto de venda (POS) nas empresas; e isto tudo sem esquecer que muitas pessoas se deparam regularmente com quedas de tensão frequentes, provocadas por uma rede elétrica sobrecarregada ou envelhecida. Estas interrupções de energia ameaçam as ligações digitais de que muitas pessoas atualmente dependem, agora que trabalham e estudam a partir de casa.

Para enfrentar de forma proativa esta incerteza energética, os eletricistas podem desempenhar um papel importante, oferecendo aos seus clientes residenciais e comerciais uma solução prática. Um sistema de alimentação ininterrupta (UPS) é capaz de manter as habitações e as empresas em funcionamento, mesmo quando ocorrem cortes de energia. Para os eletricistas, as UPS oferecem a oportunidade de aumentar o seu volume de vendas, com soluções fiáveis de energia de reserva que permitem que os seus clientes permaneçam conectados e produtivos.

As UPS fornecem segurança com energia de reserva através de baterias e proteção contra sobretensões. Estão equipadas com uma bateria que pode alimentar dispositivos eletrónicos e eletrodomésticos durante um apagão ou queda de tensão. Quando não está em funcionamento, a bateria é constantemente recarregada, ficando desta forma pronta a funcionar quando for necessário. Para além disso, é ativada instantaneamente assim que o fornecimento de energia é interrompido, mesmo durante uma ligeira flutuação, para que os dados estejam protegidos e o equipamento ligado à rede elétrica não sofra quaisquer danos que estas flutuações possam causar.

As falhas no abastecimento estão a aumentar

Não é preciso voltar muito atrás no tempo para encontrar, nas manchetes dos jornais, exemplos de falhas no abastecimento de energia resultantes de condições climáticas adversas e de erros humanos – muitas delas tendo levado ao corte do abastecimento em grandes centros urbanos:

  • Em agosto de 2020, o operador do sistema independente da Califórnia, que supervisiona a rede elétrica desse estado, impôs apagões contínuos à medida que a procura relacionada com o calor estava perto de superar a oferta. Centenas de milhares de habitações e empresas foram afetadas.
  • Em julho de 2020, mais de 700 milhões de pessoas ficaram às escuras na Índia, pois três dos cinco sistemas de rede do país registaram falhas devido ao facto de a procura ser superior à capacidade. Tal como na Califórnia, o calor extremo levou os clientes dos serviços públicos a ligar os seus aparelhos de ar condicionado, o que provocou a interrupção do fornecimento em 20 dos 28 estados do país.
  • Em fevereiro de 2019, mais de 30.000 habitações e 2.000 empresas ficaram sem eletricidade durante mais de 30 horas em Berlim. O incidente ocorreu quando trabalhadores do setor da construção interpretaram mal os planos locais e cortaram acidentalmente um cabo de 125.000 volts.

Para além disso, ocorrem regularmente falhas menos catastróficas, causadas por tempestades cada vez mais intensas ou infraestruturas elétricas envelhecidas. Embora estas interrupções possam ser breves ou afetar localidades mais pequenas, o seu impacto pode ser significativo. Para os proprietários de habitações, podem significar danos nos dispositivos eletrónicos sensíveis e dispendiosos. Sem a proteção que uma UPS oferece, os computadores, televisores inteligentes, consolas de videojogos e outros dispositivos podem ser expostos a flutuações de energia que podem reduzir consideravelmente a sua vida útil. Por outro lado, as sobrecargas repentinas de energia podem causar danos irreparáveis aos equipamentos, levando a reparações inesperadas e dispendiosas como única solução.

Necessidades de proteção únicas das pequenas empresas

A proteção proporcionada por uma UPS é ainda mais importante e crítica para as pequenas empresas, para as quais o tempo de inatividade pode traduzir-se em clientes insatisfeitos e perda de receitas. Muitos proprietários estão preocupados, e com razão: num inquérito recente a mais de 500 executivos de pequenas e médias empresas, 37% relatou perdas de negócio devido ao tempo de inatividade relacionado com os computadores. Muitas aplicações diferentes podem ser afetadas por uma falha ou interrupção no abastecimento.

Os sistemas de ponto de venda (POS), por exemplo, são componentes críticos para muitas empresas, dado que ajudam a gerir as vendas, acompanhar o inventário e até mesmo auxiliar a gestão das equipas. Algumas empresas simplesmente não podem operar se uma falha ou outro tipo de interrupção no fornecimento de energia elétrica desconectar o sistema POS. Da mesma forma, a segurança e a proteção também são considerações fundamentais para qualquer operação comercial. Os sistemas de alarme e notificação, bem como as câmaras de videovigilância e os equipamentos de telecomunicações e Wi-Fi relacionados, devem permanecer operacionais durante as falhas de abastecimento.

Finalmente, os equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) representam um risco para as operações se forem desligados durante uma falha de abastecimento. Os clientes e colaboradores podem optar por simplesmente ir-se embora se, como consequência, as condições se tornarem demasiado desconfortáveis. Para algumas empresas, como restaurantes, padarias e clínicas veterinárias, uma falha nos sistemas AVAC pode ser particularmente prejudicial.

Por que motivo os eletricistas devem promover a utilização de UPS

As UPS proporcionam energia fiável aos equipamentos, algo essencial para a continuidade do negócio e para trabalhar e estudar a partir de casa. Enquanto eletricista, os seus clientes procuram obter a sua ajuda para a escolha e instalação de uma UPS. Assim, tem um papel importante a desempenhar na sua formação, para que minimizem as interrupções relacionadas com o fornecimento de eletricidade. Oferecer soluções com UPS também é uma excelente maneira de aumentar as receitas e consolidar a reputação da sua própria empresa.

Se estiver interessado em saber mais, entre em contacto com a Schneider Electric para aprender que diferentes tipos de UPS existem e quais se adaptam melhor a cada aplicação, que aplicações domésticas e comerciais precisam de proteção, e muito mais.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.