Oportunidades transformadoras de energia para o setor do retalho

Atualmente, os comerciantes convencionais enfrentam riscos significativos: uma vaga de retalhistas online, perturbações nos canais de abastecimento, inflação, escassez de mão de obra, diminuição dos lucros e custos de energia voláteis. As tecnologias emergentes têm impacto na competitividade, os riscos de mercado reduzem o acesso ao capital e as mudanças nas preferências dos consumidores e dos principais stakeholders podem afetar os resultados financeiros. Para além disso, o seu consumo de energia é enorme, especialmente no setor do retalho alimentar, que consome cerca de 60 mil milhões de dólares de energia por ano.

Contudo, a dimensão desta pegada energética coloca ênfase numa oportunidade transformadora para gerar poupanças e aumentar as margens de lucro, simplesmente reduzindo o consumo de energia e poupando nos custos operacionais.

Uma poupança de energia média de 15% no setor do retalho alimentar representa 9 mil milhões de dólares de poupança anual; e esta é uma estimativa conservadora – em alguns casos, atualizações inteligentes e digitalizadas aos sistemas de refrigeração e AVAC que combinam software e hardware conectado resultam em poupanças de energia de até 60%.

Isto significa que os investimentos em eficiência energética são altamente rentáveis e oferecem um significativo retorno sobre o investimento (ROI). Qualquer atraso na melhoria da eficiência significa a perda de potenciais poupanças.

Ter isto em conta é especialmente importante se pensarmos nas exigências iminentes de emissões net zero. A descarbonização das operações em edifícios existentes já não é um “nice to have”, mas sim uma obrigatoridade.

As gerações futuras, com “mentalidades ecológicas” e maior poder de compra, falam agora com o seu dinheiro. Os investidores imobiliários e as entidades reguladoras também esperam que os retalhistas sejam transparentes nas suas práticas energéticas e de sustentabilidade. Tirar partido destas oportunidades traz dividendos agora e no futuro.

A transformação do retalho

Os comerciantes pretendem reduzir os custos, acelerar os tempos de resposta e melhorar a eficiência, ao mesmo tempo que se tornam mais sensíveis às necessidades dos clientes. É realmente possível tornar-se net zero?

A resposta é sim! Com a nossa experiência e compromisso para com o net zero, podemos ajudá-lo a atingir os seus objetivos energéticos e de sustentabilidade.

A solução ideal que encontrámos para todos é a transformação do retalho.

Isto é especialmente verdade para as operações de retalho atuais que pretendem melhorar as suas capacidades de gestão e controlo da energia. É possível obter poupanças significativas ao evoluir para o retalho totalmente elétrico e digital do futuro. Soluções como os sistemas integrados de gestão de retalho são rentáveis e permitem poupanças de até 20%.

Como comerciante, pode garantir a continuidade do negócio e atingir os seus objetivos de sustentabilidade através de transformações digitais bem-sucedidas. Podemos ajudá-lo a criar um caso de negócios/sustentabilidade, incluindo o ROI, a poupança de CO2 e outros valores financeiros e não financeiros.

Descubra como pode capitalizar as oportunidades de poupança de energia no retalho alimentar, implementando a gestão energética de edifícios através da exploração de aplicações reais e de melhores práticas.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.