3 pontos essenciais para garantir um projeto de modernização de UPS bem-sucedido

Como parte da sua rotina anual de manutenção de UPS, pode encontrar uma série de UPS que necessitam de uma atualização – seja uma atualização de firmware, substituição de componentes ou trocá-las completamente por novos modelos. Nesta publicação, irei partilhar alguns pontos essenciais para garantir um projeto de modernização de UPS bem-sucedido.

Faça uma avaliação das necessidades da UPS

A primeira coisa a fazer é avaliar as suas necessidades atuais e futuras de UPS. Em geral, deve dimensionar as suas UPS de forma adequada, de modo a fornecer autonomia adaptada às cargas que estas têm de proteger.

Em muitos casos, as empresas instalam UPS e deixam muito espaço para crescimento. No caso de esse crescimento nunca se materializar, acaba por ter uma UPS ineficiente. As UPS mais antigas tornam-se ineficientes em termos de energia quando estão com uma carga leve.

E com sistemas 2N, estas são levemente carregadas por definição. Essa ineficiência é um desperdício de dinheiro. As UPS mais recentes mantêm uma alta eficiência com cargas mais baixas. Isto é algo a ser considerado ao avaliar se deve comprar uma nova ou não.

Considere, também, como as suas necessidades mudaram ou irão mudar. À medida que as empresas virtualizam mais servidores, movem cargas de IT para fornecedores de cloud e migram para uma infraestrutura altamente convergente, podem reduzir drasticamente a quantidade de infraestrutura de IT que precisam de proteger.

É perfeitamente possível que possa substituir as suas UPS existentes por unidades menores, o que significa que a troca não custará tanto quanto pensa e poupará nos custos operacionais contínuos.

Substitua ou revitalize

Também é possível que, em vez de substituir as UPS, seja capaz de revitalizá-las ou modernizá-las.

Em alguns casos, a decisão será, efetivamente, tomada por si. Se o suporte do OEM tiver terminado ou as peças de reposição não estiverem disponíveis, realmente não tem escolha a não ser substituir a unidade.

Noutros casos, uma UPS pode precisar de tanta manutenção que já não faz sentido continuar a desperdiçar dinheiro na mesma. Ou talvez a UPS já não seja capaz de satisfazer os requisitos de desempenho, o que significa que não consegue suportar as cargas de IT de que precisa.

Por outro lado, em muitos casos, pode revitalizar uma UPS substituindo certos componentes que se desgastam com o tempo, possibilitando de novo o alto nível de desempenho.

A figura 1 mostra os vários componentes que podem ser substituídos, pelo menos em UPS relativamente modernas dos últimos 10 anos ou mais. Os elementos mais comuns são:

  1. Baterias:

    que geralmente devem ser substituídas a cada 3 a 5 anos em condições normais de operação ou antes em ambientes excessivamente quentes, frios, húmidos ou sujos.

  2. Condensadores de CC:

    uma inspeção visual e/ou uma análise térmica pode detetar quaisquer problemas.

  3. Ventiladores:

    especialmente em UPS que empregam tecnologia de dupla conversão, que exige que o ventilador funcione com mais frequência; procure altas temperaturas ou mudanças no som que indiquem que o ventilador não está a funcionar.

Encontre um bom parceiro

É perfeitamente possível que os tipos de avaliação descritos acima estejam além do âmbito da sua organização de IT. Ou talvez simplesmente não tenha tempo, dadas todas as exigências concorrentes que precisa de satisfazer.

Em qualquer dos casos, ou talvez apenas para a sua paz de espírito, pode querer encontrar um parceiro para trabalhar. O ideal é que queira alguém que possa avaliar detalhadamente toda a sua instalação elétrica e dar conselhos sobre as várias questões mencionadas acima.

Procure um que esteja disposto a trabalhar com o que tem, trocando componentes de uma UPS e usando-os noutra sempre que possível.

O parceiro também deve procurar reaproveitar os disjuntores e a cablagem existentes e avaliá-los para garantir que satisfazem os requisitos da UPS e aos códigos NEC aplicáveis.

Independentemente de como decidir realizar o trabalho, certifique-se que dá às suas UPS a atenção que merecem e atualiza ou substitui aquelas que já não estão à altura da tarefa.

Para saber mais, consulte o White Paper 272, “Uma estrutura para como modernizar a infraestrutura das instalações do data center”.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.