Por que razão a energia socorrida é uma solução crítica que os eletricistas deveriam oferecer aos seus clientes agora

Tanto os proprietários de habitações como os empresários, estão mais do que nunca preocupados com a fiabilidade do seu fornecimento de energia elétrica. As fortes tempestades, as ondas de calor e até os incêndios florestais, ameaçam regularmente a alimentação de energia elétrica.

Um apagão repentino pode desligar equipamentos críticos, afetar aplicações domésticas inteligentes e interromper o sistema de ponto de venda (POS) nas empresas. Sem esquecer que, muitas pessoas se deparam regularmente com frequentes quedas de tensão provocadas por uma rede elétrica sobrecarregada ou envelhecida.

Estas interrupções de energia ameaçam as conexões digitais de que muitos dependem atualmente, na medida em que um número cada vez maior de pessoas trabalha e estuda a partir de casa.

Para responder de forma proativa a esta incerteza energética, os eletricistas podem desempenhar um papel importante, oferecendo aos seus clientes residenciais e comerciais uma solução prática.

Um sistema de alimentação ininterrupta (UPS) pode manter as habitações e as empresas em funcionamento, mesmo quando ocorre um corte de energia. Para os eletricistas, os UPS oferecem a oportunidade de aumentar o seu volume de vendas, com soluções fiáveis de energia socorrida que permitem aos seus clientes permanecerem conectados e produtivos.

Os UPS fornecem segurança com energia socorrida através de baterias e proteção contra sobretensões. Estão equipados com uma bateria que pode alimentar dispositivos eletrónicos e eletrodomésticos durante um apagão ou queda de tensão.

Quando não está em funcionamento, a bateria é constantemente recarregada, ficando desta forma pronta a funcionar quando for necessária. Além disso, será ativada instantaneamente assim que o fornecimento de energia for interrompido, mesmo durante uma ligeira flutuação, para que os dados sejam protegidos e o equipamento ligado à rede elétrica não sofra quaisquer danos que as flutuações de energia possam causar.

As falhas de fornecimento estão a aumentar

Não é preciso voltar muito atrás no tempo para encontrar nas manchetes dos jornais exemplos de falhas no fornecimento de energia resultantes de condições climáticas adversas e erros humanos que levaram ao corte do fornecimento a grandes centros urbanos:

  • Em agosto de 2020, o operador do sistema independente da Califórnia, que controla a rede elétrica desse estado, forçou apagões contínuos à medida que a procura relacionada com o calor quase superava a oferta. Centenas de milhares de habitações e empresas foram afetadas.
  • Em julho de 2020, mais de 700 milhões de pessoas na Índia ficaram às escuras, dado que três dos cinco sistemas de rede do país registaram falhas devido ao facto de a procura ser superior à capacidade. Tal como na Califórnia, o calor extremo levou os clientes de serviços públicos a ligar os seus aparelhos de ar condicionado, o que provocou a interrupção do fornecimento a serviços públicos em 20 dos 28 estados do país.
  • Em fevereiro de 2019, mais de 30 000 habitações e 2000 empresas em Berlim ficaram sem eletricidade durante mais de 30 horasO incidente ocorreu quando trabalhadores da construção interpretaram mal plantas locais e cortaram acidentalmente um cabo de 125 000 volts.

Além disso, ocorrem regularmente falhas menos catastróficas, causadas por tempestades cada vez mais intensas ou uma infraestrutura elétrica envelhecida. Embora estas interrupções possam ser breves ou afetar localidades mais pequenas, o seu impacto pode ser significativo.

Para os proprietários de habitações, podem significar danos nos dispositivos eletrónicos sensíveis e dispendiosos. Sem a proteção que um UPS oferece, computadores, televisores inteligentes, consolas de videojogos e outros dispositivos podem ser expostos a flutuações de energia que podem reduzir consideravelmente a sua vida útil.

Por outro lado, as sobrecargas repentinas de energia podem causar danos irreparáveis aos equipamentos, levando a reparações inesperadas e dispendiosas como única solução.

Necessidades de proteção únicas das pequenas empresas

A proteção proporcionada por um UPS é ainda mais importante e crítica para as pequenas empresas, para as quais o tempo de inatividade pode traduzir-se em clientes insatisfeitos e perda de receitas. Muitos proprietários estão preocupados e com razão.

Num inquérito recente a mais de 500 executivos de pequenas e médias empresas, 37 % relataram perdas de negócio devido ao tempo de inatividade relacionado com os computadores. Muitas aplicações diferentes podem ser afetadas por uma falha ou interrupção no fornecimento.

Os sistemas de ponto de venda (POS), por exemplo, são componentes críticos para muitas empresas, dado que ajudam a gerir as vendas, rastrear o inventário e até mesmo auxiliar a gestão do pessoal.

Algumas empresas simplesmente não podem operar se uma falha ou qualquer outro tipo de interrupção no fornecimento de energia elétrica, desconectar o sistema POS.

Da mesma forma, a segurança e a proteção também são considerações fundamentais para qualquer operação comercial. Os sistemas de alarme e notificação, bem como as câmaras de videovigilância e os equipamentos de telecomunicações e Wi-Fi relacionados, devem permanecer operacionais durante as falhas de fornecimento.

Finalmente, os equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) representam um risco para as operações se forem desligados durante uma falha de fornecimento. Os clientes e funcionários podem optar por simplesmente ir-se embora se, como consequência, as condições se tornarem demasiado desconfortáveis. E para algumas empresas, como restaurantes, padarias e clínicas veterinárias, uma falha nos sistemas AVAC pode ser particularmente prejudicial.

Por que motivo os eletricistas devem promover a utilização de UPS

Os UPS proporcionam energia fiável aos equipamentos, essenciais para a continuidade do negócio e para trabalhar e estudar a partir de casa. Enquanto eletricista, os seus clientes procuram obter a sua ajuda para a escolha e instalação de uma UPS.

Tem um papel importante a desempenhar na formação dos clientes para que minimizem as interrupções relacionadas com o fornecimento de eletricidade. Oferecer soluções com UPS também é uma excelente maneira de aumentar as receitas e consolidar a reputação da sua própria empresa.

 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.