É tudo uma questão de continuidade do negócio: Como os eletricistas podem proteger clientes comerciais com energia ininterrupta

Imagine que tem um pequeno negócio, talvez uma padaria ou uma loja, vem trabalhar de manhã e descobre que não tem energia elétrica.

Não pode ligar as luzes e os sistemas de segurança, bem como os sistemas AVAC, estão desligados. Pior ainda, o sistema de ponto de venda (POS), que é a espinha dorsal operacional do seu negócio, não funciona.

Uma vez que o sistema POS está desligado, não só não pode realizar vendas, como também perde a capacidade de processar dados críticos, incluindo inventário, reservas, contabilidade, programas de fidelização de clientes e muito mais. Simplesmente, não pode trabalhar nestas condições.

Vai ser um dia muito mau em termos de receitas, operações e da sua reputação, a menos, é claro, que tenha tido a ajuda de um eletricista especializado que o preparou para tal evento, fornecendo energia socorrida ou unidades ininterruptas de energia (UPS) adequadas.

Estas UPS fornecerão garantia de energia para sistemas que são críticos para o funcionamento do seu negócio.

Como ilustra este exemplo, para empresas sediadas em edifícios mais pequenos, a eletricidade é muitas vezes crucial para o funcionamento diário – mesmo que os empresários não pensem muito nisso.

Os eletricistas podem contribuir para a continuidade de negócio dos seus clientes com alimentação ininterrupta.

Os eletricistas e instaladores estão em posição de atuar como consultores fiáveis, sensibilizando as empresas para as ameaças à continuidade do negócio que enfrentam por falhas elétricas e como as UPS oferecem proteção.

Exemplos de pequenos edifícios que podem beneficiar da proteção das UPS incluem restaurantes, mercearias, hotéis, empresas de alimentação e bebidas, lavandarias e lavandarias automáticas, farmácias e consultórios veterinários, para citar alguns. Seja qual for o negócio, não faltam aplicações que podem exigir proteção com UPS.

Aplicação de UPS para a continuidade do processo de negócio 

Inicie uma conversa com o seu cliente sobre as aplicações e ferramentas que necessita para manter o seu negócio a funcionar todos os dias.

Para qualquer tipo de instalação de retalho, tal incluirá os sistemas POS, que são essencialmente pequenos computadores. O POS é fundamental neste ambiente para captar vendas e identificar as necessidades de inventário.

Também auxilia na gestão da força de trabalho. Obviamente, as padarias e restaurantes devem garantir que os seus fornos, fogões e sistemas de refrigeração estão sempre a funcionar. Se algum destes sistemas falhar, o proprietário do negócio lida com a perda de receitas e com clientes insatisfeitos.

Atualmente, a maioria das empresas têm, também, várias aplicações que envolvem dados, sejam sistemas de controle de inventário ou ferramentas de gestão de dados para promover a eficiência ou rastrear o comportamento do consumidor.

Têm, provavelmente, equipamentos de rede que fornecem conectividade dentro do edifício e à Internet, talvez para aplicações críticas baseadas na cloud.

Algumas têm sistemas de monitorização que abrangem tudo, desde a temperatura do forno e de refrigeração aos níveis de humidade. Tudo isto é essencial para o funcionamento normal da empresa e, portanto, exigem proteção por UPS.

Os sistemas de segurança exigem a proteção da energia

Da mesma forma, os sistemas de segurança são importantes para qualquer empresa – em alguns casos, ainda mais quando a energia falha.

Os alarmes antirroubo e câmaras de segurança, por exemplo, ainda deverão funcionar durante interrupções de energia para evitar que alguém tente tirar partido da situação, como numa loja ou restaurante.

Da mesma forma, os alarmes de incêndio, sistemas de extração de fumos e de iluminação de emergência devem permanecer ligados – estes são especialmente importantes em espaços densamente ocupados, como hotéis, mas aplica-se a qualquer edifício comercial.

Para muitos destes sistemas funcionarem corretamente e comunicarem quaisquer problemas, os serviços de telecomunicações e Wi-Fi devem estar a funcionar.

Todos estes sistemas que fornecem uma cobertura crítica de segurança devem ser identificados para proteção através de fonte de alimentação initerrupta.

Proteção para sistemas de aquecimento e refrigeração

Finalmente, os sistemas AVAC que proporcionam aquecimento, refrigeração e ventilação a uma empresa também necessitam de proteção por UPS.

Caso estes sistemas não funcionem, podem originar calor ou frio excessivo, o que causa desconforto aos colaboradores e clientes.

Colaboradores e clientes desconfortáveis são uma ameaça à continuidade do negócio para qualquer empresa, mas em alguns casos – restaurantes, padarias ou consultórios veterinários, por exemplo – pode causar especial sofrimento.

Saiba mais sobre a proteção com energia ininterrupta 

As empresas não se podem dar ao luxo de ficar fora de serviço por um curto período de tempo, com o impacto adverso nas receitas, operações gerais e na satisfação dos clientes, tornando a continuidade do negócio uma preocupação real.

Os eletricistas podem elucidar os clientes sobre como a proteção por UPS em vários componentes dos seus edifícios reduz o risco de interrupção do negócio diante de uma falha de energia.

A proteção assegurada por UPS reduz o risco de paragens nos negócios face a uma falha de energia

O Portal de Parceiros Schneider Electric tem muitos recursos que podem ajudar, incluindo listas abrangentes de produtos de proteção da energia que se aplicam a pequenos edifícios.

Adicionalmente, estão disponíveis recursos para o ajudar a construir o seu negócio, desde ferramentas de orçamentação e planeamento a recursos de marketing.

Por exemplo, encontrará recursos para ajudar a aumentar a sua presença na Internet e ajudar em campanhas de mailing direto.

Explore as soluções de UPS comerciais que o podem ajudar a si e aos seus clientes a alcançar a tranquilidade, evitando tempos de inatividade. Visite a área de Gestão da Relação com Parceiros do website da Schneider Electric para mais informações.

Conheça mais na “Guia de seleção de UPS para eletricistas” que pode descarregar aqui.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.