A colaboração digital elimina pontos problemáticos do ciclo de vida de um painel elétrico

Em instalações elétricas, a quantidade de papel gerada durante todo o ciclo de vida do projeto pode ser bastante extensa, em parte, isso se deve às muitas partes interessadas envolvidas nesse processo, as quais têm funções diferentes a cumprir.

Agora, graças à colaboração digital, enfrentar esse desafio é mais fácil. Essa tecnologia inovadora elimina a “papelada”, arquivos desatualizados e dados conflitantes, esclarecendo respectivas responsabilidades em cada parte do projeto – fases de design, montagem, comissionamento e operação do painel elétrico.

Conformidade com IEC 61439

No que diz respeito à documentação do painel elétrico, a norma IEC 61439 “estabelece definições e condições de serviço, os requisitos de construção, as características técnicas e os requisitos de verificação para os conjuntos de manobra e controle de baixa tensão”.

Portanto, estar de acordo com a norma significa fornecer documentação técnica do painel, o qual deve cobrir o manuseio, a instalação, a operação e a manutenção. Essas informações incluem recomendações de manutenção e sua frequência. Isso pode envolver diagramas unifilares, listas de peças e qualquer outra coisa necessária para reparar um painel.

No entanto, há mais trabalho a ser feito. A IEC 60634 fornece “regras para o projeto, montagem e verificação de instalações elétricas”. Desta forma, deve haver um relatório de verificação para a instalação de um novo painel ou alterações e adições a um existente. Além disso, a verificação deve ser repetida em intervalos recomendados, os quais podem levar anos.

Quando em conformidade com estas normas e realizando verificações regulares, os problemas do painel elétrico serão reduzidos e os custos, minimizados.

Colaboração em todas as fases

Aqui está uma lista de alguns documentos a serem anexados em plataforma colaborativa com intuito de facilitar o acesso de informações durante o ciclo de vida do painel de distribuição:

  • Design – diagramas unifilares e configurações de seletividade.
  • Painel elétrico – desenhos CAD, fotos, manual do usuário, lista de materiais, etc.
  • Comissionamento – senhas, configuração de rede, verificação
  • Comercial – documentação sobre produtos e serviços, garantia
  • Manutenção – plano, guia e lista de peças de reposição

Toda esta documentação é criada e gerenciada por diferentes colaboradores:

  • Engenheiro – responsável pelos documentos de design
  • Montador de painéis – trata das informações do painel elétrico
  • Instalador – encarregado dos documentos de comissionamento e instruções comerciais
  • Gerentes de instalações / prestadores de serviços locais – documentos de manutenção

Há interação entre todos esses colaboradores. Por exemplo, o intervalo de atividades de manutenção depende do design, do layout, das peças, das condições operacionais do painel elétrico e muito mais. A frequência de manutenção, portanto, envolve o especificador / projetista, montador de painéis, instalador e até o gerente da instalação / provedor de serviços local.

As informações fluem entre os vários colaboradores. E todo mundo precisa de acesso imediato à documentação original de um painel, muitas vezes anos após a instalação.

Digital e simples

A colaboração digital resolve esse problema. Com ela, todos os colaboradores podem se manter atualizados e acessar os detalhes do projeto através de um simples código QR. Durante a fase de design, um engenheiro pode armazenar unifilares e configurações de seletividade em um repositório digital, por exemplo.

Durante a montagem, um montador de painéis pode acessar esta documentação e adicionar desenhos CAD, manual do usuário, lista de materiais ou mais. Assim, o engenheiro e o montador de painéis podem economizar tempo e dinheiro, evitando eventuais problemas de comunicação. Isso também elimina a utilização de papel, que pode ser perdido, danificado ou inutilizado.

O processo de colaboração digital pode continuar durante a instalação, com um instalador armazenando dados específicos do site, como senhas, configuração de rede, garantia e muito mais. Finalmente, durante a operação e manutenção, os gerentes das instalações e / ou provedores de serviços locais podem ter acesso a planos e guias para manutenção do painel.

Além de economizar tempo e dinheiro, os benefícios incluem acesso imediato a listas de peças de reposição e aos requisitos de manutenção. Essa documentação é essencial para cuidar adequadamente de um painel e é o tipo de informação que, se perdida por qualquer motivo, pode tornar a manutenção menos eficaz, mais cara ou ambas.

Entrega digital de informações

O Digital LogBook da Schneider Electric é uma solução de colaboração que oferece essas vantagens e muito mais. Por exemplo, montadores de painéis e instaladores podem criar um Digital Twin, uma representação virtual do painel. Isso oferece a possibilidade de testes de aceitação em fábrica e no local sem utilizar papel (TAF e TAS).

Para obter mais informações sobre o Digital LogBook e como ele pode ajudar a solucionar problemas no painel elétrico, visite nosso site.

 

Artigo original: Digital collaboration eliminates electrical panel lifecycle pain points

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.