Como a digitalização está trazendo uma nova realidade para a distribuição de energia elétrica

Com um mercado cuja realidade é melhorar continuamente a eficiência operacional, frente concorrentes cada vez mais preparados, grandes instalações de energia precisam manter seus sistemas de distribuição de energia elétrica funcionando de maneira confiável, eficiente e em conformidade com as normas. Se você estiver executando uma instalação de um hospital, data center ou planta industrial, existem vários riscos ocultos que tornam essas metas ainda mais desafiadoras.

A tendência de digitalização de sistemas elétricos está ajudando a revelar riscos e cumprir metas operacionais. Esta tecnologia já está disponível. Ainda assim, se você é como a maioria das organizações, continua trabalhando “cegamente”, sem as percepções que um sistema de distribuição de energia totalmente digitalizado pode oferecer, vamos dar uma olhada nesses riscos e seus impactos.

Riscos à segurança e a continuidade de serviço

Com problemas de origem elétrica sendo responsáveis por 22% de todos os incêndios, encontrar fontes de superaquecimento deve ser uma prioridade. Em salas de operação dos hospitais, as falhas de isolamento podem colocar vidas em risco, trazendo a necessidade de um monitoramento especializado. No caso de uma queda de energia, a mesma deve ser restaurada rapidamente para garantir a segurança dos ocupantes e restaurar as operações. Estudos mostram que os problemas de qualidade de energia originam até 40% do tempo de inatividade dos negócios, causando enormes custos em termos de perda de produtividade e substituição de equipamentos. Cria-se a necessidade de ferramentas que auxiliam a identificar quando as condições estão fora dos parâmetros de segurança, antes que as coisas se tornem críticas.

Riscos à eficiência

O Departamento de Energia dos EUA acredita que as instalações elétricas podem se tornar 80% mais eficientes, usando as tecnologias corretas, ou até mesmo zerar o consumo de energia da rede, no caso do uso de fontes renováveis ​​no local. No entanto, o desperdício de energia permanecerá desconhecido e as energias renováveis ​​não serão totalmente aproveitadas sem que se conheça detalhadamente todas as etapas: produção, consumo e cobrança. Manter o sistema elétrico, e os demais sistemas prediais, tem grande impacto, custando até 35% dos custos de vida útil de um edifício. A manutenção preditiva, baseada em condições dos equipamentos, pode melhorar a eficiência operacional, economizando até 20% ao ano. Todavia, isso requer recursos analíticos nas mãos das equipes de manutenção e exige novos níveis de colaboração, por meio de serviços especializados.

Riscos ao cumprimento de normas

A necessidade de cumprir os regulamentos de emissões de gases do efeito estufa e as metas corporativas de sustentabilidade está se tornando mais comum. Instalações hospitalares geralmente trazem a exigência de testes regulares em seus sistemas de energia de backup. Além disso, toda organização deve garantir que seu fornecedor de energia cumpra as cláusulas de qualidade de energia presentes em contrato. O gerenciamento de todos esses requisitos é oneroso, principalmente se não houver ferramentas simples e eficazes de análise e geração de relatórios.

A nova era da distribuição inteligente de energia elétrica

Devido à falta de visibilidade das condições de energia elétrica e dos equipamentos, as instalações mais críticas desconhecem esses riscos. Muitas instalações ainda usam um nível rudimentar de tecnologia para ajudar a evitar falhas no sistema de energia elétrica e minimizar os custos operacionais, geralmente de maneira reativa e não proativa.

Felizmente, agora existem maneiras com excelente custo benefício para digitalizar completamente seu sistema de energia elétrica. Você pode já contar com muitos dispositivos inteligentes já instalados, como medidores de energia e disjuntores comunicantes, só será preciso conectá-los e trabalhar em conjunto com aplicativos analíticos que fornecerão informações precisas ​​e personalizadas em desktops e aplicativos mobile.

O retorno do investimento pode ser muito grande e em período muito curto, especialmente quando se considera todas as dimensões do retorno que você pode alcançar. Você descobrirá, por exemplo, muitas oportunidades para otimizar o uso de energia e reduzir custos, mas também receberá avisos de riscos, anteriores as falhas, se recuperará mais rapidamente dos problemas, simplificará a manutenção e aumentará o desempenho e a vida útil do seu equipamento. Tudo isso, ainda, contando com as melhores práticas de cibersegurança.

Este foi o primeiro post de uma série de três postagens. Para saber mais, faça o download do nosso artigo ‘Distribuição de energia elétrica para um mundo mais seguro, confiável e eficiente‘. Para obter mais informações, visite a página web EcoStruxure ™ Power.

Se você está projetando algo novo ou trabalha com montagem de paineis clique aqui e descubra um espaço feito exclusivamente para seu negócio. 

Artigo original – How digitization is bringing critical power distribution out of the dark

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.