Schneider Electric traz ao mercado novo integrante da família Smart-UPS BR: o SMC 1000VA Bivolt

Equipamento possui partida a frio, smart-charge e alarmes sonoros, dentre outras funcionalidades.

A Schneider Electric, traz ao mercado o SMC 1000VA Bivolt – novo integrante da linha Smart-UPS BR. Produzido no Brasil e com fator de potênca 0.8, o nobreak garante continuidade e proteção avançada, ao mesmo tempo em que fornece energia pura e estável para operações críticas (aquelas que não podem parar).

Voltado a data centers de pequeno e médio porte, o SMC 1000VA também pode ser aplicado em operações industriais e, ainda, no suporte à pontos de venda, caixas eletrônicos, equipamentos de segurança e monitoramento, computadores de alto desempenho (para designers, videomakers ou gamers), entre outros.

Características

Com saída senoidal, alarmes sonoros, 8 tomadas com padrão NBR e partida a frio (que permite ligar o equipamento mesmo sem energia), o novo modelo também possui trava de segurança Safe Battery Connect – um sistema de proteção exclusivo e que impede a energização do aparelho durante o transporte ou manutenção, aumentando a vida útil do nobreak e de suas baterias internas.

O UPS ainda conta com o premiado software de gerenciamento PowerChute Business Edition. Conectando o aparelho ao programa, o usuário tem acesso a diversas informações como status da rede elétrica e previsão da data de troca das baterias internas. Além disso, o software oferece desligamento automático e seguro do equipamento, em caso de falta de energia prolongada, e ainda permite gerenciamento de múltiplos Smart-UPS, registro de dados, alertas, relatórios, programação de comandos, dentre outras funções.

Proteção

O SMC 1000VA garante proteção contra: falta de energia; oscilações; ruído, sobretensão; subtensão e surtos. O nobreak também inclui seis tipos de autoproteção: sobretemperatura interna; sobrecarga das baterias; curto-circuito; sobrecarga na saída; sobrecorrente de entrada e descarga profunda da bateria.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.