Sim, os aparelhos eletrônicos domésticos estão cada vez mais sofisticados e, além de possuírem frequentemente um valor elevado, seu uso tem aumentado exponencialmente. Por esse motivo, devemos redobrar o cuidado com televisores, computadores, videogames e home theaters e o nobreak é recomendado para essas situações.

Os nobreaks, além de evitarem perdas de dados e danos aos equipamentos, também oferecem mais conforto para as famílias. As pessoas podem continuar suas atividades, jogando videogame, assistindo ao seu programa favorito ou não interrompendo um trabalho importante mesmo que falte energia.
Eles têm duas funções principais:
- Oferecer reserva de energia, dando autonomia para que tarefas sejam finalizadas
- Oferecer qualidade de energia, filtrando a eletricidade que chega aos aparelhos eletrônicos.
As famílias podem escolher o modelo mais adequado para às necessidades da casa checando potência, número de tomadas, tamanho e flexibilidade no armazenamento de energia na hora da compra. Recomendamos que os nobreaks fiquem em espaços arejados e que sejam mantidos sempre limpos, livres de poeiras.

Os nobreaks não devem ficar desconectados da rede elétrica por um período superior a 90 dias, porque as baterias perdem a carga mesmo que não sejam utilizadas. A temperatura dos nobreaks deve ser mantida entre 11° C e 38° C.
Para saber mais sobre essa linha de produtos clique aqui ou acesse apc.com/br.
Adicione um comentário