Schneider Electric garante confiabilidade e segurança para unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

A Schneider Electric desenvolveu uma solução para garantir energia ininterrupta ao maior sistema computacional da América Latina, que pertence ao Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) – unidade de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações  (MCTIC). Devido a criticidade e importância do projeto, foi implementado um sistema robusto, integrando cinco nobreaks Galaxy 7000 de 300 kVA em redundância – o que permite o fornecimento ininterrupto de energia, mesmo em situação de manutenção.

Devido a criticidade e importância do projeto, era necessário implementar um sistema robusto, que garantisse confiabilidade e segurança. Para suportar o tamanho de toda operação, foram instalados cinco nobreaks Galaxy 7000 de 300 kVA – que maximiza a eficiência do sistema em até 94,5%”.

O Galaxy 7000 é um modelo de nobreak, que proporciona soluções de energia segura para ambientes de centros de dados de médio e grande porte, ambientes industriais, prediais e de missão crítica.

“Essa solução nos traz segurança não só quando ocorre falta de energia, mas também para a estabilidade e funcionamento do computador. Além disso, o seu gerenciamento é muito fácil, o que agiliza a tomadas de decisões” Wagner Vieira Léo, Coordenador de TI do LNCC.

O projeto completo, que conta com o nosso sistema de refrigeração de precisão, foi desenvolvido do zero junto com a EMCI8 Engenharia e Informática Ltda., parceiro Elite da Schneider.  Como a estrutura apresentada não possuía base para construção, a solução teve como origem a experiência e estudos dos profissionais envolvidos.

”Como a Schneider tem um amplo portfólio de produtos, a parceria permitiu identificar o que melhor se adequava à demanda do cliente. A implementação da solução aconteceu em 15 dias, sem impactos para a operação e rotina do cliente. “, explica Evandro Araripe Costa Lima da EMCI8.

 

Tags: , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.