Conheça a Lanterna Solar Mobiya, você não vai resistir a ela!

O que essa Lanterna solar é capaz de fazer vai surpreender você!

Lanterna-Mobiya-Schneider

Ilumina. Carrega celular. Não gasta energia.

Essas são apenas algumas das características da lanterna solar Mobiya, tecnologia desenvolvida pela Schneider com o nobre propósito de levar energia limpa e segura para comunidades que vivem fora da rede elétrica na Ásia e África. O sucesso foi tão grande que, ao longo dos anos, a inovação sustentável ganhou adeptos no mundo todo – dos praticantes de atividades ao ar livre, como camping, pesca e trilha, até aos que querem apenas economizar na conta de luz ou não ficar no escuro quando acaba a energia.

Lanterna-Mobiya-Ajudando-Pessoas

No Brasil, a Mobiya também cumpre sua função social como uma alternativa de iluminação limpa e sustentável para comunidades rurais e indígenas. Aliás, você sabia que cerca de 1,2 milhões de brasileiros ainda vivem sem energia elétrica em suas casas? Pois é, e é esse cenário desafiador que a Schneider vem enfrentando com o seu Programa de Acesso à Energia, composto por soluções solares de iluminação e eletrificação, como a Mobiya.

A lanterna movida à energia solar é uma opção prática e acessível pra quem quer ter luz e conexão em qualquer lugar. Além de iluminar até 48 horas no nível mais baixo (são três intensidades de iluminação) com apenas um dia de carga, ela vem ainda com um cabo USB com 5 opções de carregadores de celular. Legal, né?

Lanterna-Mobiya-Schneider

É super resistente e à prova d’água. Dá pra usar na chuva, embaixo d’água e o seu design foi pensado para trazer mais conforto e funcionalidade – tem até um suporte para colocar o celular enquanto ele carrega.  Não é à toa que ganhou um importante prêmio europeu de design, o Grand Prix Strategies Du Design.

Você pode usar a Mobiya de 7 formas diferentes: carregar na mão, prender no teto, fixar na parede, encaixar em uma garrafa PET e usar como abajur, colocar em cima da mesa, no chão e até usar um cabo de vassoura como suporte.

Lanterna-Mobiya-Onde-Usar

Além de ser ideal para atividades externas, ela ajuda a economizar energia em casa. Por exemplo, se você sempre deixa uma luz acessa durante a noite, a Mobiya pode se transformar em um lindo e sustentável abajur. Além disso, ela é a segurança que a gente precisa pra não ficar no escuro (e nem sem celular!!) quando a energia acabar.

Ah, e eu esqueci de mencionar que a lâmpada é de LED e a tecnologia lítio-ferro-fosfato da bateria aumenta bastante a sua vida útil. E ai, consegui te convencer que não dá pra resistir à Mobiya? 🙂

Tags: , , , , , ,

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.