Invenção do primeiro contator

Quando automatizamos o liga e desliga

É difícil de acreditar, mas antes do contator ser inventado, ligar uma carga elétrica não era automático. Imagine ter que liga e desligar manualmente sistemas de ar condicionado, bombeamento e motores em aplicações residenciais, prediais e industriais?

A invenção do contator em 1924 pela Telemecanique, agora Schneider Electric, significou pela primeira vez que podíamos automatizar esses processos, trazendo maior conforto para os usuários e maior segurança para os trabalhadores.

20141031_133743

Depois que André Blanchet registrou uma patente para o primeiro contator sobre barras, a empresa começou a produzir contatores de 40A, temporizadores, caixas de distribuição, botões e relés. Eles rapidamente expandiram o negócio para se tornar um dos principais especialistas mundiais em controle industrial e automação.

Os últimos 90 anos têm visto inovação contínua.

Com a segurança em primeiro lugar, a Schneider Electric continuou a inovar, não só com a introdução de terminais seguros contra contatos involuntários, mas também influenciando as normas de segurança para contatores.PB108335

Ao longo dos anos o contator evoluiu até os dias atuais, como o Tesys U, um produto único no mercado, oferecendo múltiplas funções em um único dispositivo compacto e inteligente. A tecnologia Everlink, um diferencial, com diversas características de segurança, tais como terminais com sistema de compensação para eliminação da “deformação do cobre” em função da compressão/dilatação térmica, que poderia levar ao afrouxamento dos terminais e perigosos sobre-aquecimentos.

90 anos de evolução e inovação resultaram em uma grande variedade de produtos. Hoje em dia TeSys é a líder de mercado em partida de motores e chaveamento de potência oferecendo aos nossos clientes a solução perfeita para qualquer aplicação.

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.