Benefícios de um Sistema de Gerenciamento Avançado em Smart Grids

No atual cenário do setor elétrico, de custos de operação e manutenção elevados, maior pressão da sociedade por serviços de melhor qualidade, conversão de consumidores em prossumidores (produtores consumidores) e eventos climáticos cada vez mais impactantes, faz-se necessário o uso de novas tecnologias para uma gestão mais eficiente dos recursos das distribuidoras de energia.

Com o advento do prossumidor (produtor e consumidor), estabelece-se uma rede de energia bidirecional, fazendo-se necessário o uso de tecnologias avançadas para as novas redes elétricas inteligentes e por isso a adoção do termo ADMS – Advanced Distribution Management System. Esta nova e moderna plataforma de software permite que a organização:

  • Monitore e controle dinamicamente a rede de distribuição
  • Consiga um conhecimento de qualidade sobre sua rede de distribuição
  • Eficientemente utilize, projete e desenvolva melhorias da distribuição
  • Reduza perdas e custos operacionais
  • Aumente o lucro
  • Melhore a qualidade e a quantidade de energia elétrica suprida aos consumidores

O software de gerenciamento de rede em tempo real fornece ferramentas para a visualização, a monitoração e o controle dinâmicos da rede de distribuição, juntamente com uma gama de aplicações para a análise, planejamento e otimização da operação. O sistema é construído com padrões abertos de software e comunicação, e opera sobre uma base de dados poderosa para trabalhar com grandes volumes de dados. A plataforma ADMS é construída sobre o conceito mais moderno de Smart Grid IT: Integra a eficiência energética, resposta da demanda e tecnologias de recursos energéticos distribuídos para permitir aos operadores da rede a tomada de decisões inteligentes que lhes ajudem a operar a rede de modo mais eficiente, com maior confiabilidade e de forma mais econômica.

A plataforma de ADMS inclui a integração completa das aplicações:

  • SCADA para a aquisição de dados da rede e o controle de dispositivos telecontrolados.
  • ADMS Software para a rede que monitora, operação comutando, análise, otimização e desenvolvimento,
  • OMS para controlar de chamadas de problemas dos clientes, predição em campo da posição de falha e gerenciamento das equipes.
  • GIS para gerenciamento de ativos e localização geográfica

A modularidade permite aos usuários “construir” um ADMS de acordo com seu nível do interesse, conhecimento ou exigências. O inicio de implantação pode ser através de uma base de dados GIS e visualização dinâmica da rede. Na etapa seguinte, o modelo matemático e as funções básicas de fluxo de potência podem ser introduzidas (analisador da topologia, estimação do estado, fluxo de potência). Finalmente, as funções avançadas de fluxo de potência podem ser executadas para a análise, a otimização e o planejamento da rede.

A plataforma de ADMS fornece benefícios (redução de custo) às concessionárias de  distribuição, que podem ser resumidos como segue:

  • Redução de custos de operação: localização de falha mais rápida/isolação/ restauração, menor tempo de desligamentos e menos energia não entregue, diminuição de custos de manutenção de equipamentos por otimização de chaveamento.
  • Redução das perdas técnicas: otimizando a topologia da rede, tensões, fluxos de potência ativa e reativa.
  • Redução das perdas comerciais: localização de perdas não técnicas, comparativos por posto de transformação, circuitos, etc.
  • Redução de custos de ampliação/construção: exploração mais eficiente de facilidades existentes da distribuição, utilização melhor das reservas de geração e postergação dos investimentos.
  • Resposta à demanda: redução de picos de demanda, coordenação da geração distribuída e armazenamento da energia.
  • Automação da força de trabalho: redução da burocracia, acesso direto das equipes de campo, workflow.
  • Melhoria de confiabilidade e resiliência da rede.
  • Ambiente de Simulação e Treinamento de operadores

A plataforma de ADMS é altamente rentável e requer investimentos relativamente menores se comparado ao investimento em equipamentos de rede.

Conversa

  • Gostaria de saber sobre tempo de atualização da plataforma em relação a postagens de obras, dinâmica de transferência de dados e validações de segurança para efetiva operação da rede.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.