Vai Uma Ajudinha: o guia de segurança elétrica para eletricistas

À medida que as nossas casas se tornam mais versáteis, servindo como espaços de habitação, locais de trabalho e salas de aula, a nossa perspetiva mudou. No entanto, o facto de passarmos mais tempo em casa também levou a um aumento do consumo de eletricidade, sendo as áreas residenciais responsáveis por uns significativos 29% do consumo global. Infelizmente, este maior consumo de eletricidade acarreta maiores riscos, pelo que é crucial que as famílias, os construtores e os eletricistas deem prioridade às medidas de segurança. É este tema que vamos explorar mais aprofundadamente neste novo conteúdo da série “Vai Uma Ajudinha”, especialmente pensada para os eletricistas profissionais.

Para garantir que estamos seguros no que toca à eletricidade, é fundamental compreender os perigos envolvidos, como os arcos elétricos e os choques. Embora que a probabilidade de exposição seja relativamente baixa, caso aconteça, o risco de ferimentos é elevado. Assim, torna-se importante gerir, com grande cuidado e competência técnica, as medidas de controlo que previnem estes riscos. É aqui que se torna necessário contar com um sistema, um manual ou uma check-list de gestão da segurança elétrica, que pode incluir regras e instruções de segurança elétrica, formação, conformidade e auditoria. Sendo eletricista, quer trabalhe por conta própria ou numa empresa, é essencial ter estas medidas em vigor de forma a garantir a segurança de todos, incluindo a sua e a dos seus colaboradores.

Para garantir a segurança durante o trabalho com eletricidade, é essencial a utilização de luvas e calçado isolantes. Dependendo do nível de exposição, pode recorrer-se a equipamento de proteção adicional. Em caso de dúvida sobre a manipulação de equipamentos, deve procurar-se a orientação de superiores ou profissionais com experiência. É também aconselhável a utilização de ferramentas de segurança como detetores de tensão, pinças amperimétricas e testadores de tomadas. Para prevenir acidentes, é importante recorrer a extensões seguras, blocos de tomadas, protetores e revestimentos de cabos e proteções de cabos no chão. Os protetores de sobretensões e reguladores de voltagem são também essenciais para a proteção dos equipamentos.

Para evitar riscos elétricos em locais de construção, recomenda-se a instalação de disjuntores diferenciais em todas as tomadas e a identificação atenta das áreas com problemas de instalação elétrica. A formação de segurança adequada, tanto para os profissionais como para as famílias, pode diminuir significativamente o risco de eletrocussão. A segurança deve ser priorizada, capacitando os colaboradores para reconhecerem perigos, utilizarem check-lists de verificação de segurança diariamente e efetuarem inspeções completas e regulares.

Existe uma falta de sensibilização significativa para os vários riscos elétricos e as suas possíveis soluções. Embora cuidar dos cabos e seguir os conselhos de segurança básicos sobre a utilização da eletricidade sejam as melhores práticas em casa, os produtos importantes de segurança para quadros elétricos são os ‘heróis desconhecidos’ da segurança elétrica em todas as casas.

“A segurança elétrica deve seguir sempre as três regras de ouro: proteção das pessoas, proteção dos equipamentos e proteção contra incêndios.”

O choque elétrico é um perigo complexo – tanto pode ser apenas um pequeno desconforto, como pode ter consequências fatais. Assim, é importante proteger as pessoas quando estas se deparam acidentalmente com partes elétricas ligadas à corrente. Utilizamos vários aparelhos elétricos nas nossas casas, como frigoríficos, máquinas de lavar roupa, televisões, fornos e toalheiros aquecidos. Estes aparelhos requerem uma gama de tensão específica, e quaisquer flutuações para além dela podem danificar os componentes eletrónicos dos circuitos, reduzindo a sua vida útil ou causando danos irreparáveis. É crucial proteger estes dispositivos das flutuações de tensão, pois os incêndios elétricos podem ser causados pelo consumo de mais corrente do que o limite especificado. Ligações elétricas indesejadas entre peças que transportam corrente e arcos elétricos prolongados também podem causar um incêndio, resultando em perdas com consequências graves. É, assim, crucial garantir proteção contra estes incêndios.

A Schneider Electric está empenhada em impulsionar a inovação e acelerar a sustentabilidade, estando o seu propósito firmemente enraizado nestes valores. Estamos constantemente a trabalhar com empreiteiros, eletricistas e até designers para fornecer as melhores tecnologias digitais para o nosso mundo em constante mudança. Damos prioridade à segurança dos utilizadores finais e nas várias fases de desenvolvimento.

Produtos de segurança especializados, como os Disjuntores de Corrente Residual (RCCBs), Dispositivos de Proteção contra Sobretensões (SPDs) e Dispositivos de Deteção de Falhas de Arco (AFDDs), asseguram a máxima segurança para os quadros elétricos, evitando o desperdício de energia, a eletrocussão, danos causados por sobretensões e incêndios elétricos provocados por aparelhos e circuitos defeituosos. A Schneider Electric oferece uma gama de produtos RCCB, SPD e AFDD para garantir proteção elétrica completa, como as gamas Easy9 e Resi9 e o Acti9 Active, que é uma família de dispositivos de proteção “tudo em um” com dispositivos de circuito residual incorporados, disjuntores em miniatura e AFDDs.

Todos – eletricistas e os utilizadores finais – devem tomar as devidas precauções para garantir a segurança elétrica; e todos beneficiam se, enquanto eletricista, der prioridade à segurança e encorajar os clientes e as suas famílias a fazer o mesmo. Na Schneider Electric dedicamo-nos a promover a sensibilização para a segurança e a oferecer produtos de alta qualidade que permitem uma utilização segura e sem preocupações da tecnologia e da eletricidade… para todos.

Tags: , , , ,

Conversa

  • Artur Candeias Freixial

    10 meses ago

    Boa noite
    Gostava que me fosse disponibilizado o guia de Instalações Elétricas para Eletricistas resposta para o meu Email
    Obrigado

    Responder

  • Artur Candeias Freixial

    10 meses ago

    Boa noite
    Gostava que me fosse disponibilizado o guia de Instalações Elétricas para Eletricistas resposta para o meu Email
    Obrigado

    Responder

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.