Estamos de volta com as miniséries quarta feira do eletricista

Não perca a oportunidade de participar das sessões realizadas por Helena Santos, formadora do Centro de Formação da Schneider Electric.

As sessões são dedicadas à electricistas profissionais, com o foco nos tópicos sobre proteção de pessoas e instalações, bem como, saber sobre os Regulamentos Técnicos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Reserve a sua quarta-feira porque temos um conteúdo muito interessante para si, cada sessão terá um tema diferente de acordo com os temas de interesse dos instaladores elétricos.

Registe-se agora e não perca!

Veja aqui os detalhes das sessões:

  • 4 maio

Título: Correntes de curto circuito: cálculo prático

Descrição: Proteger Pessoas e Bens é uma obrigatoriedade de acordo com as Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. As correntes de curto circuito são o defeito das instalações elétricas com o valor mais elevado, dando origem a elevados prejuízos quando as proteções não são adequadas. Vamos aprender a calcular de modo prático o seu valor para depois podermos aplicar na escolha e regulação das proteções de circuitose pessoas.

  • 25 maio

Título: A escolha do disjuntor mais adequado – Normas IEC947-2 /EN 60898

Descrição: A escolha de um disjuntor é feita com base em vários vetores, desde os mais básicos como seja, a tensão e a intensidade nominal a que está permanente sujeito, aos mais complexos, como o poder de corte adequado, curva de disparo, bem como aNorma pela qual devemos fazer a nossa escolha sendo que em algumas situações o mesmo aparelho oferece diferentes características de acordo com a utilização a que estará sujeito. Vamos aprender a diferença entre a Norma IEC 947-2 e a Norma EN 60898, vamos melhor conhecer as curvas de disparo e suas aplicações.

  • 8 junho

Título: Relés diferenciais -Sensibilidade e classe de disparo 

Descrição: Proteger Pessoas e Bens é uma obrigatoriedade de acordo com as Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Os relés diferenciais representam quer uma obrigatoriedade, quer uma opção na proteção de pessoas em função do Esquema de Ligação à Terra na instalação. A sua seleçãodepende de diferentes vetores, desde a sensibilidade à classe de disparo. Vamos aprender a melhor selecionar o nosso relé diferencial de acordo com a instalação e aplicação.

  • 21 junho

Título: Descarregadores de sobretensão 

Descrição: A conetividade e a digitalização são atualmente dois pontos essenciais a considerar nas instalações elétricas, quer sejam do tipo residencial, terciário ou industrial. Para que isto seja possível os nossos quadros elétricos transformaram-se, agora temos “Smart Panel”, quadros inteligentes com equipamentos que usam eletrónica numérica e por isso muito sensíveis a flutuações de tensão, torna-se cada vez mais importante proteger as instalações e equipamentos para o risco de sobretensões. Vamos aprender a selecionar e instalar um DST ( descarregador de sobretensão).

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.