O fundamental para uma casa mais personalizada, eficiente e segura

Existem já três tendências muito claras para o futuro das nossas casas: elas serão cada vez mais digitais e elétricas, mas também deverão ser mais personalizáveis, eficientes e sustentáveis.

Para consegui-lo, será indispensável habilitar as casas para ser possível monitorizar os consumos, otimizar as utilizações e controlar todos os dispositivos no seu interior; adicionalmente, é imperativo fazê-lo de uma forma simples e transparente para o utilizador.

Para dar resposta a todos estes desafios, a Schneider Electric criou o Wiser, um sistema fiável, simples e versátil, desenhado para adaptar-se a todas as necessidades atuais e preparado para o futuro, que permite a ligação de até 60 dispositivos numa mesma casa.

Nas casas Wiser, todos os dispositivos estão conectados e podem executar as suas funções graças ao cérebro do sistema.

Personalização

Uma vez que passamos cada vez mais tempo em casa, a sua personalização e flexibilidade devem aumentar de forma a maximizar o conforto dos ocupantes. As casas devem adaptar-se a necessidades que mudam a qualquer momento (trabalhar, brincar, relaxar…).

O sistema Wiser permite ligar e integrar diferentes dispositivos inteligentes dentro de uma casa, com interoperabilidade e controlo totais, através de uma única aplicação central. Para além disso, o Wiser permite personalizar ao máximo os sistemas da casa e é compatível com os assistentes de voz Alexa e Google Assistant e Siri.

Para além disso, a domótica do Wiser, que se baseia no protocolo sem fios Zigbee, permite utilizar a mesma cablagem dos dispositivos convencionais e escolher a estética que melhor se adapta aos espaços, entre os mecanismos das nossas gamas Nova Unica, M-Elegance e D-Life.

Nas casas Wiser, todos os dispositivos estão conectados e podem executar as suas funções graças ao cérebro do sistema: o Gateway Wiser.

Eficiência

Espera-se que, até 2050, a procura energética duplique, algo que sem dúvida irá afetar as nossas faturas. Uma solução digital como o Wiser permite economizar entre 30 e 40% mais energia, contando com uma série de funcionalidades que permitem aos dispositivos interagir entre eles segundo as necessidades da casa.

Falamos de iluminação, estores, aquecimento, TV, sensores, câmaras… Um exemplo são as “Automações”, através das quais podemos predeterminar que em caso de se cumprirem uma ou várias condições sejam ativadas uma ou várias ações de forma automática nos dispositivos Wiser.

Por exemplo, podemos fazer com que o ar condicionado, que controlamos através de um controlo remoto de infravermelhos, se apague no caso de um sensor de portas/anelas detetar uma abertura. Também podemos condicionar uma ação em função da meteorologia ou do momento do dia: por exemplo, indicar que os estores subam de forma automática ao entardecer ou ao amanhecer para manter uma temperatura agradável.

Wiser permite aos dispositivos interagir entre eles segundo as necessidades da casa.

Outra forma inteligente de economizar energia é a “Programação” do carregamento dos nossos dispositivos móveis, tablets ou computadores. Não é necessário deixá-los ligados à corrente toda a noite, se contarmos com uma tomada inteligente que podemos desligar a uma determinada hora. Estas tomadas também nos permitem monitorizar a utilização por W e KwH dos nossos carregamentos e rever o seu histórico de consumo.

Uma outra funcionalidade é a criação de “Momentos”, através dos quais podemos predefinir o estado de vários dispositivos. Por exemplo, se não estamos em casa, podemos deixar programado um “Momento Ausente”, no qual está definido que se apagam todas as luzes Wiser, e ativá-lo de forma remota com um simples clique na aplicação móvel.

Wiser, e sua criação de “Momentos” permite ativá-os de forma remota com um simples clique na aplicação móvel.

Segurança

Estudos recentes assinalam que os portugueses estão muito interessados em dispositivos inteligentes que dotem as casas de mais segurança.

A Schneider Electric acaba de lançar uma gama de sensores sem fios Wiser que proporciona informação sobre situações críticas nas casas, através de notificações: sensores de inundação, de temperatura/humidade, de movimento e de abertura de portas e janelas.

 

Graças às Automações acima referidas, podemos predefinir ações para que estes sensores não apenas sirvam como uma ferramenta de monitorização, mas também de alarme: por exemplo, se for detetado movimento, podemos predefinir que as luzes se acendam ou que os estores subam.

A nova câmara IP para interiores também é uma ferramenta perfeita para manter as casas vigiadas, com um grande ângulo de visão que permite captar fotos ou vídeos tanto de dia como de noite, e com alertas de deteção de movimento incluídos.

Wiser proporciona informação sobre situações críticas nas casas através de notificações.

Fazer do nosso lar uma casa conectada é mais simples com o Wiser. A sua capacidade de personalização permite cobrir, de forma quase ilimitada, as necessidades das casas, sendo um sistema versátil e inteligente com uma ampla oferta de dispositivos conectados e uma nova aplicação intuitiva.

Graças ao Wiser, conseguiremos uma melhoria do conforto, poupanças significativas e uma maior sustentabilidade nas nossas casas.

Tags: , , , , , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.