Interruptor Paralelo: o que é e como ligar?

Introdução

Hoje falaremos sobre um tipo especial de interruptor que pode tornar o controle das luzes muito mais prático na sua casa e no seu negócio: o interruptor bipolar paralelo.

Pode parecer um pouco confuso no início, especialmente com suas seis conexões e seis retornos, mas de forma simples, o interruptor bipolar paralelo (ou Three-way) é como ter dois interruptores normais trabalhando juntos para ligar e desligar as luzes de dois lugares diferentes ao mesmo tempo.

Mas a pergunta que você deve estar se fazendo é, como instalar? Quais e por que utilizar? É sobre isso e muito mais que falaremos neste post!

Como funciona o interruptor bipolar paralelo

Imagine que você quer acender ou apagar a luz de um corredor de dois lugares diferentes, é aí que entra o interruptor bipolar paralelo, que faz exatamente isso! Por conta de todas as suas conexões podem gerar um pouco de confusão, mas vamos por etapas pra entender melhor:

Identificação dos Fios: antes de começar, desligue a energia do local. Identifique os fios fase (positivo) e os fios de retorno (negativo) que vêm da lâmpada e que você já deve ter identificado nos interruptores paralelos normais.

  • Ligação dos Fios de Fase e Retorno: siga o diagrama de ligação conforme o diagrama anterior. Os terminais do centro serão para ligação de fase e retorno, sendo que no primeiro interruptor serão conectados a fase e retorno da tomada e no segundo interruptor a fase e retorno da lâmpada.
  • Conexões entre Interruptores: Agora basta seguir as conexões entre interruptores, também conforme o diagrama. O contato superior à esquerda do interruptor 1 com o contato superior à direita do interruptor 2. Depois, o contato superior à direita do interruptor 1 com o contato superior à esquerda do interruptor 2. E basta seguir o mesmo procedimento para os contatos inferiores.
  • Teste e Ligação: após tudo conectado, ligue a energia novamente e teste. Se seguiu todas as etapas corretamente, agora você pode acender e apagar a luz tanto no interruptor A quanto no B, e é assim que a mágica acontece!

Qual a diferença entre o Interruptor paralelo e simples

A diferença principal entre um interruptor bipolar paralelo e um interruptor bipolar simples está na funcionalidade e na forma como eles são utilizados para controlar dispositivos elétricos, como luzes, em diferentes locais.

  • Interruptor Bipolar Simples: é o tipo mais comum de interruptor encontrado nas instalações elétricas. Ele permite ligar ou desligar um dispositivo elétrico, como uma lâmpada, a partir de um único ponto de controle. Ou seja, ele possui dois estados: ligado e desligado. Geralmente, é utilizado quando você deseja controlar uma lâmpada ou aparelho a partir de um único lugar, como um interruptor na entrada de um cômodo.
  • Interruptor Bipolar Paralelo: O interruptor bipolar paralelo, também conhecido como interruptor de três vias ou “three-way switch”, é usado para controlar um dispositivo elétrico, como uma lâmpada, a partir de dois ou mais locais diferentes. Ele é especialmente útil em situações onde você deseja ligar ou desligar uma luz de dois lugares distintos, como em um corredor longo ou em uma escada com interruptores nas extremidades.

Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe!

Leia mais

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.