Edifícios comerciais: a sustentabilidade é uma oportunidade para reinventar o retalho

Os edifícios passaram a desempenhar um papel fundamental na estratégia climática global. Hoje em dia, os centros comerciais, hospitais, escritórios e outros espaços do setor terciário são responsáveis por 37% das emissões globais de CO2, o que faz deles atores fundamentais para ajudar a alcançar os objetivos de descarbonização da UE até 2050. A nova Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (EPBD) não apenas coloca este desafio em cima da mesa, como também define o caminho a seguir: um caminho onde a transformação energética já não é uma opção, mas uma prioridade urgente.

Neste contexto, o setor do retalho encontra-se num ponto de viragem. A combinação de pressões económicas, como a inflação, o aumento dos custos energéticos e a redução do consumo, juntamente com a procura por uma experiência de compra mais digital, personalizada e sustentável, está a redefinir completamente o modelo de negócio do retalho. Atualmente, 60% dos comerciantes a nível mundial consideram a sustentabilidade como uma prioridade estratégica. Não se trata apenas de uma questão de reputação ou de conformidade regulamentar: é uma clara alavanca para garantir a eficiência operacional, reduzir custos e fidelizar consumidores cada vez mais exigentes.

Edifícios comerciais sustentabilidade

Digitalização e eletrificação: fundamentais para transformar o ponto de venda

Este novo paradigma obriga-nos a repensar a forma como os espaços comerciais são desenhados, geridos e operados. A boa notícia é que as ferramentas necessárias já existem, uma vez que a eletrificação e a digitalização já provaram ser aliados essenciais na transformação do retalho a partir do zero. Por um lado, otimizam o consumo de energia, automatizam processos, melhoram a rastreabilidade e facilitam a tomada de decisões com base em dados. Por outro, habilitam novos modelos de funcionamento, mais flexíveis, resilientes e preparados para o futuro.

Na Schneider Electric, acreditamos que o momento de agir é agora. Através da nossa plataforma EcoStruxure for Retail, estamos a trabalhar com os nossos clientes para acelerar esta transição. Desde a gestão dinâmica da energia até à automação de sistemas de ar condicionado ou refrigeração, a nossa tecnologia permite criar espaços de retalho mais sustentáveis e mais eficientes, centrados no bem-estar do utilizador. Fazemo-lo com uma visão holística, desde o design inicial até ao funcionamento diário, adaptando-nos às prioridades corporativas e ao longo de todo o ciclo de vida do edifício.

Uma abordagem holística: tecnologia, serviços e acompanhamento especializado

Para além disso, graças a uma rede global de parceiros certificados, oferecemos uma camada de serviços que combina consultoria, apoio no terreno e soluções digitais, de forma a acompanharmos o cliente em todos os momentos. Isto traduz-se em benefícios reais: redução do consumo de energia, poupanças operacionais imediatas, melhor rastreabilidade e, acima de tudo, um roteiro claro para o net zero.

A sustentabilidade não é, portanto, um obstáculo. Antes pelo contrário: é uma oportunidade para o retalho evoluir para um modelo mais eficiente, resiliente e alinhado com as exigências do século XXI. O quadro regulamentar já existe, a tecnologia está madura e os consumidores já não valorizam apenas o produto, mas também a forma como este é produzido, transportado e em que condições lhes é entregue.

Transformar um edifício comercial não é uma decisão meramente técnica, mas também um compromisso com o futuro. Na Schneider Electric estamos empenhados em tornar isto possível, porque o caminho para um retalho mais sustentável e responsável começa no coração das infraestruturas. E porque, no final, reduzir as emissões também significa melhorar a competitividade. A questão já não é se é possível; a questão é: está pronto para começar?

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.