Oportunidades de energia transformadoras para o setor do retalho

Atualmente, os retalhistas tradicionais enfrentam riscos significativos: a crescente onda de vendedores online, as perturbações nos canais de fornecimento, a inflação, a escassez de mão-de-obra, a redução dos lucros e os custos de energia voláteis. As tecnologias emergentes impactam a competitividade, os riscos de mercado reduzem o acesso ao capital, e as mudanças nas preferências dos consumidores e dos principais stakeholders podem afetar os resultados financeiros. Para além disso, o seu consumo de energia é gigante, especialmente na indústria de retalho alimentar, que gasta cerca de 60 mil milhões de dólares anualmente.

energia transformadoras

No entanto, a magnitude desta pegada energética dá ênfase a uma oportunidade transformadora para impulsionar poupanças e aumentar as margens de lucro, ao reduzir simplesmente o consumo de energia e poupar nos custos operacionais.

Uma média de 15% de economização de energia na indústria de retalho alimentar representa 9 mil milhões de dólares em poupanças anuais.Esta é uma estimativa conservadora – em alguns casos, fazer upgrades inteligentes, ter uma refrigeração digitalizada e AVAC combinados com software e hardware podem resultar em poupanças de energia até 60%.

Isto significa que os investimentos em eficiência energética são altamente rentáveis e têm um retorno do investimento (ROI) significativo. Qualquer atraso na melhoria da eficiência significa a perda de potenciais poupanças.

É especialmente importante considerar os requisitos iminentes para alcançar o net-zero. Descarbonizar operações em edifícios existentes já não é apenas um “bónus” agradável, mas sim algo que é realmente necessário fazer.

As gerações que preparam o seu futuro, que adotam mentalidades ecológicas e têm maior poder de compra, falam agora através do seu dinheiro. Os investidores imobiliários e as entidades reguladoras também esperam que os retalhistas sejam transparentes nas suas práticas de energia e sustentabilidade, pelo que tirar partido destas oportunidades vai trazer dividendos agora e no futuro.

A transformação no retalho

Os retalhistas estão à procura de novas formas de reduzir custos, acelerar os tempos de resposta e melhorar as eficiências enquanto se tornam mais responsivos quanto às necessidades dos seus clientes. É realmente possível que se tornem Net-zero?

A resposta é sim! Com a nossa experiência e compromisso com o Net-zero, podemos ajudá-los a alcançar os seus objetivos de energia e sustentabilidade.

A solução ideal que encontrámos para todos é a transformação do retalho.

Isto é especialmente verdade para as operações de retalho atuais que querem melhorar as suas capacidades de gestão e controlo de energia. Têm ao seu alcance poupanças significativas se evoluírem para o retalho do futuro, totalmente elétrico e digital. Soluções como os sistemas integrados de gestão de retalho são rentáveis e permitem poupanças de energia até 20%.

Enquanto retalhista, pode garantir a continuidade do seu negócio e alcançar objetivos de sustentabilidade, através de transformações digitais bem-sucedidas. Podemos ajudá-lo a criar um caso de negócio/sustentabilidade, incluindo ROI, poupanças de CO2, e outros valores financeiros e não financeiros.

Descubra como pode capitalizar oportunidades de poupança de energia no retalho alimentar ao implementar a gestão de energia de edifícios através da exploração de casos reais e melhores práticas.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.