Vai Uma Ajudinha: O caso do Hotel Le Méridien em Tarragona

A crise climática é uma realidade inegável que afeta todos os recantos do planeta. A indústria hoteleira, longe de ser uma exceção, está a ganhar uma crescente consciência dos impactos ambientais, da escassez de recursos naturais e da necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Para além disso, os novos perfis de viajantes estão a exigir mais sustentabilidade aos hotéis, que têm de adaptar-se às novas sensibilidades para se manterem competitivos.

É isto que nos conta Jesús Requena, Marketing & Business Development Director Home & Distribution, nesta nova publicação do “Vai Uma Ajudinha”, uma série de artigos concebidos especialmente para si, eletricista profissional. Neste artigo, vamos explorar como a mobilidade elétrica e as soluções inteligentes estão a desempenhar um papel crucial na evolução da indústria hoteleira para um futuro mais sustentável e amigo do ambiente.

sustentabilidade dos hotéis

Impulsionar a mobilidade elétrica

Uma das áreas mais notáveis de mudança no setor está relacionada com a mobilidade elétrica. De facto, o transporte rodoviário é atualmente responsável por quase 30% das emissões de gases com efeito de estufa em Portugal, pelo que, para fazer face a este problema, a mobilidade elétrica é um passo indispensável.

A utilização de veículos elétricos (VE) tem o potencial de reduzir a dependência do petróleo nos transportes e na mobilidade. Este facto, por sua vez, contribui para uma redução drástica das emissões de CO2. De acordo com a Bloomberg, prevê-se que cerca de 70% do carregamento de VE seja efetuado em edifícios comerciais, industriais e multifamiliares até 2030. Isto implica uma mudança significativa na procura de eletricidade destes edifícios – e o mesmo se aplica aos hotéis.

Novas regulamentações para o carregamento de veículos elétricos

A crescente adoção de veículos elétricos levou à implementação de regulamentações destinadas a promover a instalação de carregadores elétricos em edifícios, incluindo hotéis. Por exemplo, em Portugal, até 31 de dezembro de 2024 os edifícios de comércio e serviços com mais de 20 lugares de estacionamento vão ter de instalar até dois pontos de carregamento de VE.

Isto tem implicações significativas, tanto para os edifícios em geral, como para os hotéis em particular. Carregar um veículo elétrico não é tão simples como carregar um telemóvel ou um computador portátil; exige uma elevada potência a uma alta frequência durante um período prolongado. Sem uma solução inteligente e digital, esta procura adicional de eletricidade pode levar a problemas, como o carregamento lento, o risco de sobrecarga de energia ou mesmo falhas de energia, que podem afetar a experiência dos hóspedes.

Perante este desafio, os proprietários e gestores de edifícios, incluindo hotéis, têm de procurar soluções inteligentes que possam acomodar este aumento da procura de eletricidade de forma eficiente e sustentável.

sustentabilidade dos hotéis

O caso de sucesso do Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa

O Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa, localizado em Tarragona (Espanha), tornou-se um exemplo inspirador de como os hotéis podem adotar a sustentabilidade e a digitalização para enfrentar estes desafios recentes. O hotel defrontou vários desafios importantes ao procurar tornar-se mais sustentável e eficiente em termos energéticos.

Em primeiro lugar, necessitava de uma solução “chave-na-mão” completa que incluísse a instalação, o comissionamento e a manutenção de uma infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. Esta infraestrutura seria vista como um valor acrescentado para os hóspedes do hotel. Em segundo lugar, era essencial que a infraestrutura não excedesse a capacidade de energia contratada do hotel – dessa forma, não apenas evitaria custos adicionais, como também cortes de energia, que poderiam perturbar o fornecimento de energia do hotel. Para além disso, o hotel precisava de ter a capacidade de bloquear os carregadores durante as épocas em que estivesse fechado, para evitar um consumo de energia desnecessário. Por último, procurava um sistema de monitorização que proporcionasse uma visão completa e em tempo real da sua infraestrutura de carregamento.

A solução da Schneider Electric

A Schneider Electric ofereceu uma solução completa que resolveu todos estes desafios. Foram instaladas 46 unidades do seu carregador EVlink Pro AC de última geração, com capacidades que variam entre 7 kW e 22 kW. Isto permitiu um carregamento eficiente e rápido de uma grande variedade de veículos elétricos.

O EVlink Pro AC caracteriza-se pela sua capacidade de integrar a gestão dos pontos de carregamento na gestão do edifício. Esta solução oferece uma forma mais eficiente e sustentável de monitorizar a infraestrutura de carregamento de VE e otimizar o desempenho energético da instalação, tudo no mesmo sistema de gestão de edifícios.

Outra caraterística fundamental desta solução é a sua capacidade de integração com diferentes sistemas de gestão de edifícios, o que é conseguido através de tecnologias como Modbus, OCPP e APIs, permitindo uma ligação perfeita com as plataformas de gestão de energia existentes. Também oferece a capacidade de medir e cobrar pela utilização do carregador, o que é benéfico tanto para o hotel como para os hóspedes.

Através deste sistema de gestão de carregamento, o hotel otimiza a utilização da energia disponível, assegurando-se de que não excede a sua capacidade de energia contratada e, ao mesmo tempo, de que proporciona um carregamento rápido e eficiente aos veículos elétricos dos hóspedes. Para além disso, os hóspedes e clientes do hotel podem agora aceder aos carregadores através de cartões RFID, facilitando o processo. Foi também implementada uma análise das cargas, para melhor compreender e otimizar o consumo de energia. Esta infraestrutura fornecida pela Schneider Electric é escalável, o que significa que o hotel pode expandi-la de acordo com as suas necessidades futuras.

Benefícios para o Hotel Le Méridien

Graças a todas estas implementações, o hotel Le Méridien Ra está na vanguarda da mobilidade elétrica, da eficiência energética e das tecnologias de energias renováveis. Dispõe de uma instalação com 43 estações de carregamento Schneider Electric de 22 kW para veículos elétricos, a única do género em Espanha, que lhe permite acolher eventos de apresentação de novos veículos elétricos que os principais construtores automóveis querem lançar no mercado. Dispõe também de uma central solar fotovoltaica para a produção de energia verde para o carregamento dos veículos elétricos e para o restante consumo do hotel.

Para além de fornecer as suas soluções e serviços, a Schneider Electric trabalha com um ecossistema de parceiros certificadores de instalação, o que garante a máxima qualidade, tanto na instalação como na manutenção e no serviço pós-venda. Todas estas instalações foram projetadas, executadas e integradas no hotel pela Lonjastec ENERGÍA, empresa especializada em projetos de energias renováveis e mobilidade elétrica.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.