Como o software de monitorização de energia de edifícios baseado na Cloud ajuda a simplificar a conformidade normativa e alcança as metas de sustentabilidade

Não estamos a exagerar quando afirmamos que a contribuição de uma energia acessível e fiável é essencial para melhorar a nossa qualidade de vida. Além de ser o motor do desenvolvimento económico, a energia impulsiona praticamente todos os edifícios modernos.

Ainda assim, apesar do mundo apostar cada vez mais em  energias  renováveis e livre de carbono, é amplamente reconhecido que uma das estratégias mais eficazes para acelerar a transição para um futuro mais sustentável é melhorar a eficiência no consumo de energia atual. Tendo em conta que os edifícios residenciais e comerciais são responsáveis por quase 40% de todo o consumo de eletricidade na UE e por 36% das emissões de gases com efeito de estufa, as regulamentações, códigos e requisitos de desempenho energético para edifícios novos e existentes são cada vez mais rigorosos e complexos. Muitas jurisdições propuseram ou implementaram requisitos obrigatórios de medição e monitorização de energia, com base em modelos de normas energéticas como a ASHRAE 90.1 ou o Código Internacional de Conservação de Energia (IECC).

gestão energética de edifícios

A monitorização de energia

A ausência de dispositivos e software de medição e monitorização acessíveis e customizados para as necessidades específicas do setor dificulta o cumprimento das exigências dos códigos de energia, expondo proprietários e gestores de edifícios a riscos financeiros. Além disso, as soluções tradicionais limitam-se a coletar dados, sem oferecer ferramentas avançadas para alcançar os objetivos dos códigos e normas: aumentar a eficiência energética e a sustentabilidade dos edifícios.

No entanto, às recentes inovações digitais para edifícios permitiram que os profissionais das instalações reduzam os custos associados de soluções de software inadequadas, criando oportunidades para melhorar o valor do edifício, o impacto ambiental e a experiência dos inquilinos ou ocupantes.

A transformação digital está no caminho certo para uma monitorização de energia mais justa e equilibrada

Graças à convergência digital e à conectividade, que revolucionaram recentemente muitos modelos de negócio, as aplicações de monitorização de energia de próxima geração também estão elevando a capacidade e a rentabilidade a novos patamares, devido ao modelo de Software como Serviço (SaaS).

As empresas que procuram soluções digitais para enfrentar desafios como o cumprimento de requisitos normativos ou a redução do desperdício de energia, têm ao seu dispor opções práticas e comprovadas:

  • As arquiteturas baseadas na Cloud oferecem uma arquitetura de software e de análise de dados mais simples e mais rentáveis, eliminando a necessidade de gerir a complexidade de IT associada à instalação e manutenção de software BMS ou EMS no local.
  • As aplicações web e móveis permitem que os proprietários, operadores e ocupantes dos edifícios visualizem o estado das suas infraestruturas energéticas, acompanhem o consumo de energia e comparem o desempenho através de interfaces de utilizador simples e eficazes.

O modelo de distribuição de software SaaS facilita também às empresas otimizarem processos e modelos de negócio complexos. No entanto, dado que as soluções SaaS podem ser uma das ferramentas mais fiáveis e económicas para impulsionar a inteligência e a agilidade das empresas, a escolha de um fornecedor de serviços IoT baseados na Cloud com competência comprovada na monitorização da energia é mais importante do que nunca.

A monitorização de energia baseada na Cloud é simples, inteligente e eficaz

A Schneider Electric é reconhecida mundialmente como especialista em gestão de energia e líder em transformação digital. Tirámos partido de todo o nosso know-how para criar o EcoStruxure™ Energy Hub, uma solução de software com subscrição baseada na Cloud totalmente escalável e concebida para priorizar o desempenho e a simplicidade de utilização.

A solução é fácil de iniciar, utilizar e obter resultados. Basta ligar a infraestrutura de energia inteligente de um ou mais edifícios para começar a recolher, armazenar, visualizar e comunicar automaticamente os dados energéticos. Com a aplicação web ou móvel, tenha acesso a informações detalhadas sobre o consumo do seu edifício em tempo real. Sendo uma oferta SaaS, o EcoStruxure Energy Hub proporciona benefícios significativos em comparação com o software convencional:

  • Até 25% mais rápido no comissionamento e integração melhorando a produtividade;
  • Até 25% de redução nos custos de manutenção, diminuindo os gastos de capital iniciais;
  • Até 50% de redução dos custos operacionais relacionados com a manutenção e a equipa de manutenção do sistema;
  • Até 30% de economia de energia em comparação com edifícios não monitorizados, trazendo visibilidade sobre os gastos energéticos das instalações.

A simplicidade gera eficiência operacional e resiliência de negócios

O Ecostruxure Energy Hub aborda desafios operacionais e empresariais urgentes:

  • A conformidade comprovada permite que os proprietários de edifícios e os instaladores do ramo elétrico cumpram os códigos energéticos em evolução:
    • Monitorização do desempenho energético e elaboração de relatórios de acordo com ASHRAE 90.1, IECC, LEED, California Title 24 e outros códigos de construção e energia nacionais ou locais;
    • Recolha e armazenamento de dados de energia para que os clientes possam categorizar a sua utilização de energia por tipos de carga, como AVAC, iluminação e tomadas.
  • A configuração gráfica intuitiva simplifica o processo, enquanto os dashboards e os relatórios são preenchidos automaticamente, acelerando a obtenção de resultados acionáveis. O software baseia-se numa poderosa plataforma energética que automatiza de forma inteligente a configuração das visualizações relacionadas com a gestão de energia.
  • Agregação de dados de utilização de energia por localização, edifício, piso, área ou zona para classificar e comparar os principais contribuintes para a utilização de energia em vários locais e identificar oportunidades de poupança.
  • A monitorização em tempo real do sistema elétrico, com envio de alertas de estado e alarmes para sistemas e ativos críticos, por email ou aplicação móvel.
  • Conjunto de ferramentas para os fornecedores de serviços energéticos permitindo-lhes oferecer serviços de monitorização com valor acrescentado aos edifícios que gerem.

O modelo de distribuição SaaS oferece agilidade e ciberresiliência

As atualizações do EcoStruxure Energy Hub são lançadas de forma contínua e instaladas automaticamente, eliminando a necessidade de interrupções no serviço para manutenção ou atualizações. Esta solução é nativa para IoT, amigável com IT e foi projetada desde o início com cibersegurança de ponta a ponta. Incorpora medidas de cibersegurança aprimoradas, incluindo conectividade certificada por terceiros para dispositivos IoT instalados, de acordo com a norma de segurança ISA/IEC 62443. Além disso, por ser uma oferta SaaS, o EcoStruxure Energy Hub mantém sempre atualizados o cumprimento de segurança e os recursos, liberando os gestores e operadores de edifícios da necessidade de aplicar patches em seus sistemas de software.

Visite o nosso website para saber mais sobre o EcoStruxure Energy Hub, ou contacte o seu representante de vendas local da Schneider Electric. Descarregue a aplicação móvel através da Apple Store ou Google Play.

gestão energética de edifícios

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.