Quais são as resoluções de Ano Novo dos seus clientes?

Praticar mais desporto, deixar de fumar, aprender uma nova língua… Muitas pessoas estabelecem as suas resoluções de Ano Novo nesta altura do ano – mas já pensou nos objetivos dos seus clientes? Tendo em conta a situação atual, talvez queiram reduzir os custos de energia, por exemplo e, hoje em dia, com apenas algumas medidas de eficiência poderá melhorar a sua qualidade de vida. Com soluções para a energia residencial inteligentes, serão capazes de economizar dinheiro, tornar as suas casas mais confortáveis e contar com energia fiável, mesmo quando a rede vai abaixo. Neste artigo da série Vai Uma Ajudinha, especialmente pensada para eletricistas profissionais, partilhamos três objetivos energéticos dos proprietários de casas e mostramos-lhe como pode ajudar os seus clientes a cumpri-los.

Primeiro objetivo: Poupar dinheiro

A tecnologia inteligente Wiser oferece a visibilidade de que necessitamos para entendermos melhor o consumo de energia nas nossas casas e ajustá-lo com base em objetivos, de forma a conseguir poupanças de energia na ordem dos 30-40%.

Com a aplicação Wiser by SE, os proprietários podem monitorizar quanta energia cada interruptor ou tomada utiliza e, com essa informação, reduzir o consumo.  

Saíram de casa e o ferro de engomar ficou ligado? As crianças deixaram o computador ligado enquanto estão na escola? Alguns aparelhos domésticos consomem energia em momentos em que ela não é necessária – como os esquentadores elétricos, que a utilizam para aquecer a água que armazenam, mas também para a manter quente, resultando assim num consumo constante de energia. Neste caso, podemos ligar o esquentador a uma tomada inteligente e programá-lo para se ligar duas horas antes do momento de maior utilização de água quente e permanecer desligado durante o resto do dia. Uma ação muito simples, mas muito eficiente, para poupar energia de forma inteligente e sem comprometer o conforto.

As tomadas inteligentes também permitem medir o consumo dos eletrodomésticos a elas ligados. Através da aplicação Wiser by SE, por exemplo, é possível ver o consumo de KW por dia, semana ou mês.

Dispondo de mais dados sobre como e quando os eletrodomésticos e dispositivos utilizam eletricidade, é mais fácil decidir como ser mais eficiente – e, no final do dia, toda esta inteligência traduzir-se-á em contas de eletricidade reduzidas.

Segundo objetivo: Mais comodidade e conforto

A nossa casa deve ser um lugar especial e singular, que nos permita relaxar e recarregar as baterias no nosso dia a dia.  Uma boa forma de o conseguir passa por a tornar “mais inteligente”.

Imagine que as sextas-feiras são noites de cinema na casa dos seus clientes. Com interruptores e reguladores de luz inteligentes conectados à aplicação Wiser by SE, é possível criar um cenário de iluminação específico chamado “Noite de cinema”, em que as luzes da sala de estar se desliguem e a iluminação secundária se atenue em 25%. Assim, no momento de carregar no play, os clientes apenas têm de tocar num botão do telemóvel para criar a atmosfera ideal para ver um filme. Também podem criar um cenário de iluminação para “Despertar”, em que, por exemplo, as luzes da casa se acendem todos os dias às 06h30, para começar bem o dia.

Com a aplicação Wiser, os seus clientes têm o controlo da casa nas suas mãos, uma vez que têm maior poder de escolha sobre como gerir e criar a sua própria experiência doméstica de acordo com o seu estilo de vida, o que permite melhorar o conforto de forma mais eficiente e sustentável.

Terceiro objetivo: Ter uma energia fiável

O que podemos fazer para assegurar um fornecimento de energia fiável, mesmo quando a rede elétrica vai abaixo? Investir num quadro elétrico seguro é um bom ponto de partida.

A gama Resi9 da Schneider Electric, com certificação Green Premium, foi especialmente pensada para proporcionar proteção residencial avançada e sustentável. Para melhorar a segurança das pessoas e a continuidade do serviço, incorpora o novo interruptor diferencial de tipo F-Super imunizado, que conta com maior imunidade contra perturbações elétricas e é 100% compatível com o correto funcionamento das instalações solares e bombas de calor.

Destacamos também o Resi9 Quick PF, para proteções contra sobretensões, tanto permanentes como transitórias, garantindo a proteção de todos os equipamentos elétricos e eletrónicos da casa contra qualquer tipo de sobretensões, como descargas atmosféricas ou picos de energia.

Cumprir os objetivos energéticos em 2023

O início de um novo ano é uma ótima altura para reformular velhos hábitos e estabelecer novos objetivos – que podem incluir uma utilização mais inteligente da energia consumida em casa.

Se precisa de ajuda para ajudar os seus clientes a atingir os seus objetivos energéticos, visite a nossa página web para parceiros eletricistas aqui.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.