Treinamento para EcoXperts da solução KNX em Sistemas de Automação Predial

Treinamento EcoXpert da Solução KNX – Turma de Abril 2019

Para operar e integrar sistemas, utilizando a oferta KNX da Schneider Electric, oferecemos o treinamento técnico específico para integradores de sistemas EcoXperts, que permite entender mais sobre o protocolo de comunicação, as operações e instalações dos produtos, comissionamento e software para programação.

Uma das principais soluções da Schneider Electric para garantir maior comodidade, segurança e eficiência energética durante a gestão do seu edifício, de forma simples e prática, é por meio da Solução KNX.

Como funcionam os produtos KNX?

A Solução KNX para Automação Predial da Schneider Electric é composta por dispositivos, os quais são instalados através de um único par de fios, que podem ser inseridos no sistema em paralelo com os principais circuitos da casa ou edifício. Indo além, os produtos KNX  podem também se comunicar com qualquer outro dispositivo inserido na rede de automação. Com a Solução KNX, as funções podem ser alteradas pela programação sem necessidade de alteração na instalação, gerando mais flexibilidade e eficácia ao seu projeto de Automação Predial.

Quais os diferencias desta oferta?

Conforme padrão internacional KNX Association, esta oferta propõe um sistema amplo, com produtos que cobrem o máximo de flexibilidade, conforto, segurança e rentabilidade, especialmente para novos edifícios. A idéia por trás do protocolo KNX é tão simples quanto engenhosa, combina todas as principais funções de construção (como iluminação, aquecimento, ar condicionado ou controle de persianas) em um sistema inteligente para Automação Predial, o que contribui para redução dos custos operacionais, economias consideráveis de energia  e tempo de instalação e aumento da flexibilidade e adaptabilidade para futuros melhoramentos.

Onde poderá ser implementada?

É uma das opções mais efetivas para reduzir o consumo e usar energia eficientemente. Particularmente em complexos de escritórios, o KNX prova seu potencial. Pode se implementada em diferentes empreendimentos como:

  • Edifícios comerciais
  • Edifícios públicos
  • Hotéis
  • Escolas
  • Hospitais
  • Lojas
  • Casas de luxo

Para conhecer os produtos da Solução KNX, acesse a página Automação Residencial KNX direto no site da Schneider Electric!!

Tags: , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.