Controle de Iluminação: economia de energia em curto prazo e com um rápido retorno de investimento

Em tempos de crise econômica e energética, as corporações vem buscando cada vez mais a economia de recursos de energia nos seus ambientes de trabalho. Uma maneira interessante de iniciar essa busca pela economia, seria trabalhar no controle da iluminação dos ambientes.

Utilizando como exemplo prédios públicos, cerca de 24% de toda energia consumida pela edificação é utilizada para a iluminação (Magalhães, 2001). Ou seja, se trata de uma parcela significativa do total consumido.

A idéia de iniciar o projeto de eficiência energética (não deixe de visitar a nossa plataforma de treinamentos online, Schneider University, com treinamentos excelentes sobre o tema) de ambientes corporativos pela iluminação vem do fato da facilidade na realização do retrofit do ambiente e da aquisição de produtos. Por exemplo, podemos citar um outro vilão do consumo de energia, o ar condicionado (segundo Magalhães, 2001, cerca de 48% do total consumido). Nem sempre, teremos condições de trabalhar a eficiência energética nos sistemas de climatização do ambiente sem um maior esforço principalmente no que diz respeito aos custos de produtos e mão de obra de implantação.

O que sugerimos é exatamente para a atual situação de crise, iniciar por algo que não será tão oneroso no médio prazo, e que apresente resultados imediatos e reais. E através do controle de iluminação, conseguimos preencher esses requisitos. Também vale lembrar que muitas vezes, as pessoas responsáveis pelas áreas de manutenção/facilities na empresa enfrentam dificuldades em justificar um investimento elevado em sistemas de automação, e a utilização dos conceitos de controle de iluminação podem auxiliar na justificativa de um investimento futuro nos outros sistemas do edifício (climatização, supervisão, medição, etc).

A Schneider Electric conta com uma vasta oferta de produtos para controle de iluminação, desde sistemas mais simples, pontuais e que não precisarão de integração com nenhum outro sistema de supervisão, até uma solução completa de controle de iluminação corporativa, com regulação automática para aproveitamento da iluminação natural, gerenciamento dos dispositivos conectados nas luminárias (reatores, drivers, etc), com informações de tempo de funcionamento, falhas, e tudo isso totalmente integrado ao sistema de gerenciamento predial (BMS).

A oferta KNX da Schneider Electric trata-se de um produto completo para o controle de iluminação corporativa, oferecendo soluções tanto para projetos mais simples, sem a necessidade de integração com outros sistemas prediais, como em projetos de grande porte, uma vez que através do conceito de protocolos abertos, ele será perfeitamente integrado a diversos protocolos de mercado, como o BACNET, MODBUS e sistemas de gerenciamento de iluminação DALI e DMX.

Para projetos retrofit, contamos com o Smart Building System, o SBS, o qual se trata de uma solução que disponibiliza a utilização de protocolos de automação sem fio: o ZigBee e o Enocean, além dos protocolos tradicionais de mercado, BACNET e MODBUS.

Consulte-nos para conhecer as nossas soluções para o seu projeto de controle de iluminação e conheça também todo o nosso portifólio em automação predial – BMS.

 

Fontes:

Magalhães, L. C. – Eletrobrás/PROCEL. (2001). “Orientações Gerais Para Conservação de Energia Em Prédios Públicos”, 1 ª Edição.

 

Links úteis:

http://energy.schneideruniversities.com

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.