A automação residencial começou a ganhar importância no final dos anos 90 com os primeiros sistemas instalados em residências de alto padrão, que buscavam o conforto dos proprietários.
Os projetos normalmente começavam por meio do Home Theater com o controle de todo o sistema de áudio e vídeo, além do som ambiente da residência, e se expandiam na medida em que se conheciam os benefícios da integração com o controle da iluminação, das cortinas, do ar condicionado, controle do piso aquecido, toalheiro elétrico, desembaçador de espelhos, controle da clarabóia, entre outros dispositivos que podem ser controlados. Já os sistemas de automação tinham que ser adaptados pela criatividade e pela exigência do mercado, sem que houvesse uma única solução integrada de um único fabricante. Esses projetos demoravam alguns anos para serem concretizados, eram complexos e necessitavam de um especialista – o integrador de sistemas – que cuidava de todo o processo que envolvia tecnologia.

Em 2000 foi fundada a Aureside (Associação Brasileira de Automação Residencial), cuja missão é fomentar a adoção destas tecnologias no país por meio de eventos, capacitação de profissionais da construção civil e formação de novos integradores. Ainda neste período, começaram a surgir empresas brasileiras com soluções próprias, reforçando o crescimento do mercado brasileiro, que chegou a aproximadamente 40% naquele ano. Uma pesquisa recente mostra que o mercado brasileiro conta com mais de 40 empresas fabricantes de soluções e mais de 200 integradores em todo território nacional.
No início do ano, a Aureside divulgou um crescimento médio de 35% nos últimos três anos. A mesma pesquisa mostrou que os custos dos produtos de automação tiveram redução de cerca de 50%, ampliando o mercado de atuação. Novas soluções, como smartphone e tablets, criaram interfaces mais amigáveis, popularizando o entendimento da automação e facilitando a interação com os dispositivos da residência, promovendo novos projetos e novas soluções.
Os sistemas de automação já não são um complicador, pois hoje existem diversas soluções, com ou sem fio, com protocolos abertos ou proprietários. O processo de padronização desses produtos também se destaca, já que existem mais de 300 empresas, em grande maioria na Europa, que fabricam seus produtos com um mesmo protocolo – o KNX. Este protocolo traz flexibilidade à aplicação, já que desde um simples controle de iluminação de uma sala até um edifício comercial podem ser controlados com esse mesmo sistema, facilitando o projeto e a instalação.
Com algumas tendências que buscam construções mais sustentáveis e, ainda, com a escassez e o alto custo da energia elétrica, a automação ganha novos adeptos. Antes, as pessoas consideravam somente o conforto do usuário. Hoje, utilizam as soluções para ampliar a eficiência energética. Uma automação bem desenvolvida garante o retorno do investimento, trazendo uma redução no consumo de energia elétrica de até 40%.
Com novos produtos e soluções, como carros elétricos e a geração de energia por meio de placas fotovoltaicas que, com a resolução 482 da ANEEL, torna-se viável no Brasil, torna-se necessário saber o quanto se gasta e o quanto se gera de energia. Para isso, as concessionárias estão se adaptando e, mais uma vez, a automação será um ponto de integração entre esses novos produtos.
A evolução da automação não vai parar, tornando-se cada vez mais necessária a utilização de sistemas inteligentes. Governos e entidades normativas brasileiras já estão criando incentivos e normas para a utilização desses recursos. Nos próximos anos, a evolução do país na área de energia elétrica poderá ser um gargalo. Por isso, a automação se perpetua e torna-se indispensável na vida moderna.
Não erraria em dizer que a automação ainda se conectará às redes sociais descobrindo seu humor e adaptando a sua residência para a chegada em casa. Mas, isso deve ser apenas a próxima evolução.


Conversa
Somos uma empresa de consultoria onde temos unidades de negócio em consultoria empresarial (planejamento, vendas e finanças), RH (Recrutamento e seleção), Treinamento e Automação (residencial, industrial e comercial).
Nosso objetivo para os próximos anos é firmar parcerias com empresas que venham atender as necessidades dos projetos que estamos oferecendo aos nossos clientes na área de segurança, climatização, iluminação, tecnologias SMART, energia solar fotovoltaica. Entre muitos outros.
Iremos atuar no desenvolvimento de projetos, a intenção é oferecer recursos para que os projetos possam ser implantados e executados por meio de soluções que nossos parceiros venham a oferecer.
Para a parceria com a Schneider, a sollcomm tem condições de realizar todo o suporte e execução de projetos que venham necessitar de operações de engenharia e instalações de sistemas.
A Sollcomm hoje atendemos empresas privadas e entidades do sistema S (Sebrae, Sesi e Senai) com fácil acesso para apresentar melhorias e projetos de viabilidade em negócios de redução de custos com energia. Além disso pretendemos expandir para a área de automação residencial e atender pessoas que tenham interesse em investir em projetos socioambientais.
Aguardamos novo contato com modelos de parceria para juntos avaliarmos e darmos avanço.
Atenciosamente,
Marcelo Oliveira
Onde fazer um curso voltado a área de automação residencial.
Hoje a Aureside (Associação de Automação Residencial – http://www.aureside.org.br) pode lhe oferecer um overview das soluções existentes no mercado brasileiro e te colocar em contato com diversos fabricantes inclusive a Schneider com o sistema KNX.
Bom.