Sistemas BMS desatualizados colocam seu prédio e negócio em risco – Comece um plano de modernização hoje mesmo.

É hora de anunciar que nosso novo eGuide, “Modernizando seu BMS”, já está disponível para download! Nesta postagem, vamos explorar de forma mais detalhada os riscos associados à falta de atualização do seu BMS e oferecer uma visão mais aprofundada de nossa solução. Não perca essa oportunidade!

BMS

Quais são os riscos de usar um BMS antigo e desatualizado?

Um BMS obsoleto pode custar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que limita severamente a funcionalidade, e seria útil se tivesse um BMS à prova de futuro que pudesse satisfazer as exigências de hoje e de amanhã.

Se você não atualizou seu BMS, aqui estão três riscos críticos que você deve considerar.

  1. Risco de ataques cibernéticos . Um relatório da Kapersky mostrou que 37,8% dos computadores usados ​​para controlar sistemas de automação predial foram afetados por ataques cibernéticos no primeiro semestre de 2019. Quer esses ataques tenham ou não sido direcionados especificamente a um BMS, esses sistemas ainda podem ser um ponto final para malware. À medida que os sistemas de TI e TO continuam a convergir, um ataque através de um BMS vulnerável pode passar por outros sistemas críticos de automação e de negócios, como foi o caso na famosa violação do Target em 2013. Atualizar seu BMS com o software e as atualizações de segurança mais recentes irá torne sua rede IP mais resiliente a ameaças cibernéticas.
  2. Risco de diminuição do desempenho do BMS . À medida que o seu BMS envelhece, o seu desempenho diminui em comparação com a especificação original. Também não consegue acompanhar os novos requisitos. Por exemplo, pode ser limitado nas operações que pode realizar e ter capacidades de conectividade desatualizadas. Isto pode significar que o seu BMS não consegue integrar-se com os mais recentes sistemas de energia e de gestão de energia, pelo que não tem visibilidade da utilização de energia ou de emissões equivalentes. A mais recente tecnologia BMS irá ajudá-lo a compreender e gerir a utilização de energia, otimizar as configurações do seu BMS e simplificar os relatórios de sustentabilidade para ajudá-lo a cumprir as normas e regulamentos.
  3. Risco de interrupção dos negócios. À medida que o seu BMS chega ao fim da vida útil, o risco de avaria aumenta. Peças de reposição, atualizações de software e técnicos de serviço treinados para trabalhar em seu sistema obsoleto podem se tornar difíceis ou impossíveis de encontrar. Tudo isso resulta em custos mais elevados em termos de manutenção, reparo e tempo de inatividade do negócio.

Para evitar todos estes riscos, é necessário modernizar o seu BMS . Você pode pensar que isso exigirá uma revisão cara ou substituição de todo o seu sistema de gerenciamento predial.

Uma solução melhor e mais económica pode ser alcançada em três passos simples :

  1. Crie um plano abrangente
  2. Curto prazo: Substitua software legado
  3. Longo prazo: Substitua o hardware legado

Agora, vamos ver mais de perto a melhor forma de escolher e gerenciar sua solução.

A modernização bem planejada do BMS se paga

A modernização do BMS pode ser feita em etapas gerenciáveis ​​que otimizam seu investimento e maximizam os benefícios. Escolher o melhor momento para fazer essa atualização pode ajudar. Isso deve ser feito bem antes do final do seu ciclo de vida, permitindo uma atualização incremental que extrai a maior vida útil, mantém o software atualizado, obtém melhorias de desempenho e protege contra ataques cibernéticos.

A modernização não precisa ser intensiva em capital. O software BMS mais recente oferece compatibilidade retroativa que pode permitir a atualização do seu BMS existente. O custo de atualização do software front-end e dos controladores de nível superior pode ser normalmente cinco vezes menor do que substituir tudo e com interrupção mínima dos negócios. Ao aproveitar as tecnologias mais recentes, você otimizará as operações e reduzirá o uso de energia em até 30%. Essas economias podem então ser usadas para pagar a substituição de dispositivos de campo. Desta forma, a modernização do BMS paga-se a si própria.

Naturalmente, a questão permanece: qual solução BMS você deve escolher?

Acreditamos que a nossa próxima geração EcoStruxure Building Operation responde melhor aos desafios atuais, ao mesmo tempo que é capaz de se adaptar às necessidades em evolução, quer opere um pequeno edifício ou uma grande e complexa empresa com vários locais.

Por exemplo, o Distrito Escolar de Davis utilizou o EcoStruxure Building Operation para fazer a transição de todo o seu BMS para 10 milhões de pés quadrados de instalações em apenas algumas semanas. O BMS modernizado ajudou-os a alcançar uma redução de 7% no consumo de energia HVAC, mesmo quando o campus cresceu 18%.

Aqui estão alguns dos muitos benefícios que você pode esperar da modernização com o EcoStruxure Building Operation :

  • A melhor segurança cibernética e conformidade da categoria – software, hardware e sistemas são ciberseguros por design.
  • Solução IP ponta a ponta – comunicações mais rápidas e confiáveis ​​e fácil integração entre sistema e dispositivo.
  • Maior eficiência – economize tempo e trabalho com acesso a relatórios a qualquer hora e em qualquer lugar, agendamento, alarmes avançados, predefinições de zoneamento e muito mais.
  • Insights mais profundos e controle mais rígido : navegação rápida, visualizações de todo o portfólio, tendências históricas, painéis aprimorados, acesso móvel e controle automatizado de ativos para otimizar o conforto.
  • Suporte e solução de problemas simplificados – análises integradas, com software sempre atualizado.
  • Eleve o BMS para a nuvem – uma opção segura e escalável hospedada na nuvem para funções empresariais, como programações e pontos de ajuste globais do BMS e muito mais, sem a necessidade de hospedar software/hardware no local.
  • A vantagem do EcoStruxure Building – um ecossistema completo de dispositivos, aplicações e serviços inteligentes que ajudam a preparar o seu investimento em BMS para o futuro. Integre-se a outros aplicativos, como o EcoStruxure Engage Enterprise , que capacita os funcionários com serviços digitais de alto valor. Aproveite uma ampla gama de serviços de consultoria que ajudam sua equipe a reduzir custos de energia e manutenção, maximizar a resiliência energética, proteger os ocupantes com BMS e segurança integrados e melhorar a experiência dos funcionários e hóspedes.

A Schneider Electric irá ajudá-lo a criar um caminho de modernização adaptado às necessidades, orçamento e locais da sua organização. Para saber mais, baixe o novo eGuide: Modernizing Your BMS ou descubra nossas soluções de automação e controle predial .

Global100A Schneider Electric foi reconhecida como a empresa mais sustentável do mundo em 2021 pelo Corporate Knights Global 100 Index .

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.