Vai Uma Ajudinha: 6 formas de poupar na fatura de energia graças à automação doméstica

Há muitas estratégias possíveis para ajudar a poupar na fatura elétrica de uma casa. É claro que se pode conseguir uma grande eficiência com lâmpadas ou eletrodomésticos de baixo consumo, mas existem formas de otimizar tudo ainda mais, transformando qualquer residência numa casa inteligente. Falámos sobre o tema com Laura Campos, Product Manager da Schneider Electric, neste novo artigo da série Vai Uma Ajudinha, que publicamos especialmente a pensar nos eletricistas profissionais.

Deixamos-lhe, assim, seis dicas que pode partilhar com os seus clientes para os ajudar a poupar na fatura elétrica graças ao sistema Wiser da Schneider Electric, que oferece dispositivos fáceis de instalação fácil.

  1. Não deixar luzes acesas

Se sai de casa sempre nos mesmos horários, pode programar um modo de apagar as luzes ou “Estou a sair de casa” na aplicação Wiser by SE. Isto pode conseguir-se instalando interruptores inteligentes e definindo os dias e horas necessários na aplicação – e garante que nunca mais deixará uma luz ligada durante todo o dia, a gastar energia (e dinheiro) sem necessidade.

  • Ajustar a intensidade da iluminação

Ao regular a intensidade da iluminação, o consumo de eletricidade também será ajustado. Certamente ao pôr do sol não necessitará da mesma intensidade luminosa de que precisa durante a noite. Por outro lado, ao assistir a um filme, talvez só precise de um pouco de luz, ficando maioritariamente na penumbra. Ao configurar as várias luzes através da aplicação, conseguirá regulá-las como se o seu telemóvel fosse um controlo remoto – ou, se quer ainda mais facilidade, crie modos (como por exemplo “Cinema em Casa”) para automatizar tudo.

  • Evitar o excesso de consumo devido à climatização

No inverno, em muitas casas o aquecimento costuma estar ligado de forma contínua para garantir que as divisões estão sempre a uma temperatura agradável. Mas o que acontece quando as pessoas saem de casa? Se desligarem o aquecimento por completo, vão ter de gastar mais energia para recuperar todo o calor até regressar à temperatura ideal; mas, se o deixarem ligado, também haverá desperdício. Para otimizar o aquecimento e poupar ao mesmo tempo, pode utilizar um termóstato Wiser: à noite – ou quando não está em casa –, o aquecimento é programável através da aplicação para que a temperatura definida desça ou suba alguns graus. Se tiver uma casa de férias, também poderá ativar este controlo de forma remota através da aplicação – para garantir que a temperatura estará ideal quando lá chegar.

  • Evitar perdas de energia

Muitas vezes abrimos uma janela para ventilar a casa sem nos lembrarmos que o ar condicionado está ligado. Se instalar um sensor de abertura na janela, este avisá-lo-á quando a abrir e fará com que o controlador de infravermelhos desligue o ar condicionado. Como? Configurando um controlo de automação na aplicação Wiser by SE. Para além disso, também pode utilizar este controlador para controlar à distância não apenas os aparelhos de ar condicionado, mas também outros, como a sua TV.

  • Os estores também podem contribuir para a poupança

Ao modular a irradiação solar em casa, pode economizar em aquecimento ou ar condicionado. Automatize as suas persianas com um interruptor inteligente, definindo as horas a que quer que se abram e fechem na aplicação. No inverno, é preciso aproveitar as horas mais ensolaradas e descê-las ao anoitecer para isolar a casa do frio. No verão, deve fazer-se o contrário: fechar as persianas durante as horas de maior calor, para não sobreaquecer a casa. Este controlo é muito útil quando está fora de casa, porque lhe permite desfrutar de todo o conforto ao regressar, sem preocupações.

  • Não ignorar o consumo de nenhum equipamento

Lembre-se de que quanto mais souber sobre o consumo de eletrodomésticos e luzes na sua casa, mais fácil será controlar a poupança. Pode configurar as tomadas inteligentes com o sistema de automação doméstica Wiser e, dessa forma, controlar os consumos ao pormenor. Por exemplo, é possível saber quanto se gasta por semana com as utilizações da máquina de lavar roupa; ou monitorizar o consumo total instalando sensores PowerTag no quadro elétrico. Desta forma, poderá definir alertas, objetivos ou até mesmo monitorizar a sua conta de luz para evitar surpresas desagradáveis. Tudo através do seu telemóvel e da aplicação.

A automação residencial pode ser uma grande ferramenta de poupança a médio e longo prazo. Com um sistema como o Wiser, é possível adicionar funcionalidades de forma escalável. Quanto mais cedo o fizer, mais cedo começará a economizar energia.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.