Conheça os benefícios de uma solução com tecnologia avançada para Elevação de Carga

Com intuito de fortalecer nossas parcerias, o conteúdo de hoje é sobre nosso parceiro Movimatic que atua no mercado de Automação Industrial há mais de 30 anos, com atendimento para todo Brasil e alguns países da América do Sul. Um Integrador de Sistema que faz parte do programa Alliance Registered e especialista em soluções com alta tecnologia para Elevação e Movimentação de Carga, com diversos cases de sucesso.

Uma das principais soluções é a Anti-Sway que consiste em corrigir o balanço da carga suspensa, diminuindo os riscos de acidentes e o tempo de deslocamento e pode apresentar até 25% de ganho na produtividade.

Confira os principais benefícios:

Essa solução é resultado da junção de equipamentos de automação e controle com uma malha PID, desenvolvida para realizar a gestão automática das curvas de aceleração e desaceleração de maneira a prever a dinâmica mais eficiente para a melhor estabilização da carga.

Foco também em retrofit de sistemas de elevação de carga, segurança e ganhos de performance (com funções como anti-balanço) buscando fazer um cálculo de retorno sobre investimento. Veja o exemplo abaixo em uma Metalúrgica:

  • Ponte Rolante sem anti-balanço

Tempo de deslocamento da carga => 257 segundos

Número de Bobinas de Aço numa jornada de 6h diárias => 84

  • Ponte Rolante com anti-balanço

Tempo de deslocamento da carga => 203 segundos

Número de Bobinas de Aço numa jornada de 6h diárias => 106

Portanto um ganho de pelo menos +21% em produtividade

O que dá um payback do retrofit dependendo do valor da carga de 01 dia!!!

Veja o vídeo no link abaixo que mostra bem esta situação: Antisway for Cranes – YouTube

E também para complementar o portfólio, possuem uma solução Elevador Cremalheira Automático! Saiba mais Contatos – Movimatic

Então, precisa de uma solução com alta tecnologia e quer aumentar a performance de seus processos para elevação ou movimentação de carga? Acesse já!!! https://www.movimatic.com.br ou entre em contato pelo e-mail: MOVIMATIC@MOVIMATIC.COM.BR ou TELEFONE: (11)5062-5222.

Para saber mais sobre nosso programa de parceria, faça seu registro em nosso Portal do Parceiro!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.