A inovação de disjuntores impulsiona os novos padrões de qualidade e confiabilidade

À medida que as operações dos negócios se tornam mais digitais – e mais complexas – aumenta-se a necessidade por energia confiável e de alta qualidade. Basta olhar para as consequências do tempo de inatividade não programado: o custo médio de uma interrupção em um data center é de US$ 740.000 por minuto, enquanto a perda de acesso a registros médicos, após uma perda de energia, pode custar US$ 9.000 por minuto. Agora, considere que os “apagões” relacionados a condições climáticas dobraram entre 2003 e 2012 – e continuam a aumentar. A Schneider Electric está focada em ajudar as empresas a possibilitar um futuro mais sustentável e resiliente, por meio da convergência entre eletricidade e digitalização. E, no ponto central desse compromisso, estão as soluções de infraestrutura de energia inovadoras que se distinguem por sua qualidade duradoura e desempenho confiável.

Qualidade e confiabilidade não inegociáveis

A Schneider Electric se dedica a oferecer qualidade premium em todo o ciclo de vida do produto. Desde a criação, fabricação e entrega de ofertas até as suas operações e eventuais serviços, oferecemos aos nossos clientes uma experiência digital preditiva e personalizada de ponta a ponta. Um dos nossos valores fundamentais é “o cliente em primeiro lugar”, o que nos leva a sempre ir “além”. Um robusto sistema de gestão de qualidade nos permite melhorar contínua e rigorosamente. Estamos sempre construindo nosso compromisso de fornecer produtos de alta qualidade, por meio do uso de processos eficientes e ferramentas avançadas, em conformidade com a ISO 9001.

Talvez nenhum produto seja mais representativo dessa cultura de qualidade do que nossos disjuntores abertos MasterPact MTZ.

Mais de 30 anos de inovação de produtos

Introduzidos em 1987, os disjuntores MasterPact criaram um legado de alta qualidade e desempenho. Hoje, eles são os disjuntores abertos mais populares em mais de 100 países, com mais de 3 milhões de unidades em operação. Como integrante fundamental da nossa solução de distribuição de energia conectada digitalmente, conhecida como EcoStruxure Power, o MasterPact MTZ ajuda a garantir disponibilidade de energia, de maneira eficiente e confiável, com conectividade inteligente, monitoramento remoto e fácil personalização.

Ao exceder os padrões das normas IEC 60947-2 e 60947-3, nossos disjuntores abertos estão preparados para manter seus sistemas elétricos em operação, mesmo sob as condições mais adversas. Estes equipamentos foram exaustivamente testados em uma vasta gama de ambientes, incluindo:

  • Flutuações de tensão
  • Perturbações eletromagnéticas
  • Vibrações e choques mecânicos
  • Atmosferas corrosivas e químicas
  • Temperaturas severas

Seu desempenho mecânico é oito vezes maior do que os padrões globais exigem, tornando-os adequados para aplicações grandes e exigentes, incluindo turbinas eólicas, embarcações marítimas, datacenters, instalações críticas de saúde e muito mais.

Os recursos digitais aumentam a disponibilidade e o reestabelecimento de energia elétrica

Por conta própria, o MasterPact MTZ o ajudará a reestabelecer a energia quando ocorrer uma falha. Além disso, o uso do aplicativo EcoStruxure Power Device, juntamente com os módulos digitais MasterPact MTZ, ajudará a reduzir o tempo de resolução de problemas, quando de eventos de queda de energia, em até 15%. Mesmo sem uma fonte de alimentação, você ainda pode identificar a causa raiz da interrupção, por meio de uma conexão NFC, de maneira simples, sem a necessidade de “tocar” no equipamento e, em seguida, acessar um guia interativo de restauração de energia, de modo a ajudar a restaurar o fornecimento elétrico de sua instalação com rapidez e segurança.

Quando desenvolvido como parte integrante do EcoStruxure Power, o MasterPact MTZ combinou qualidade física com confiabilidade digital, de modo a ajudar as equipes das instalações a tornar suas operações resilientes. Os usuários finais podem determinar rapidamente a integridade de circuitos elétricos e podem ser alertados quando uma manutenção for necessária. E a Schneider Electric está preparada para ajudá-lo a manter suas operações, a qualquer hora e em qualquer lugar. Do suporte técnico ao atendimento completo ao cliente, nos preocupamos com o seu negócio e suas necessidades distintas.

Como a seletividade ajuda a minimizar o tempo de inatividade

Através da seletividade e do MasterPact MTZ, se ocorrer uma condição de falha em um circuito, apenas o disjuntor mais próximo da falha irá desarmar. Os disjuntores à montante do disjuntor desarmado não são afetados e a energia permanece disponível para todos os outros circuitos e cargas.

O MasterPact MTZ é um disjuntor aberto de categoria B, certificado para uma corrente suportável nominal de curta duração. Graças à sua unidade de controle de alto desempenho e design inovador, o produto padrão oferece um alto nível de seletividade com disjuntores em caixa moldada de até 630 A.

Além de fornecer a seletividade usual na proteção de curto-circuito instantânea (ANSI 50/50TD/51) e proteção de sobrecorrente de longa duração (ANSI 49RMS/51), nossos disjuntores abertos também fornecem proteção IDMTL (Inverse Definite Minimum Time Lag). Esta proteção pode facilitar a seletividade com dispositivos de proteção à montante de mais difícil coordenação, como fusíveis ou relés de proteção de baixa tensão, nos quais a proteção de longa duração é ajustada em um nível muito baixo.

Da mesma forma, com o surgimento de microgrid e suas múltiplas fontes de energia funcionando em paralelo, a proteção de sobrecorrente padrão é insuficiente para alcançar seletividade. No entanto, isso pode ser obtido através da implementação da proteção direcional de sobrecorrente (ANSI 67), graças à detecção da direção do curto-circuito, conforme mostrado abaixo.

Seu parceiro no novo mundo da distribuição elétrica

Com a inovação de produtos de alta qualidade, como os disjuntores abertos MasterPact MTZ, convidamos você a conhecer nossos programas de parceria, de modo que juntos possamos nos preparar para um mundo totalmente elétrico e digital. Nosso objetivo é aprimorar as experiências do usuário por meio da simplificação, fornecendo soluções abertas que facilitem a adoção. É por isso que nossos Programas de Parceria são pensados para oferecer vantagens competitivas, além de fóruns colaborativos para o crescimento dos negócios.

Aprenda mais sobre o MasterPact MTZ, Disponibilidade e Confiabilidade de Energia Elétrica e nossos Programas de Parcerias.

Texto fonte.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.