Descubra os 3 serviços habilitados para IoT que melhoram o desempenho de sua instalação

Edifícios são responsáveis por aproximadamente 40% do consumo de energia e mais de 30% das emissões de CO2, tanto na União Europeia, como nos EUA. Para a maioria das instalações, o consumo de energia e a manutenção dos equipamentos representam um grande percentual dos custos operacionais, ou seja, uma oportunidade inexplorada para melhorar a eficiência energética e operacional.

No entanto, os custos de energia continuam a subir, as regulamentações ambientais continuam a surgir e os custos de manutenção continuam aumentando (em parte devido à necessidade de atender aos padrões de segurança). Diante deste cenário, as organizações precisam encontrar maneiras acessíveis de gerenciar os riscos financeiros e operacionais relacionados à energia.

Felizmente, três novas tecnologias oferecem maneiras simples e eficazes de melhorar a eficiência energética, o conforto do ocupante, a produtividade e a manutenção, ao mesmo tempo em que obtém um melhor desempenho da instalação no que diz respeito a distribuição elétrica, HVAC e sistemas de refrigeração. Tudo isso é possível sem a necessidade de aumento do staff de manutenção / operação.

  1. Serviços de manutenção conectados

Muitas instalações de pequeno porte dependem de serviços terceirizados de manutenção, baseados em contrato. Softwares conectados de manutenção (CMS) são uma solução, baseada em nuvem, que permitem uma abordagem colaborativa entre os gerentes das instalações e os prestadores externos de serviços.

Semelhante aos tradicionais Sistemas Computadorizados de Gestão de Manutenção (CMMS), um CMS pode registrar atividades de manutenção e fornecer um inventário de todos os sistemas – elétricos, HVAC, segurança contra incêndio, iluminação e industriais. Todavia, o CMS vai além, mantendo-se conectado aos ativos, monitorando o desempenho do equipamento e alertando os responsáveis sobre quaisquer necessidades imediatas de manutenção (por exemplo: o telhado precisa de filtros limpos, o disjuntor desarmou, etc.).

O acesso mobile ao CMS melhora a eficiência da equipe de manutenção, enquanto o compartilhamento de dados entre todas as partes interessadas fornece visibilidade do andamento do trabalho, ajuda a priorizar tarefas e reduz o tempo para diagnóstico e reparo. Ele também pode ser usado por prestadores de serviços para simplificar o monitoramento de vários locais/clientes e para permitir a oferta de serviços de consultoria aprimorados. Além disso, o CMS pode ser usado como um “diário de bordo digital” por montadores de painéis e instaladores elétricos, nas fases de projeto e comissionamento, reunindo documentação importante.

  1. Operação remota de edifícios/instalações

As plataformas de operação remota de edifícios aproveitam a Internet das Coisas (IoT) ao incorporar sensores e controles sem fio. A conectividade também inclui acesso remoto e mobile a dados baseados em nuvem, bem como a recursos de controle de equipamentos.

A redução do custo de instalação de uma plataforma habilitada para IoT torna as soluções de operação remota de edifícios acessíveis para edifícios de pequeno e médio porte, permitindo uma série de benefícios. Por exemplo:

Maior capacidade de resposta a problemas dos equipamentos, graças aos alertas enviados para funcionários e/ou prestadores de serviços.

Teste automatizado de temperatura e geração de relatórios para unidades de refrigeração, de modo a economizar tempo.

Programação automatizada de controle: como otimizar as configurações de temperatura e ventilação HVAC, em vários locais, e ligar/desligar a iluminação de uma área específica, de acordo com o horário de funcionamento, para economizar energia.

As soluções de operação remota de edifícios/instalações também podem ser combinadas com softwares conectados de manutenção de modo a não apenas identificar problemas mais cedo, mas também ajudar a identificar as causas raízes e criar ordens de serviço para uma resolução mais rápida. A plataforma baseada em nuvem IoT também oferece aos prestadores de serviços uma oportunidade de fornecer serviços de gerenciamento remoto de edifícios.

  1. Serviços para otimização de instalações

Para otimizar totalmente o desempenho de uma instalação, é necessária ampla inteligência energética e análise especializada para descobrir oportunidades de reduzir o desperdício e economizar dinheiro. Novas opções de serviços estão se tornando disponíveis e fornecem informações valiosas, indicações e cálculos de retorno sobre o investimento.

Medidores e sensores sem fio habilitados para IoT monitoram o consumo de energia e as condições de todos os ativos do edifício. Um software analítico, baseado em nuvem, coleta dados de um ou mais edifícios, fornecendo visualização para toda a empresa, com análise detalhada e relatórios personalizados.

O aspecto principal dos serviços para otimização de instalações é o suporte de uma equipe de prestadores de serviços especializados. Este pessoal monitora continuamente as condições de operação, para detectar ineficiências e quaisquer condições de risco em equipamentos ou no fornecimento de energia elétrica, os quais seriam de impossível detecção através de métodos manuais.

Há uma ampla variedade de tipos de serviço normalmente disponíveis:

  • Serviços para otimização de edifícios: identifique falhas em HVAC e outros sistemas antes que se tornem reclamações dos ocupantes. Resolva proativamente as ineficiências do edifício e melhore os indicadores de sustentabilidade.
  • Serviços para otimização de ativos: Antecipe e resolva problemas com ativos de distribuição elétrica antes que se tornem incidentes críticos e resultem tempo de inatividade ou riscos de segurança. Isso também apoia a transição de uma abordagem de manutenção preventiva para uma abordagem de manutenção preditiva.
  • Serviços para otimização de energia: Atingir melhorias de eficiência, apoiar medidas de conservação de energia, habilitar a certificação ISO 50001 ou classificação de edifício verde, modernizar sistemas elétricos e otimizar contratos de energia.

As equipes de prestação de serviço também fornecerão relatórios e consultas regulares, recomendando às equipes das instalações as melhores oportunidades para conservar energia ou corrigir problemas de confiabilidade. Juntas, as equipes podem colaborar no estabelecimento do orçamento e cronograma para projetos, adaptando soluções e validando melhorias de desempenho.

Essa colaboração ajuda a mutualizar a experiência e aumentar as habilidades internas, o que pode acelerar o sucesso e o retorno ao longo do tempo. A Navigant Research estima que a contratação de serviços especializados externos muitas vezes pode representar uma economia de até 25% nas contas de energia e reduções de até 12% nos custos operacionais.

Clique aqui para saber mais sobre a gama completa de tecnologia e serviços da Schneider Electric para ajudar instalações de pequeno e médio porte a melhorar a confiabilidade e a eficiência dos sistemas de sua instalação. Para aprender mais sobre este tópico, descubra nosso artigo “Top 3 technologies that improve energy and asset performance for buildings with limited resources.”

Este artigo foi adaptado da sua versão original em inglês, publicada no blog global da Schneider Electric.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.