Manutenção preventiva minimiza problemas e os custos com operação das instalações elétricas

Este artigo foi adaptado da sua versão original em inglês, publicada no blog global da Schneider Electric.

Você regularmente troca o óleo do seu carro. Este evento de manutenção preventiva de baixo custo mantém o motor funcionando e evita que você precise comprar um novo motor, que custa cerca de 20% do custo de um veículo novo.

Com o seu carro, um pouco de prevenção pode salvar milhares de reais. Com sua instalação elétrica, a manutenção preventiva pode economizar milhões.

Manutenção preventiva e durabilidade

É fato que, painéis elétricos com manutenção insuficiente têm 62% mais chances de falhar. Além disso, a experiência indica que, o equipamento tem maior durabilidade e melhor desempenho quando existe um programa de manutenção preventiva. O custo total de propriedade é minimizado quando a manutenção do equipamento é realizada em intervalos adequados, o que para uma instalação típica significa a cada 2 a 3 anos.

A manutenção pode ser corretiva, a qual consiste no trabalho realizado após algo quebrar/falhar, ou preventiva, que é o trabalho realizado antes de um colapso. Os custos corretivos podem ser muito altos e podem ser reduzidos pela manutenção preventiva. Mas as despesas aumentam com mais prevenção e, eventualmente, esse aumento equivale a mais do que a diminuição dos custos corretivos. Portanto, há um ponto ideal, uma quantidade correta de manutenção que minimiza o custo total de propriedade.

Como agendar sua manutenção preventiva

Encontrar esse ponto ideal pode ser desafiador, geralmente exigindo ajustes na frequência da manutenção. Geralmente, isso pode ser feito seguindo um dos três esquemas comuns de agendamento de manutenção preventiva, que são detalhados a seguir:

  • Baseada no tempo – a manutenção é feita após um intervalo de tempo definido. Essas recomendações são geralmente definidas pelo fabricante. Essa abordagem requer manutenção e agendamento de registros. Além disso, inspeções de rotina devem ser realizadas para determinar se uma instalação está funcionando em um nível ideal ou não.
  • Preditiva – baseia-se na condição real do equipamento, em vez da estatística de vida média ou vida útil prevista, para prever quando a manutenção será necessária.
  • Prescritiva – ações de manutenção elaboradas por especialistas auxiliados pelo software de aprendizado de máquina, com base na análise de dados do equipamento e informações de falha.

Cada um desses métodos de manutenção requer dados e todos são auxiliados por uma abordagem computadorizada. O método baseado em tempo é o mais simples e pode ser o que um fabricante de equipamentos, um montador de painéis ou um instalador fornece.

No entanto, um cronograma preditivo ou prescritivo pode levar a um custo geral mais baixo – por exemplo: considere o que acontece se uma abordagem baseada em calendário for rigorosamente seguida e um ativo ficar inativo por um longo período de tempo devido a um feriado. Os dias com atividade mínima e um painel praticamente inativo contam o mesmo que os ocupados. Nesse caso, pode haver manutenção excessiva e, portanto, desnecessária, o que significa que o custo total da manutenção será maior do que o necessário.

A abordagem para manutenções preventivas

Escolher corretamente a frequência e o cronograma de manutenção pode ser complicado e não há uma resposta correta. Felizmente, a Schneider Electric possui soluções escaláveis ​​que abordam esses diferentes tipos de programações de manutenção preventiva.

Para abordagens baseadas no tempo, oferecemos o EcoStruxure™ Facility Expert. Com o recurso Digital Logbook, os gerentes de instalações podem gerar um plano de manutenção para seus equipamentos elétricos críticos, enviar lembretes e rastrear quanto tempo se passou desde a última manutenção. Eles podem, então, organizar o trabalho para cumprir o cronograma, tendo em mente feriados, desligamentos e momentos críticos em que um painel ou equipamento não pode estar inativo.

Para agendamento preditivo, considere o Facility Expert – Operações ou o EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, essas soluções interpretam dados em tempo real para gerenciar efetivamente a manutenção. Para uma solução de agendamento prescritiva, considere os serviços do EcoStruxure Advisor. Existem especialistas dedicados da Schneider Electric em centros de serviços disponíveis para fornecer recomendações de intervalo de prescrição de suporte e serviço.

Conforme indicado, executar a manutenção antes que as coisas dêem errado minimizará o custo de propriedade e da operação de uma instalação elétrica. E vale a pena, pois, como diria o ditado, “um real economizado é melhor do que um real ganho”.

Para mais informações sobre nossas soluções EcoStruxure, visite nosso site.

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.