Altivar Process Modular o novo inversor de frequência para a indústria do futuro

Desde o início de 2010, a indústria sofreu uma revolução sob o impulso da transformação digital também conhecida como 4ª Revolução Industrial, Manufatura Avançada ou IIoT (Industrial Internet of Things). Esta nova forma de produção definiu-se sob um único conceito: a digitalização dos processos industriais, que permite a comunicação entre máquinas e inteligência, resultando em análises precisas e aumento de eficiência para toda a cadeia de produção e sustentabilidade do negócio.

Sua estrutura é composta por tecnologias que envolvem conexão entre maquinário, no chão de fábrica, e processos fabris, interligando-os a sensores, hardware de controle, software. Este grande aumento do fluxo de informações mesclou-se a energia para atender a um novo modelo de produção.

Para enfrentar esses novos desafios, a indústria mudou para uma produção menor, mais rápida e mais flexível. Isso só é possível digitalizando modelos mecânicos e diminuindo-os em todos os estágios de produção: do projeto ao treinamento, passando pela fabricação e manutenção.

A família de inversores de frequência Altivar Process pensou em seu desenvolvimento neste conceito e, neste ano de 2019, apresenta uma nova oferta de produto conectável ao EcoStruXure trazendo conectividade, mobilidade, cloud e análise.

Família Altivar Process

Altivar™ Process Modular

O novo inversor de frequência Altivar™ Process Modular projetado para melhorar o desempenho de processo e reduzir custos operacionais, com apenas um módulo e acessórios padrões o novo inversor atende a uma faixa de potência de 110 kW até 1200 kW e tensão de 380 até 690 V.

Com o Altivar™ Process Modular, você experimentará todos os benefícios e recursos do ATV600 e ATV900 para aplicações industriais como água e esgoto, mineração, minerais e metais, óleo e gás, e alimentos e bebidas.

Seu uso permite otimização do gerenciamento do estoque, manutenção e entrega dos inversores de alta potência.

Mas como a família Altivar Process atende às novas necessidades da Indústria do Futuro?

  • Conectividade: Ethernet incorporada em toda a família Altivar e garante fácil integração em todas as arquiteturas
  • Mobilidade: com um WebServer integrado para conectar-se ao Altivar em qualquer lugar, a qualquer momento e em todas as mídias digitais.
  • Cloud: entrega de informação contextual e personalizada a todos os atores da produção através de códigos dinâmicos QR, exibidos no terminal gráfico do inversor.
  • Análise : transmite as informações para os sistemas de gerenciamento e supervisão, graças à sua integração simples e não proprietária (DTM) em todas as arquiteturas de automação.
Módulo de Potência

 

O Altivar™ Process Modular é uma solução completa e já inclui como padrão os acessórios:

  • Filtro de motor dv/dt permitindo o comprimento do cabo do motor até 300 m com cabo blindado e 500 m com cabo comum
  • Redução de Harmônicas com reator de entrada integrado
  • Prevenção de interferências eletromagnéticas com o Filtro CEM

Facilidade de Manutenção e Serviços

Devido à leveza do equipamento e facilidade de troca do módulo de potência, que funciona como uma gaveta, a manutenção preventiva ou corretiva do Altivar™ Process Modular é descomplicada. O acesso ao ventilador na parte frontal do produto também é um diferencial – não é preciso retirar o inversor de dentro do painel para fazer a troca.

A aplicação do inversor na montagem de painéis também possibilita customização conforme especificação de cada cliente, com diferentes graus de proteção, tipos de chaparia, cores, comando, proteção, automação, etc.

 

Quer saber mais? Confira! Clique aqui

 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.