Um Caso de Negócio para a Fonte de Alimentação Ininterrupta de Íons de Lítio na Edge

Embora as organizações estejam migrando ativos para mais perto, ainda é comum negligenciar a proteção da infraestrutura física de TI da Edge contra quedas de energia. Você pode estar se beneficiando da menor latência da Edge Computing, mas ainda enfrentando interrupções nas operações de negócios, por exemplo, devido a problemas inesperados de fornecimento de energia.

As empresas que estão migrando para a Edge também podem estar lidando com arquiteturas de rede legadas, hardware de geração mais antiga e soluções de gerenciamento de energia que logo precisarão ser substituídas.

Com os gerentes de TI lidando com infraestruturas cada vez mais complexas localmente e na Edge, o gerenciamento de energia empresarial confiável é essencial. Felizmente, a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) de íons de lítio oferece inúmeros benefícios aos profissionais de TI.

Tomadores de decisões de TI devem ter em mente as opções de UPS

Os tomadores de decisão nem sempre priorizam o gerenciamento de energia em sua estratégia de Edge, mas está ficando claro que isso deve mudar – pois a fonte de alimentação ininterrupta conecta hardwares essenciais, como servidores, switches, armazenamento conectado à rede e roteadores.

Quedas ou picos momentâneos de energia podem interromper imediatamente as operações comerciais críticas e colocar em risco esse equipamento de TI. Uma fonte de alimentação ininterrupta antiga pode não ser capaz de suportar o impacto dessas flutuações, causando interrupções no fluxo de dados e até mesmo a perda de informações.

Um grande centro de dados tradicional geralmente tem redundância incorporada para fazer backup de sistemas de UPS, mas isso é raro para sites de Edge. Isso torna a confiabilidade da fonte de alimentação ininterrupta uma preocupação fundamental ao projetar sua arquitetura de Edge.

O relatório de 2021 do Ponemon Institute – Data Center Downtime at the Core and the Edge: A Survey of Frequency, Duration and Attitudes – descobriu que falhas de equipamentos de TI, falhas de bateria de UPS e avarias foram as principais causas de interrupções em 1.667 locais de Edge.

Fazendo um caso de negócio para íons de lítio na Edge

As flutuações na qualidade da fonte de alimentação podem retardar os aplicativos de Edge, aumentar os custos operacionais gerais, criar experiências ruins para o cliente e roubar os benefícios pretendidos da Edge Computing.

Os gerentes de TI precisam de soluções de gerenciamento de energia inteligentes e de última geração nas quais possam confiar para ficar um passo à frente das interrupções. As soluções mais valiosas monitoram o consumo de carga e a continuidade de energia para aumentar o tempo de atividade e a eficiência da rede.

Cada vez mais, uma UPS com baterias de íons de lítio está mais bem equipada para proteger a infraestrutura de Edge contra quedas ou picos de energia. As inovações de fabricação as tornaram mais baratas e seguras, algumas com risco de fuga térmica quase inexistente. Aqui estão os benefícios mais importantes das baterias de íons de lítio para uma fonte de alimentação ininterrupta mais confiável:

Maior vida útil da bateria

As baterias VRLA tradicionais têm uma expectativa de vida teórica de cerca de 7 anos. Porém, no mundo real, a maioria precisa ser substituída após 3-5 anos.

As baterias de íons de lítio podem durar cerca de 8 a 10 anos (ou mais), dobrando ou triplicando a vida útil da bateria da UPS e reduzindo a interrupção de carga e o tempo de inatividade causado por manutenção ou substituição. Elas também oferecem até dez vezes o ciclo de vida das baterias VRLA.

Mais poder

As baterias de íons de lítio também oferecem várias vezes a energia e a densidade de potência oferecidas pelas baterias VRLA, para que possam oferecer mais energia em menos espaço. As fontes de alimentação ininterruptas construídas com baterias de íons de lítio ocupam apenas cerca de um terço do espaço, fornecendo a mesma energia.

Mais leve

Na mesma linha de mais energia em um tamanho menor, as baterias de íons de lítio normalmente pesam cerca de 60 a 80% menos do que uma bateria de chumbo-ácido tradicional, o que oferece mais flexibilidade sobre onde você pode instalar o sistema sem fazer modificações caras em seu prédio.

Maior Faixa de Temperaturas

A duração média da bateria VRLA é reduzida pela metade para cada aumento de 18 graus Fahrenheit acima de 77 graus. Uma bateria de íons de lítio pode suportar flutuações de temperatura praticamente sem sofrer prejuízos em sua vida útil.

Sistemas de monitoramento de bateria

As baterias de íons de lítio vêm com um sistema de monitoramento embutido na célula, no módulo e no nível do gabinete para medir com precisão o tempo de execução e a integridade da bateria com uma previsão de falha mais precisa do que as opções VRLA.

Menor custo total de propriedade (TCO)

As baterias de íons de lítio podem oferecer um TCO mais baixo por todos os motivos listados acima. Embora o custo inicial possa ser maior, o custo geral é menor – graças a uma vida útil mais longa e custos reduzidos de substituição e manutenção, bem como sua capacidade de reduzir a quantidade de espaço necessária.

Equívocos sobre a fonte de alimentação ininterrupta de íons de lítio

As soluções de íons de lítio para fonte de alimentação ininterrupta estão se tornando cada vez mais populares devido aos benefícios que oferecem. Anos atrás, o crescimento das baterias de íons de lítio era prejudicado pelos altos custos e pelo risco de descontrole térmico. Felizmente, esses não são mais problemas para as baterias de hoje.

Conforme mencionado acima, embora o custo inicial de uma solução de íons de lítio possa ser maior, a combinação de maior vida útil, custos reduzidos de substituição e manutenção, requisitos de espaço reduzidos e disponibilidade de sistemas de monitoramento mais precisos reduz o custo em longo prazo.

Quaisquer despesas de envio e manuseio mais altas incorridas pelas baterias de íons de lítio geralmente são compensadas por seu menor peso de envio.

As baterias de íons de lítio modernas também possuem várias camadas de proteção contra superaquecimento incorporadas. Se ocorrer uma fuga térmica, as células são projetadas para desligar e isolar para que as outras células no módulo possam continuar funcionando. Existem também opções sem carbono que eliminam quase completamente o risco de superaquecimento.

As baterias de íons de lítio são adequadas para sua UPS?

Com a Edge Computing se tornando mais vantajosa, é importante garantir que a infraestrutura física da sua implantação esteja protegida contra quedas e picos de energia que podem colocar em risco o retorno total de seus investimentos em Edge.

Problemas inesperados decorrentes de falhas de energia estão se tornando comuns. Agora é a hora de ser proativo em relação à sua estratégia de fornecimento de energia.

Entre em contato conosco para começar a usar íons de lítio!

Você também pode conferir nossa Calculadora de TCO de bateria de íon de lítio x UPS VRLA para entender melhor o impacto da escolha de íons de lítio!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.