Micro Data Centers Evoluem para Atender aos Novos Requisitos de Negócios da Edge Computing

Avanços recentes na tecnologia expandiram as possibilidades de onde os dados são coletados, processados, armazenados e analisados. Como resultado, as equipes de TI e seus colegas de negócios agora podem decidir se seus aplicativos são mais eficientes residindo na nuvem, em um data center tradicional ou na borda da rede.

Pela primeira vez, a natureza dos aplicativos está determinando onde eles funcionarão melhor. Cada vez mais, os micro data centers estão sendo a tecnologia de escolha para gerenciar as crescentes necessidades de computação em muitos ambientes de Edge Computing.

Esses requisitos de Edge Computing estão crescendo rapidamente. Tanto que havia a previsão de que os gastos mundiais com Edge Computing chegassem a US$ 176 bilhões em 2022, aumentando 14,8% em relação a 2021, e alcancem US$ 274 bilhões em 2025. Estima-se que os gastos de empresas e provedores de serviços com hardware, software e serviços para soluções de Edge Computing sustentem esse ritmo de crescimento.

O papel dos micro data centers na Edge

Em alguns ambientes, a Edge Computing habilitada por micro data centers ajuda as organizações empresariais a reduzir a necessidade de transmissão de dados entre redes, reduzindo assim os custos de largura de banda. Alguns aplicativos, nos quais a latência é um problema, podem não ser adequados para trabalhar com eficiência em ambientes de nuvem.

Em outras situações em que conexões de rede instáveis ​​causam muito tempo de inatividade do local remoto, o tempo de inatividade não planejado também pode ser evitado. Por exemplo, em locais remotos de lojas de varejo onde os clientes esperam atendimento sob demanda, uma interrupção na rede em nuvem pode afetar negativamente tudo, desde as vendas até a segurança e a experiência do cliente.

A Edge Computing pode manter esses negócios funcionando e gerando receita de forma consistente, ajudando assim a oferecer uma ótima experiência ao cliente.

Além disso, com o crescimento explosivo da transformação digital na Edge, as empresas estão mudando as estratégias para impulsionar a colaboração e reimaginar os processos de trabalho. A adoção de tecnologias-chave, como aplicativos 5G e Internet das Coisas (IoT), está aumentando rapidamente.

Essa demanda é impulsionada pela capacidade das redes 5G de oferecer suporte a dispositivos IoT com conectividade mais rápida para aprimorar as operações e reduzir a latência. No entanto, a integração 5G requer um esforço colaborativo e soluções entre TI, linhas de negócios, segurança cibernética, provedores móveis e parceiros estratégicos.

Uma solução é um micro data center, que pode ser usado para construir a infraestrutura necessária para dar suporte à tecnologia 5G.

Esse caso de uso é um forte argumento a favor da Edge Computing quando o gerenciamento local é colocado em uma posição mais flexível para manter um grau mais alto de continuidade de negócios. No entanto, à medida que o interesse pela Edge Computing cresce, as empresas precisam decidir que tipo de sistema suporta melhor esses ambientes.

Além disso, quem dará suporte a esses sistemas depois de instalados? Afinal, em muitos locais, como lojas de varejo, bancos, pequenos escritórios e fábricas, normalmente não há equipe de TI disponível para oferecer experiência e suporte de data center.

EcoStruxure Micro Data Centers – um olhar mais atento

Talvez a vantagem mais importante de um micro data center seja sua flexibilidade para ser usado em uma ampla variedade de aplicações. As soluções individuais de micro data center podem ser aproveitadas para simplificar a solução dos principais desafios de negócios – sejam implantações rápidas e facilmente repetíveis, resiliência ou uma necessidade de computação local sem suporte de TI local.

Os micro data centers são particularmente adequados para ambientes de Edge Computing, onde as equipes de TI geralmente enfrentam desafios únicos. Por exemplo, muitos aplicativos de Edge precisam ser implantados em lojas, escolas, bancos e sites semelhantes, que geralmente não possuem espaços projetados para hospedar aplicativos de Edge.

Esses sites podem oferecer espaço em um armário de suprimentos ou em um pequeno escritório, o que geralmente não é ideal para uma infraestrutura crítica de TI. Além das restrições de espaço, fatores ambientais desde poeira e possíveis vazamentos de água até amplas faixas de temperatura e umidade entram em jogo.

Por fim, as equipes de TI precisam implantar soluções de computação que cumpram os requisitos de nível de ruído para evitar que o barulho atrapalhe funcionários e clientes. Os micro data centers abordam esses problemas com fatores de forma adequada para as limitações de espaço disponíveis, gabinetes para proteger contra ameaças de poeira e água e recursos de supressão de ruído.

Escolhendo um micro data center

Então, como os profissionais de TI responsáveis ​​pelas instalações de Edge Computing podem avaliar várias opções de micro data center? Primeiro, é crucial procurar ofertas de micro data center que forneçam uma solução pré-configurada, pré-testada e pré-integrada que combine computação hiperconvertida, software de operações, monitoramento ambiental, distribuição de energia e proteção de energia, tudo em um rack seguro.

Há também a questão prática das considerações de espaço nos locais de implantação. Muitas opções de micro data center requerem muito pouco espaço físico para o sistema e tempo mínimo para configurá-lo. Além disso, como muitos sites remotos podem não ter equipe de TI no local, pode ser necessária uma solução de micro data center plug-and-play mais simples.

Esta opção requer apenas que os sites locais forneçam uma conexão de energia e comunicação para ligar o sistema e começar a executar aplicativos e processar dados locais. Com software complementar como o EcoStruxure IT Expert da Schneider Electric, a equipe pode monitorar remotamente e manter equipamentos críticos de energia, refrigeração e ambientais para otimizar o desempenho e manter os sistemas funcionando continuamente.

Descubra como os micro data centers permitem a Edge Computing 

Quer saber mais sobre como os micro data centers podem ajudar a oferecer continuidade e inovação nos negócios em todos os níveis? Descubra como as soluções de micro data center podem aumentar a confiabilidade e atender às necessidades dos requisitos de Edge Computing!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.