De Nurburgring ao Micro Data Center, Como a Fórmula 1 Pode nos Ensinar Sobre Edge Computing

Durante o período sem eventos esportivos ao vivo para assistir (devido à necessidade de isolamento social), aproveitei as transmissões gratuitas (ou de baixo custo) de um dos meus esportes favoritos – o automobilismo de Fórmula 1.

Ao assistir a uma determinada corrida, ficou mais evidente para mim do que nunca que, junto com um grande piloto, é necessário o mais alto nível de trabalho em equipe e parcerias para vencer – o que é exatamente o caso quando se trata de implantar micro data centers de Edge Computing eficazes.

Antes de me descartar como tendo enlouquecido, deixe-me explicar.

Vencer exige desempenho e trabalho em equipe

As corridas de Fórmula 1 de hoje (e todas as corridas automobilísticas profissionais, na verdade) envolvem os níveis de tecnologia da NASA para explorar cada pedacinho de desempenho dos carros, bem como para monitorar seu status em tempo real à medida que atingem velocidades superiores a 200 mph (milhas por hora).

Cada carro carrega o equivalente a um micro data center em termos de tecnologia a bordo, monitorando todo tipo de variáveis ​​e coletando dados.

Fazer uso eficaz desses dados e vencer corridas também requer trabalho em equipe e parcerias eficazes. As equipes de corrida trabalham nos bastidores com os fabricantes de peças em projetos personalizados, por exemplo, para obter um pneu que dure um pouco mais ou um sistema de suspensão um pouco mais responsivo.

Os profissionais da equipe de box também trabalham muitas horas seguidas em um esforço para aperfeiçoar a orquestração dos movimentos necessários para economizar segundos valiosos no tempo para trocar os pneus e abastecer no box. Para ter sucesso, cada membro deve ter uma compreensão completa de seu papel e o que é necessário para fazê-lo o mais rápido possível, de modo que, nos dias de corrida, não ocorram erros ou atrasos.

Explosão na Edge

Isso é semelhante ao que leva hoje em dia para as empresas construírem micro data centers de Edge Computing com eficiência. Por um lado, é preciso velocidade, porque a Edge está praticamente explodindo: até 2025, estaremos lidando com mais de 75 bilhões de dispositivos conectados, de acordo com a IHS.

Eles estarão concentrados na Edge, onde o Gartner prevê que 75% dos dados serão processados, gerenciados e consumidos até 2025 – contra apenas 10% em 2018.

Todos esses dados são resultado de empresas que adotam tecnologias de transformação digital, notadamente aplicativos de Internet das Coisas que criam uma avalanche de dados de dispositivos e sensores na Edge. As empresas precisam de maneiras de processar efetivamente esses dados para extrair valor deles. Resumindo, elas precisam implantar micro data centers baseados em Edge – e muitos deles.

Atributos de uma fórmula de Edge vencedora

Construir uma série de data centers de Edge que oferecem um alto grau de desempenho, confiabilidade e segurança exige uma série de atributos que não são diferentes daqueles de uma equipe vencedora de Fórmula 1.

Por um lado, você precisa de um ecossistema de parceiros para fornecer todos os componentes necessários e garantir que eles sejam devidamente integrados para permitir implantações de Edge mais rápidas e confiáveis. A APC by Schneider Electric, por exemplo, fornece energia e sistemas de refrigeração, juntamente com gabinetes adequados para a maioria dos ambientes de Edge.

A APC faz parceria com empresas como a Cisco, que, com sua plataforma HyperFlex, combina as necessidades de computação, armazenamento e rede.

O que leva ao segundo requisito: foco na integração. Assim como todos os componentes de um carro de corrida devem trabalhar juntos para se tornar uma “máquina minuciosamente afinada”, o mesmo deve acontecer com os componentes do micro data center.

As melhores práticas de implantação de Edge podem integrar todos os componentes de TI, mas esse equipamento de TI deve ser integrado à infraestrutura de energia e refrigeração de suporte. E tudo isso deve ser alojado em um gabinete que funcionará em qualquer ambiente que a Edge exigir, seja em uma loja de varejo, um restaurante ou ao ar livre.

Ao trabalhar em estreita colaboração com a Cisco por muitos anos, a Schneider Electric garante que os respectivos componentes sejam devidamente integrados para que funcionem juntos – de maneira perfeita e confiável.

A estreita parceria também garante que esses componentes possam ser entregues rapidamente onde quer que o cliente precise deles – todos pré-montados, se desejado, diminuindo o tempo de implantação e aumentando a simplicidade de soluções repetíveis em vários locais.

Por fim, um data center de Edge executa ou pode realizar monitoramento remoto constante para garantir que a infraestrutura esteja funcionando corretamente.

Aqui, novamente, não é diferente daquele carro de Fórmula 1. As equipes de corrida podem não apenas monitorar um carro, mas também controlar seu desempenho quando necessário. Por exemplo, as equipes de Fórmula 1 têm permissão para um determinado número de motores por ano, de modo que podem perder pontos valiosos sempre que precisam substituir um.

Por esse motivo, não é incomum que uma equipe use seus recursos de controle remoto para diminuir a potência disponível de um motor no final de uma corrida – se estiver claro que o piloto não pode melhorar drasticamente sua posição. A ideia é evitar que o piloto pressione o motor em uma tentativa inútil que pode acabar gerando danos (incluindo a queima) com potencial para prejudicar as perspectivas de longo prazo da equipe.

Da mesma forma, o uso de ferramentas como o EcoStruxure IT, da Schneider Electric, habilita a capacidade de monitorar ambientes periféricos e obter informações de manutenção preditiva que informam quando um determinado componente está em perigo de falha – dando a você tempo para resolvê-lo antes que cause uma paralisação.

Com base na parceria com a Cisco

Por mais que goste de assistir às corridas de Fórmula 1, também aprecio a oportunidade de trabalhar com parceiros como a Cisco para oferecer soluções confiáveis ​​de data center de Edge aos clientes – rapidamente.

Na verdade, novos recursos, como um gabinete de micro data center 6U montado na parede e a integração entre o Cisco HyperFlex e o aplicativo PowerChute Network Shutdown, garantem a confiabilidade e a resiliência das soluções de Edge.

Outro exemplo de como as parcerias agregam valor aos clientes é a proteção do processo de remessa e entrega das soluções. Para garantir uma implantação rápida e evitar danos às peças, a Cisco também validou a linha de gabinetes Shock Packaging da APC como compatível com seu portfólio de computação UCS.

É outro exemplo de trabalho em equipe eficaz, resultando em uma alternativa que permite enviar soluções completas de micro data center para onde você precisar, com segurança e rapidez – ajudando você a vencer a corrida até o limite.

Para saber mais sobre todas as ofertas pré-integradas de micro data center, visite nosso site de recursos de micro data center!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.