Como Proteger suas Implantações de Edge Computing para Minimizar Interrupções de TI

Os ecossistemas de Edge Computing estão crescendo em complexidade e exigindo soluções de gerenciamento melhores e mais abrangentes. Cada vez mais, as soluções automatizadas que oferecem visibilidade total dos ativos de infraestrutura crítica em rede são essenciais para a resiliência na Edge. Muitos líderes de TI precisam de uma maneira de expandir as arquiteturas de rede sem adicionar um grande número à sua força de trabalho.

Com tudo o que estão gerenciando, é comum que os líderes de TI percam o foco em fontes de alimentação ininterruptas (UPSs), acesso a racks, unidades de distribuição de energia (PDUs) e equipamentos de refrigeração. Mas é essencial proteger esses ativos contra possíveis falhas causadas por temperaturas extremas, umidade ou outros fatores, para maximizar o tempo de atividade e garantir operações comerciais tranquilas.

Existem muitas ferramentas de gerenciamento remoto disponíveis, mas algumas apenas monitoram a infraestrutura física, forçando os líderes de TI a investir em mais de uma para montar a solução completa de que precisam.

Infelizmente, essa abordagem de vários fornecedores pode dificultar as coisas para as equipes de Edge que tentam manter a resiliência. Os líderes devem considerar a escolha de uma solução de monitoramento remoto única, holística e independente de fornecedor que se integre a plataformas de terceiros.

Alcançando o gerenciamento coeso da Edge Computing

Os campi de hoje — sejam negócios, saúde, educação ou outros — dependem de infraestrutura de alta tecnologia para manter operações tranquilas. Frequentemente, as consequências de uma falha de equipamento são significativas. No entanto, o gerenciamento coeso da infraestrutura é especialmente desafiador em um ambiente de Edge Computing distribuída, onde cada instalação tem necessidades e condições diferentes para coisas como energia ou refrigeração.

Isso pode levar à proliferação de diversos sistemas com várias ferramentas administrativas, impossibilitando a integração de dados de desempenho de toda a instalação para identificar oportunidades de otimização.

As equipes de TI também precisam de visibilidade em tempo real de todas as suas implantações para garantir o desempenho e maximizar o tempo de atividade. Ferramentas de diagnóstico e gerenciamento são necessárias para garantir que os sistemas que protegem os ativos (energia, refrigeração, etc.) estejam funcionando em níveis ideais.

A capacidade de detectar quedas imediatas no desempenho pode ajudá-las a realizar manutenção proativa para evitar interrupções inesperadas. O software deve se integrar às ferramentas existentes para fornecer dados significativos e acionáveis ​​que permitam à empresa reduzir os tempos de resposta a problemas e simplificar a manutenção e o gerenciamento.

Outra parte crítica é garantir que o suporte de TI (bem treinado) esteja disponível no local para realizar manutenção ou reparos. Sem isso, as organizações correm o risco de danos ao hardware, tempo de inatividade prolongado e perda de dados críticos.

Para muitos, não é viável adicionar pessoal de suporte especializado a cada site. Encontrar a solução de monitoramento certa para gerenciar a Edge Computing pode ajudá-los a superar esse obstáculo.

Visibilidade de ponta a ponta ajuda a cortar custos

Assim como os data centers centralizados exigem uma camada de proteção sobre a infraestrutura de refrigeração e energia para proteger o investimento e manter baixos os custos de manutenção e correção, o mesmo se aplica às implantações de Edge.

Mudar para uma solução digital modernizada para adicionar essa camada protetora aos sites periféricos é uma ótima maneira de reduzir o tempo de inatividade não planejado e automatizar a manutenção e o gerenciamento remotos. No entanto, não é qualquer solução que funcionará.

O verdadeiro valor está nos recursos de flexibilidade e integração que uma solução oferece. Opções plug-and-play altamente escaláveis ​​com monitoramento em tempo real envolvem todo o seu ecossistema de Edge para centralizar o gerenciamento de dispositivos em uma interface, aumentando a eficiência operacional e maximizando o tempo de atividade a um custo menor.

Adicione análise preditiva ao pacote e os líderes de TI podem converter a sobrecarga do gerenciamento de ativos em uma vantagem usando dados operacionais para impulsionar a automação.

O que procurar em uma solução de Edge Computing

Uma solução de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) baseada em nuvem pode ajudar as equipes de TI a simplificar o gerenciamento de infraestrutura de Edge para garantir operações tranquilas. Procure soluções de última geração que forneçam insights profundos e detalhados em ambientes de Edge graças à sua interoperabilidade com tecnologias proprietárias e de terceiros.

Sua solução DCIM deve centralizar todos os equipamentos de TI híbridos para monitoramento proativo e visibilidade completa em tempo real de sua infraestrutura física de TI. Painéis personalizáveis ​​devem permitir que seus administradores gerenciem dispositivos remotos como UPSsPDUsacesso a racks e equipamentos de resfriamento em um só lugar, com notificações alertando a equipe de TI sobre possíveis problemas com dispositivos com defeito.

Escolha uma solução que forneça todas as informações de que suas equipes precisam para serem proativas em relação à manutenção de TI e substituição de peças. As ofertas completas usarão machine learning e análises para identificar oportunidades de otimização, bem como riscos potenciais a serem mitigados. A análise também impulsiona o benchmarking, para que as equipes possam avaliar e comparar o desempenho do dispositivo em vários locais.

No geral, a solução deve simplificar e otimizar o gerenciamento total de dispositivos híbridos para que sua equipe de TI possa se concentrar na segurança e na otimização. As soluções com uma API pública são úteis para equipes de TI que integram o monitoramento remoto em seus sistemas existentes.

Os ativos de Edge Computing estão se tornando cada vez mais críticos para suas operações de negócios, tornando essencial criar proteções em sua infraestrutura desde o início. Proteger seus investimentos em TI e seus negócios contra paralisações dispendiosas e interrupções de desempenho é mais importante do que nunca.

À medida que a complexidade da TI e especialmente da infraestrutura de Edge aumenta, é comum que as equipes de TI fiquem sobrecarregadas. Elas podem se beneficiar do suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, que um único consultor confiável para gerenciamento remoto, manutenção e atualizações pode oferecer.

Entre em contato conosco para começar!

Você também pode saber mais conferindo nosso White Paper “Atributos de sistemas DCIM eficazes para ambientes de TI híbridos e distribuídos”!

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.